Migros Bank: Neues Sicherheitssystem für Bankomaten 

Siemens hat in den neuen Geldautomaten der Migros Bank die Gefahrenmeldezentrale «SPC» installiert und in Betrieb genommen. Diese stellt sicher, dass die Bankomaten stets zuverlässig geschützt und überwacht sind. Die beiden Partner betonen die gute Zusammenarbeit in dem Projekt. 

Bankomaten sind aus dem modernen Geldverkehr kaum mehr wegzudenken, werden jedoch auch regelmässig zum Ziel von Kriminellen. Um sie in Zukunft noch besser zu schützen, hat die Migros Bank bei der Modernisierung ihrer Geldautomaten Siemens mit der Installation eines modernen Sicherheitssystems beauftragt. „Die Gefahrenmeldezentrale SPC von Siemens stellt sicher, dass die Automaten jederzeit gut geschützt und überwacht sind“, sagt Iwan Raz, Portfolio Consultant für Sicherheitssysteme bei Siemens Schweiz. Kernstücke der SPC-Gefahrenmeldezentrale sind diverse zukunftsorientierte Bedien- und Übermittlungsmöglichkeiten. So erfolgt bei Manipulationen wie einem Aufbruchsversuch automatisch eine Bildübermittlung der Situation an eine Alarmzentrale, was für einen Interventionserfolg der Polizei von entscheidender Bedeutung sein kann. 

Seit April 2020 in Betrieb

Iwan Raz hebt die gute Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsspezialisten von Siemens und der Migros Bank hervor. Das Projekt, das im Februar 2020 startete, sei eine Herausforderung gewesen. Dank effizientem Projektmanagement, gut ausgebildeten Security-Engineers sowie einer angenehmen und partnerschaftlichen Kundenbeziehung mit der Migros Bank habe das Team jedoch sämtliche Hürden meistern können. Probleme, wie es sie bei jedem Projekt gibt, konnten zusammen gelöst und Verbesserungen stetig eingebracht werden. „Die Spezialisten haben sich gegenseitig gepusht und gemeinsam an der Lösung geschliffen, bis eine optimale Sicherheit garantiert war“, erzählt Iwan Raz, der das Team einen Nachmittag lang besuchte. „Die Arbeit machte den Beteiligten sichtlich Spass.“ 100 modifizierte oder neu gebaute Geldautomaten mit dem neuen Sicherheitssystem wurden seit April 2020, erst in Zürich und dann an weiteren Standorten in der ganzen Schweiz, in Betrieb genommen. Mit dieser Security-Aufrüstung stellt die Migros Bank sicher, dass ihre Geldwerte rund um die Uhr geschützt und technologisch fortschrittlich überwacht werden.

 

Die zukunftsorientierten Bedien- und Übermittlungsmöglichkeiten der Gefahrenmeldezentrale SPC ermöglichen der Migros Bank ein aufwandoptimiertes Alarmmanagement und führt zu einer starken Reduktion der Interventionskosten. Dank der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit Siemens und weiteren involvierten Partnern, konnten die teilweise komplexen Anforderungen wunschgemäss erfüllt werden. 

12.04.2021