E-Mobilität: Partnerschaft zwischen tbgs und Siemens Schweiz 

Haben Sie schon einmal eine Tankstelle bei der Talstation einer Seilbahn gesehen? Mit der steigenden Beliebtheit von
E-Mobilität macht das durchaus Sinn. Die Technischen Betriebe Glarus Süd (tbgs) haben dieses Potenzial erkannt und investieren in Elektrotankstellen.

Benzin- und Dieselzapfsäulen machen an vielbefahrenen Strassen Sinn, aber eher nicht bei einer Seilbahnstation. Im Zeitalter der Elektromobilität sieht das aber grundlegend anders aus: Elektroautos verändern die Art wie Autofahrer ihre Reise planen und ihre Fahrzeuge «auftanken». Die Technischen Betriebe Glarus Süd (tbgs) haben dieses Potenzial erkannt und investieren in Elektrotankstellen.

tbgs: Ladesysteme für E-Autos und E-Bikes

Die tbgs ist eine öffentlich-rechtliche Unternehmung und versorgt die Gemeinde Glarus Süd mit Energie. Das Versorgungsgebiet gehört zu einem der grössten der Schweiz und die Dienstleistungen sind breit ausgelegt. Ein noch kleiner Nischenmarkt sind die Ladesysteme für E-Autos und E-Bikes, die auch zum tbgs-Portfolio gehören. Dieses Geschäft will das Unternehmen jedoch kräftig ausbauen. Aus diesem Grund haben die tbgs im Oktober 2020 gemeinsam mit dem Strategiepartner Siemens Schweiz ein umfassendes Programm zur Förderung der Elektromobilität lanciert. Ziel ist die Versorgung des Einzugsgebiets Glarus Süd mit hochwertigen Ladestationen für private und öffentliche Anwendungsfälle. Der Energieversorger mit Hauptsitz in Schwanden und weiteren Niederlassungen in Linthal, Elm, Engi und Braunwald ist hervorragend positioniert, um aus Stromabsatz, Ladestationen, Services und einem flexiblen Versorgungsnetz Mehrwert zu schaffen.

Tourismusförderung

Ein besonderes Augenmerk legt tbgs auf die Förderung des Tourismus. Entsprechend werden die ersten Siemens-Ladestationen des Typs Sicharge CC AC22 bei den Parkplätzen des Skigebietes Elm und der Luftseilbahn in Matt aufgestellt. Dort können Gäste und Besucher ihre Elektrofahrzeuge aufladen, während sie am Skifahren sind oder einen Ausflug in die Berge machen. Die Doppelladesäulen werden bei den Seilbahnen Elm und Matt installiert sowie am tbgs-Hauptsitz in Schwanden.

 

tbgs und Siemens streben eine langfristige Partnerschaft an. Das gemeinsame Knowhow sowie die hochwertigen Produkte und Services bilden die Grundlage, um im Versorgungsgebiet die Zahl der Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum zu erhöhen und Privatkunden zu bedienen. 

17.12.2020