Über uns
Zweck und Aufgabe
Die AV bezweckt nach Treu und Glauben die Wahrnehmung der beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen seiner Mitglieder insbesondere durch:
- Zusammenmenschluss der Angestellten der Siemens Schweiz AG, sowie deren Partnerfirmen, zu einem Hausverband.
Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder durch Mitwirkung in den Unternehmen. Diese Mitwirkung ist primär durch die gewählten AV-Mitglieder in den Mitarbeiter- resp. Personalvertretungen bestmöglich sicherzustellen. Die AV ist über ihre Mandatsträger in den Mitarbeitervertretungen gegenüber den Geschäftsleitungen anerkannter Gesprächs- und Verhandlungspartner.
Zusammenwirken der Einzelnen im Interesse der Gesamtheit.
Mitwirkung bei Vereinbarungen und Verabredungen zwischen den Sozialpartnern.
Durchführung von kulturellen und gesellschaftlichen Anlässen.f.Vermittlung günstiger Angebote und Dienstleistungen.
Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
Die AV ist Mitglied des Verbandes Angestellte Schweiz, welcher seinerseits wieder der Dachorganisation Travail.Suisse angeschlossen ist. Als grösste Vertragspartei ist Angestellte Schweiz zusammen mit weiteren Partnern einer der Träger des Gesamtarbeitsvertrages (GAV). Als Mitglied unseres Hausver-bandes können Sie indirekt an der Umsetzung des GAV mitwirken. In diesem Vertragswerk ist das Zusammenspiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geregelt. Der Geamtarbeitsvertrag wird auch immer als Garant für den viel gelobten Arbeitsfrieden in der Schweiz gesehen. In der heutigen Zeit, in der vieles in Frage gestellt, umorganisiert und verändert wird, gibt er uns Arbeitnehmern einen gewissen Schutz. Er gibt uns aber auch die Möglichkeit zur Mitbestimmung und Mitsprache. Diese Rechte und Pflichten wahrzunehmen, ist Aufgabe der gewählten Vorstandsmitglieder.
Für die Angestellten-Vereinigung Robert Tüscher, Vizepräsident
Gesamtorganisation & Statuten
Dienstleistungen
Als Mitglied bei der AV profitieren Sie nebst einer wirkungsvollen Interessevertretung bei Arbeitgeber und Behörden von folgenden Dienstleistungen.
Aktuelle Berichte
- Protokoll Urabstimmung 2020
- Präsentation der 74. GV von 2020 (Urabstimmung)
- Protokoll der 73. GV vom 14. März 2019
- Protokoll der 72. GV vom 15. März 2018
- Protokoll der 71. GV vom 16. März 2017
- Protokoll der a.o. GV vom 07. Juli 2016
- Protokoll der 70. GV vom 17. März 2016
- Protokoll der 69. GV vom 26. März 2015
- Protokoll der 68. GV vom 27. März 2014
- Protokoll der 67. GV vom 21. März 2013
- Protokoll der 66. GV vom 22. März 2012
- Protokoll der 65. GV vom 17. März 2011
Mitgliedschaft
Als Mitglied der AV Siemens Schweiz und Partnerfirmen bin ich automatisch auch bei «Angestellte Schweiz» dabei.
Attraktive Angebote und Dienstleistungen mit Mehrwert. Und besonders wichtig, eine wirkungsvolle Interessenvertretung bei Arbeitgeber und Behörden mit dem GAV sowie durch die Stärkung der Verbände (Angestellte Schweiz, Travail.Suisse).
Die Mitgliedschaft kostet CHF 242.- pro Jahr, im Folgejahr Rückerstattung gegen den Soliausweis von CHF 170.-, was einen Nettomitgliederbeitrag von 72.- ergibt.