Inforama

Erleben Sie Siemens!

Coronavirus

Das Inforama bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Werfen Sie in der Zwischenzeit doch einen Blick auf unsere Geschichte.

siemens.ch/historie

Multimediale Ausstellung Inforama

Technik erleben – eine Reise von vergangenen Zeiten zu innovativen Welten

 

Erinnern Sie sich noch an Telefone mit Wählscheiben? Oder an die ersten Natels, die fast so gross und schwer waren wie ein Kilogramm Brot? Und die gute alte Schreibmaschine, die ganz ohne Strom funktionierte? Tauchen Sie ein in ein Stück Industriegeschichte. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise von der Mechanik bis hin zur Digitalisierung und erfahren Sie, wie berührungsloses E-Ticketing mit einem Smartphone funktioniert. Oder wie Flugzeuge, Autos und Skis virtuell entwickelt, alle Funktionen simuliert und dadurch und viel schneller produziert werden können. 

Programmangebot

Wir heissen unsere Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen! Gern führen wir interessierte Gäste durch unsere Ausstellung – durch vergangene Zeiten ebenso wie durch die Innovations-Welten.

Programme für Gruppen von 5 bis ca. 25 Personen

 

Sie planen einen Anlass mit Mitarbeitenden und Kollegen, bei dem Sie Einblick nehmen können in die spannende Welt technischer Errungenschaften von gestern und heute? Im Inforama wird Ihnen Technik auf verständliche, spannende und unterhaltsame Weise in den geführten Rundgängen nahegebracht. 

Gerne gestalten wir für Sie auch ein individuelles Programm.
              
Zeitlich sind wir flexibel, Richtwert: ca. 60 Minuten 
Personenzahl: von ca. 5 bis 25 Personen 

Mögliche Programmpunkte:

  • Rundgang durch die Ausstellung

  • Besichtigung des Archiv-Schaudepots
  • Themenvorträge nach Absprache möglich

Unser tägliches Leben wird bestimmt von vielen technischen Errungenschaften, von denen 
die meisten innerhalb der letzten 100 Jahre entwickelt wurden:

  • Wie telefonierte man vor 30 Jahren?

  • Was bieten moderne Röntgensysteme?

  • Woher kommt unsere Energie?

Die Antworten auf diese und andere Fragen erhält man im Inforama.

             
Für Schulklassen haben wir unterschiedliche Angebote, die nach Alter und Interessen variieren können:

  • Rundgang durch die Ausstellung

  • Informationen über die Möglichkeiten der Ausbildung bei Siemens

  • je nach Alter der Schüler können auch kleine praktische Übungen durchgeführt werden.

  • Erfrischung

Zusammen mit Partnerorganisationen ist es möglich, Themen des Lehrplan 21 anzubieten. 

 

Hinweis: Unser Ausbildungscenter bietet im Rahmen der Berufswahl Informationsangebote an.

 

Gern besprechen wir die Möglichkeiten mit den Lehrkräften. Melden Sie sich bei uns!

Historische Sammlung Siemens Schweiz

Kontakt

Siemens Schweiz AG 
Freilagerstrasse 40 
8047 Zürich 
Schweiz 
Tel. +41 (0)585 584 059 
siemensforum.ch@siemens.com

 

Anfahrtsplan