Es ist nur wenige Jahre her, dass Marc und Michael Grabher ihr Start-up gründeten. Ihr ambitioniertes Ziel: Mit in der Schweiz entwickelten und produzierten Abfüllanlagen im internationalen Wettbewerb bestehen. Dafür setzten sie auf eine kluge Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategie – mit Erfolg: Swiss Can Machinery schwang sich innerhalb kurzer Zeit zum international führenden Anlagenbauer auf.
Über die Frage nach dem Grund, weshalb sich die Brüder gegen Konkurrenten mit deutlich niedrigeren Lohn- und Betriebskosten durchsetzen konnten, muss CTO Marc nicht lange nachdenken: «Diesen Markthürden treten wir mit einer aussergewöhnlichen Effizienz gegenüber – sowohl in der Entwicklung als auch in der Produktion.»
Auch während der Corona-Pandemie zahlt sich der eingeschlagene Digitalisierungsweg aus: Dank des Fernzugriffs steht das Unternehmen seinen Kunden, trotz fehlender physischer Präsenz, stets zur Seite.

Webinar «Fernwartung - einfach, komfortabel und sicher»
Dank der Vernetzung von Anlagen, Maschinen und mobilen Applikationen können Sie die Vorteile der Fernwartung auch für sich nutzen. Sie sparen nicht nur Zeit und Kosten, sondern minimieren auch die Stillstandzeiten von Anlagen.
Die Vorteile von Fernwartungslösungen und was Sie bei der Security beachten müssen, zeigen wir Ihnen im Webinar.
Die Investition in Software zahlt sich aus
Nach der Gründung investierte Swiss Can Machinery umgehend in Software – darunter das 3D-CAD-System NX™, die Product-Lifecycle-Managementlösung Teamcenter sowie die Automatisierungsplattform TIA Portal von Siemens. Alle in NX™ entworfenen Anlagen werden in Teamcenter erfasst, wo sie als Grundlage für die modulare Produktentwicklung dienen: Bestehende Entwürfe und daraus gewonnene Erkenntnisse fliessen in jede Neuentwicklung mit ein. So ist sichergestellt, dass sich die Produktqualität Generation für Generation verbessert und die Entwicklungszeit so kurz wie möglich ausfällt. Marc verrät: «Für jede Anlage, die wir ausliefern, produzieren wir Tausende von CAD-Zeichnungen. Deshalb muss eine neue Zeichnung in kurzer Zeit erstellt werden können, sonst wären wir viel zu langsam und zu teuer.»
Bei der Konfiguration und Inbetriebnahme der Anlagen kommt schliesslich das TIA Portal ins Spiel. Mit dem Optionspaket Multiuser Engineering ermöglicht die Automatisierungsplattform die gleichzeitige Arbeit mehrerer Konstrukteure am selben Projekt. Und mit dem Mechatronic Concept Design (MCD) können Maschinen auch virtuell in Betrieb genommen werden, womit sich die Markteinführungszeit deutlich reduziert und die Effizienz gesteigert wird.
Innovative Produkte für höchste Ansprüche
Die eingesparte Zeit erlaubt es Swiss Can Machinery, den Fokus auf Innovation in einem höchst anspruchsvollen Markt zu legen: Das Unternehmen ist auf das Abfüllen von Pulver- und Trockenprodukten spezialisiert. Die grösste Kundengruppe sind Hersteller von Milchpulver für Säuglinge und Kleinkinder, die zum Teil allergisch oder laktoseintolerant sind. Um den strengen Qualitäts- und Hygieneanforderungen der Branche auf ökonomische Weise gerecht zu werden, muss das Unternehmen immer wieder neue und kreative Lösungen entwickeln.
Wir sind heute im internationalen Wettbewerb mit anderen Unternehmen aus der Verpackungsindustrie. Da reicht Swissness allein natürlich nicht, sondern hochqualitative und innovative Produkte sind gefragt.Michael Grabher, CEO Swiss Can Machinery
Bisher gelingt der Spagat aus Wirtschaftlichkeit und höchster Produktqualität mit Bravour: Im besonders kritischen Bereich des in den befüllten Gefässen enthaltenen Restsauerstoffs liegen die Anlagen von Swiss Can Machinery an der Marktspitze – mit einem Wert von nur 0,5 Prozent. Ausserdem sind sämtliche Metallteile, die mit den Produkten in Berührung kommen, aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und so konstruiert, dass keine Verschmutzungen in Ecken oder Vertiefungen entstehen. Damit erfüllt Swiss Can Machinery unter anderem die strengsten Anforderungen der amerikanischen und europäischen Lebensmittelüberwachungsbehörden FDA und EHEDG.

Webinar «Simulation mit (künstlicher) Intelligenz: Fertigung und Logistik virtuell optimieren»
In diesem Webinar zeigen wir Ihnen anhand von drei konkreten Projekten
- wie wir Simulation mit künstlicher Intelligenz bereits heute in der Fertigung einsetzen.
- welchen Nutzen diese Anwendungen generieren (ROI).
- welche Technologien dabei zum Einsatz kommen.
Die Auftragsbücher sind voll
Dank den Wettbewerbsvorteilen, die sich Swiss Can Machinery in kurzer Zeit erarbeitet hat, beliefert das junge Unternehmen unter anderem bereits Kunden in China, Dänemark, Korea und Singapur: «Die Auftragsbücher sind voll. Das beweist, dass wir auf die richtige Digitalisierungsstrategie gesetzt haben.»