Avec Siemens, la sécurité crève l’écran

Un incendie dans une salle de cinéma bondée, voilà un scénario catastrophe – pour les spectateurs comme pour l’exploitant. Soucieux que le public puisse se mettre rapidement à l’abri en cas de danger, le nouveau multiplexe Cinedome Muri s’est équipé du système d’alarme et d’évacuation Novigo de Siemens.

Depuis avril 2018, la salle IMAX du Cinedome de Muri, près de Berne, offre aux spectateurs le plus grand écran de la région. Dix salles, des technologies avancées de projection et de sonorisation, une Game Zone, un centre de bowling avec un bar sportif, une aire de jeux d’intérieur pour les enfants et un espace événementiel privatisable: le multiplexe Cinedome est un véritable pôle d’attraction.

Dans un complexe de cette envergure, la sécurité du public est un enjeu crucial. Hermann Röthenmund, responsable des installations domotiques de la société Kitag Cinemas, le confirme: «Nos grandes salles peuvent accueillir plus de 300 personnes. Il est essentiel qu’elles puissent sortir et évacuer le bâtiment, rapidement et en bon ordre, en présence de flammes ou de fumée.» Le système d’alarme et d’évacuation Novigo de Siemens s’ajoute aux mesures structurelles de protection incendie pour y veiller.

Déclenchement manuel 

Le système assure l’information immédiate des collaboratrices et collaborateurs sur place, ainsi que des autres responsables de l’exploitation. Hermann Röthenmund explique: «Informés par le serveur d’alarme et l’appli de leur smartphone, il leur incombe de déclencher manuellement l’alarme de la station d’appel pompiers.» Pour confirmer que tel est bien le cas, l’intéressé/e acquitte la notification dans l’appli où ses collègues peuvent la visualiser. Hermann Röthenmund salue l’efficacité et la convivialité de cette solution: «Cela nous permet d’éviter une impasse, à savoir que tout le monde pense que c’est un autre qui s’en occupe.»

Une fois l’alarme déclenchée, Novigo se charge d’allumer la lumière dans les salles de cinéma, d’interrompre les projections, de régler au maximum l’éclairage des issues de secours et des escaliers, tout en procédant à la fermeture des portes coupe-feu. Parallèlement, le système diffuse une annonce à destination du public.

Annonce vocale pour une évacuation rapide 

Par rapport à un simple signal, comme celui d’une sirène, l’annonce vocale présente bien des avantages, souligne Markus Nobs, directeur commercial chez Siemens: «Les exploitants du cinéma peuvent fournir des informations sur l’incident, rassurer les personnes présentes et leur indiquer la marche à suivre en fonction de la situation.» Des études montrent que les consignes vocales réduisent la durée de l’évacuation. L’excellente qualité sonore dans les salles de projection et les divers halls garantit l’intelligibilité parfaite des messages invitant tout le monde à quitter les lieux au plus vite et en bon ordre.

Les systèmes d’alarme doivent être d’une fiabilité parfaite en toutes circonstances. «Il est prévu de tester notre installation trois fois par an, Novigo inclus », précise Hermann Röthenmund qui ajoute que la mise en service a posé quelques défis techniques, rapidement relevés avec les spécialistes de Siemens: «Nous avons dû affiner la coordination des nombreux composants. Avec Novigo, nous disposons à présent d’un produit de qualité et, avec Siemens, d’un prestataire de services de premier plan.»

Alarme vocale innovante 

Qu’il s’agisse d’incendie, d’intrusion ou d’accident environnemental, le système d’alarme Novigo de Siemens recourt à des annonces vocales pour inciter les gens à quitter la zone de danger. Entièrement numérique et d’une grande souplesse, Novigo surveille à tout moment l’ensemble des composants de l’alarme. Il est possible d’y intégrer jusqu’à 1000 éléments en réseau et de piloter 256 canaux numériques vocaux et musicaux. Novigo satisfait à la norme européenne EN 54-16 et à toutes les autres normes en vigueur. 

27.12.2018