Protection incendie optimale pour le plus grand centre de données de Suisse

A Gland dans le canton de Vaud, le nouveau centre de données de l’entreprise Safe Host abrite déjà des millions de gigaoctets. Ce sont des solutions de sécurité incendie nouvelle génération de Siemens qui protègent le bâtiment de 14 000 m2, le plus important de ce type en Suisse.

Afin de limiter les risques de perte ou d’altération des données, les entreprises sont toujours plus nombreuses à en externaliser la sauvegarde. Les bâtiments spécialisés offrent un meilleur contrôle de l’environnement serveur: leurs systèmes redondants assurent la continuité des services et l’intégrité des données, même en cas de pannes ou de sinistres. Pour la protection optimale de son nouveau centre de données, inauguré à Gland en mai 2017, Safe Host a choisi des détecteurs de fumée et des installations d’extinction à sec de Siemens.

Détection incendie précoce

«Dans les centres informatiques, en moyenne 6% des dommages sont causés par le feu. Il est donc primordial de détecter très vite le moindre signe d’incendie, afin de limiter au mieux les dommages», explique Gerard Sikias, directeur de Safe Host. L’entreprise a déjà fait appel à Siemens en 2012, lors de l’extension de son site de Plan-les-Ouates, dans le canton de Genève. «Nous utilisons les systèmes Siemens depuis de nombreuses années et c’est sur son conseil avisé que nous avons choisi pour Gland des installations de pointe», poursuit-il.

Le bâtiment, dont un quart est actuellement occupé, n’est pas encore entièrement équipé: à ce jour, 1500 détecteurs ponctuels, de type FDOOT221 et FDO241, ont été montés dans les salles de serveurs tandis que vingt détecteurs de fumée par aspiration sont installés dans les locaux informatiques et techniques. Ces détecteurs intelligents et fiables sont protégés contre les phénomènes parasites comme la poussière, les insectes, l'humidité, les températures extrêmes, les interférences électromagnétiques ou les vibrations. Dotés d’un microprocesseur intégré, ils transmettent des informations clés sur l’air ambiant aux neuf centrales d’analyse Sinteso de dernière génération.

Extinction à sec à l’azote

En cas de détection de particules de fumée, le personnel de Safe Host peut activer manuellement l’installation, mais elle est aussi capable d’assurer le pilotage automatique de l’extinction à l’azote dans le local concerné. Si l’incendie s’est déjà propagé, les pompiers sont automatiquement appelés. Les réservoirs d’azote chargés à 300 bars (154 unités de 140 litres chacune) se répartissent sur seize secteurs dans les locaux techniques et huit secteurs dans les salles informatiques.

27.12.2018

Roger Meier

Picture credits: Safe Host

Fondée en 2000, Safe Host SA est domiciliée à Genève. L’entreprise gère trois centres de données en Suisse romande (Plan-les-Ouates, Avenches et Gland). Elle assure la sauvegarde sécurisée, fiable et avantageuse des données de ses clients, ainsi que la disponibilité permanente de leurs systèmes et de leurs applications.