Les constructeurs de machines, et en particulier les OEM de processus, combinent leur savoir-faire, leurs compétences techniques et leurs connaissances du processus à des composants de différents fournisseurs système pour créer des applications client sur mesure. Burgener AG a développé une ligne de remplissage modulaire pour une nouvelle ligne d'emballage, avec une puissance de mesure de 0,01 kg à 1500 kg.
La société Burgener AG, avec siège à Viège dans le canton du Valais, est un spécialiste dans la technique du remplissage et de la fermeture. Les clients internationaux dans l'industrie agro-alimentaire, chimique et pharmaceutique apprécient la grande fiabilité, la qualité et la souplesse des solutions d'emballage de Burgener. L'entreprise est forte d'une expérience de plus de 50 ans dans le développement et la création de machines et de lignes d'emballage pour les produits en vrac. En étroite collaboration avec ses clients, elle développe des solutions haute technologie, adaptées à 100 % aux besoins des clients et aux exigences de chaque application.
Du petit récipient au big bag
La demande d'un client qui souhaitait une ligne d'emballage permettant de remplir aussi bien des petits récipients que des big bags a stimulé l'esprit inventif des ingénieurs. Pour de telles tâches, deux lignes auraient normalement été nécessaires en raison de l'écart important entre les poids dosés des unités de conditionnement. D'autres exigences ont rendu le projet encore plus exigeant : Pour une précision de dosage de 10 g, le système devrait être étalonnable selon l'OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) et utilisable jusqu'en zone ATEX 2/22. Les spécialistes du dosage et de l'emballage de Viège ont relevé ces défis en concevant une ligne de remplissage modulaire.
Efficace et flexible
Outre une électronique de pesage fiable et précise, Burgener recherchait une solution de pesage associée à un faible travail d’ingénierie. SIWAREX WP251 a su remplir parfaitement ces exigences ainsi que d’autres critères. "En collaborant avec Siemens, nous avons développé un nouveau système de dosage et de pesage", déclare Jan Kuonen, membre de la direction de Burgener AG. Pour réaliser la large étendue des masses à peser sur une seule chaîne de remplissage, Burgener a développé une conception modulaire dans laquelle le module de pesage peut être simplement remplacé mécaniquement. Une balance couvre la plage de mesure de 100 g à 150 kg, une autre la plage de 500 g à 1500 kg. La balance étalonnée automatique pour petits récipients et la balance étalonnée non automatique pour big bags sont chacune équipées d'une électronique de pesage SIWAREX WP251. Elles sont toutes les deux intégrées dans le même terminal de commande. Les modules de pesage commandent les processus de dosage et de remplissage de manière autonome par rapport au SIMATIC S7-1500 qui est utilisé pour la commande de l'installation complète. Cela permet d'obtenir une précision maximale, car le pesage est indépendant de la CPU et de son temps de cycle. La CPU est utilisée pour la gestion des paramètres de matières. Ces derniers sont transmis par bloc fonctionnel à l'électronique de pesage conjointement avec les valeurs de consigne souhaitées et les processus de dosage correspondants sont démarrés. La mise en service, l'ajustage et le fonctionnement des modules de pesage s'effectuent sans programmation soit par un pupitre tactile SIMATIC, soit par des blocs fonctionnels directement par le biais de l'automate SIMATIC. Avec l'intégration dans TIA Portal, les interfaces utilisateur peuvent être librement conçues et chargées ensuite facilement sur le panneau de commande. "La solution avec SIWAREX nous offre le grand avantage d'intégrer la technique de pesage simplement dans l'IHM et ainsi de diminuer les coûts liés à l'installation", explique M. Kuonen, qui ajoute que "la fiabilité et la maintenabilité des appareils Siemens jouent également un rôle important".
La fiabilité et la maintenabilité des appareils Siemens jouent pour nous un rôle important.Jan Kuonen, membre de la direction
Un contexte optimal
L'utilisation des modules de pesage se révèle payante : la société Burgener AG s'assure une flexibilité élevée à des coûts d'intégration limités. La demande initiale du client a fait place à un concept d'installation flexible : la ligne de remplissage et d'emballage est maintenant proposée par Burgener comme solution modulaire standard. Les clients peuvent utiliser la plage de pesage totale ou commander leur installation avec un seul module de pesage. Une mise à niveau ultérieure est possible à tout moment. Burgener propose également différentes variantes pour la préparation et l'emballage des produits en vrac.
L'intégration simple de composants individuels tels que cette technique de pesage dans des concepts d'automatisation, d'entraînement ou d'alimentation électrique complets de Siemens permet une mise en œuvre facile d'applications complètes sur mesure. Les constructeurs de machines tels que Burgener profitent, tout comme leurs clients finaux, de concepts de conduite cohérents et d'une réduction des tâches d'étude, d'ingénierie et de mise en service. À l'avenir, les ingénieurs de Viège veulent proposer à leurs clients de nouvelles possibilités en matière de supervision, d'analyse et d'optimisation des machines et des processus. La vaste expérience de Siemens dans le domaine de la numérisation leur sera en cela certainement profitable.