Livre blanc : Hôpitaux intelligents
La numérisation a déjà entraîné des changements positifs dans l'implication active des patients dans les processus de santé. Comment les innovations techniques du bâtiment peuvent-elles continuer à influencer positivement l'expérience du patient ?
Cela entraîne une augmentation constante des coûts, et diverses stratégies peuvent être utilisées pour réduire les coûts : Aujourd'hui, les modèles de remboursement des coûts sont davantage fondés sur la valeur. Les établissements de soins de santé et les hôpitaux cherchent de meilleures options de regroupement et de collaboration. Toutes les mesures ont un objectif commun : des soins de meilleure qualité, axés sur le patient.
Une productivité maximale, une meilleure satisfaction des patients et une plus grande flexibilité sont essentielles pour une efficacité et une durabilité optimales. Grâce au changement numérique, les soins de santé peuvent déjà être révolutionnés en termes humains, financiers et opérationnels. Les hôpitaux intelligents fournissent déjà aujourd'hui les soins aux patients de demain.
Des conditions parfaites pour une récupération rapide et un travail efficace
Qu'il s'agisse de salles d'opération, de salles d'isolement, de chambres de patients ou de laboratoires, chaque pièce critique d'un hôpital a ses besoins spécifiques et nécessite donc des implémentations spécialisées. Nos solutions aident les patients à se rétablir et le personnel à travailler dans un environnement confortable.Des patients satisfaits - de meilleurs résultats
Pour de nombreuses personnes, un séjour à l'hôpital signifie une perte de contrôle. Les patients passent la majeure partie de la journée au lit, ont peu de contacts avec le monde extérieur, les membres de leur famille et leurs amis. Le WiFi et le contrôle des paramètres de la pièce sont extrêmement importants pour la satisfaction des patients. Des études ont montré qu'un environnement confortable a une influence positive sur le processus de guérison.Desigo Room Automation permet aux patients de contrôler la température, la ventilation et autres paramètres des pièces pour un confort accru. Le terminal patient intelligent avec WiFi intégré permet le contact avec le monde extérieur... Il est convivial et augmente le confort grâce à divers programmes de divertissement et d'information du patient. De nouvelles technologies d'éclairage soutiennent également le processus de récupération : l'éclairage de rythme quotidien s'adapte au rythme quotidien du patient, augmentant le confort et accélérant la récupération. A Navigation app aide visiteurs et patients à s'y retrouver, réduit la complexité et augmente le confort.
Des solutions de sécurité complètes parfaitement adaptées aux besoins des hôpitaux protègent les patients physiquement et électroniquement - parce qu'un emplacement parfait est toujours un emplacement sûr.
Plus d'attractivité grâce à une productivité accrue
Travailler dans un hôpital est exigeant : le stress physique et mental doit être géré, les patients doivent être satisfaits et les erreurs évitées. Des exigences plus élevées et des réductions de coûts ont un impact direct sur le travail quotidien du personnel hospitalier. Il est donc extrêmement important d'accroître l'efficacité, de simplifier les processus et d'assurer le confort et la sécurité du personnel hospitalier au quotidien.Pendant un quart de travail moyen, une infirmière passe plus d'une heure à chercher des instruments et du matériel. La perte ou le vol d'équipement entraîne des coûts annuels énormes pour les hôpitaux. De plus, l'équipement médical n'est pas utilisé efficacement sans suivi et le capital investi est gaspillé. Systèmes de positionnement intérieur ;(IPS) réduire les coûts liés à la perte ou au vol de matériel et assurer une utilisation plus efficace de l'usine, car le personnel peut les localiser d'un coup d'œil et déterminer leur occupation ; cela augmente la productivité et fait gagner du temps qui peut être investi dans les soins.
Le personnel hospitalier est constamment exposé à des risques et doit toujours se concentrer sur les patients. Un environnement de travail aussi confortable que possible aide les employés à se concentrer sur leur travail et à toujours rencontrer les patients avec une attitude positive. Les employés veulent être protégés contre le risque d'infection et contre les patients agressifs ou les visiteurs. Des solutions de sécurité et de désinfection personnalisées, combinées à une automatisation avancée du bâtiment, garantissent un environnement de travail confortable et sûr pour des patients satisfaits et indispensables pour attirer et retenir les talents sur le long terme.
Les hôpitaux sont ouverts 24 heures sur 24 et leurs activités exigent beaucoup de travail et d'énergie. De nombreux ministères consomment beaucoup d'énergie, et les hôpitaux sont les deuxièmes plus grands consommateurs d'énergie dans le secteur commercial. Des économies potentielles sont possibles, mais jamais au détriment du confort ou de la santé des patients. Une gestion efficace de l'énergie est cruciale pour un approvisionnement énergétique fiable, la réduction des coûts énergétiques et la minimisation de l'impact environnemental. La consommation d'énergie et l'utilisation de l'espace deviennent transparentes. Nous mettons en œuvre et finançons ces mesures et garantissons les économies d'énergie. Grâce à des affichages clairs et conviviaux, ces économies sont contrôlées à tout moment.
La technologie du bâtiment pour les hôpitaux doit être suffisamment flexible pour répondre aux besoins futurs en matière de soins de santé et aux nouvelles méthodes de traitement. Avec Desigo Room Automation, de nouveaux agencements de pièces peuvent être mis en place rapidement et efficacement.