Efficacité, sécurité et protection

Salles d'opération : un environnement parfait pour des interventions chirurgicales réussies
Des soins de santé plus intelligents

Livre blanc : Hôpitaux intelligents

La numérisation a déjà entraîné des changements positifs dans la participation active des patients aux processus de santé. Comment les innovations techniques du bâtiment peuvent-elles continuer à influencer positivement l'expérience du patient ?

Obtenez votre exemplaire personnel gratuit !

Télécharger le livre blanc

Soins aux patients au plus haut niveau

Mettre l'accent sur la sécurité et la santé des patients

Le bien-être des patients est la responsabilité des médecins et de l'équipe chirurgicale, mais aussi de la salle d'opération elle-même. Cela doit créer un climat de confiance et de sécurité pour le personnel et les patients, afin que l'équipe chirurgicale puisse se concentrer et travailler efficacement pendant l'intervention.

Des conditions optimales pour des opérations réussies et efficaces

OPs signifie toujours travailler sur le corps ouvert. Une salle stérile et les normes d'hygiène et de qualité les plus strictes ont la priorité absolue afin de maintenir le risque d'infection aussi faible que possible. La surveillance stratégique du débit d'air est tout aussi importante que le contrôle d'accès efficace. Le succès d'une intervention chirurgicale exige des conditions parfaites qui protègent le patient et permettent à l'équipe chirurgicale de se concentrer sur sa tâche principale.

Les salles d'opération sous-optimalement utilisées sont coûteuses pour les patients, le personnel et l'hôpital lui-même. C'est pourquoi des systèmes de haute qualité sont si importants dans ces pièces. Siemens propose des systèmes avec afficheurs qui donnent à l'équipe opératoire une vue d'ensemble facile à comprendre et qui montrent que tous les systèmes fonctionnent correctement. L'éclairage et la commande CVC intégrés comprennent des préréglages définis par l'utilisateur pour différents chirurgiens et procédures sur des écrans tactiles conviviaux.

Des OP vertes pour des hôpitaux intelligents

Réduction des risques, amélioration de l'efficacité énergétique et respect de l'environnement

Les salles d'opération ont l'une des densités d'équipement les plus élevées dans les hôpitaux et sont très énergivores. Ils doivent être chauffés, ventilés, climatisés et éclairés en permanence afin d'offrir aux chirurgiens des conditions de travail optimales. Les salles d'opération inutilisées représentent un important potentiel d'économies. Ils sont souvent entièrement ventilés, même si cela n'est pas nécessaire. Bien que la ventilation permanente soit obligatoire, il n'est pas nécessaire de le faire dans la même mesure que pendant la chirurgie. 

La pièce doit être maintenue sous surpression afin qu'aucun microbe ne pénètre et que le risque d'infection reste aussi faible que possible. Pendant l'intervention, un flux d'air laminaire autour de la table d'opération protège les zones stériles de la contamination. Le système de gestion de la salle d'opération offre aux chirurgiens l'outil idéal pour un environnement de travail optimal. Ils peuvent enregistrer leurs réglages individuels pour différents blocs opératoires. Des scénarios prédéfinis sont synonymes de sécurité et de protection pour les patients et de conditions optimales pour les chirurgiens. Chauffage, ventilation, climatisation (HVAC), éclairage, humidité, hygiène et puissance peuvent être réglés individuellement. Le système de contrôle d'accès  empêche tout accès non autorisé et les patients ne sont pas exposés à un risque accru de contamination dans le bloc opératoire.

Renvois

#CreatingPerfectPlaces dans le monde entier