Un monde du travail numérique a aussi besoin d'espaces de travail intelligents
La numérisation change tout : comment nous vivons et comment nous travaillons. De plus en plus d'appareils génèrent de plus en plus de données. En tant que "Big Data" et "IoT", ils révolutionnent toutes les industries - y compris le marché du bâtiment. La technologie de pointe du bâtiment permet de transformer des immeubles de bureaux en des emplacements parfaits pour répondre à une grande variété de besoins. Avec la bonne combinaison de personnes, de technologie et de services, nous pouvons vous aider à créer l'endroit idéal pour travailler : Des bureaux qui relèvent les défis de demain avec intelligence et flexibilité.Flexible, durable et confortable - les immeubles de bureaux ont besoin de compétences générales
Les économies de coûts d'investissement et d'exploitation restent cruciales pour l'attractivité des bâtiments pour les opérateurs et les investisseurs. La génération Y entre sur le marché du travail et la tendance est de plus en plus à l'orientation vers l'utilisateur. La productivité, la flexibilité et la durabilité deviennent des avantages concurrentiels décisifs, et la sécurité et la protection contre l'incendie à la pointe de la technologie restent indispensables.
En même temps, le défi est de plus en plus grand de travailler de la manière la plus rentable possible et d'avoir un maximum de transparence sur tous les processus pendant la phase de construction et d'exploitation du bâtiment.
Afin d'atteindre de manière optimale les objectifs commerciaux d'un large éventail de parties prenantes, les exploitants de bâtiments ont besoin d'une solution qui allie un maximum de flexibilité et un maximum de confort dans un environnement de travail moderne et agréable.

Rapport Verdantix sur les acquisitions récentes de Siemens
Siemens a renforcé son portefeuille de solutions pour le bâtiment intelligent par l'acquisition de Comfy, Enlighted et J2 Innovations et a lancé une nouvelle stratégie d'entreprise, "Vision 2020", qui montre comment rendre les entreprises plus rapides et plus rentables dans une ère de numérisation rapide. Le rapport de Verdantix analyse le trio d'acquisitions de Siemens sur le marché du bâtiment intelligent et examine ce que les exploitants de bâtiments peuvent attendre de Siemens dans le futur.
Des résultats parfaits nécessitent un environnement parfait
Productivité, flexibilité, sécurité, transparence et durabilité : les immeubles de bureaux modernes doivent relever une multitude de défis différents en même temps. En outre, d'ici 2030, la génération Y représentera 75 % de l'ensemble des salariés - et les attentes concernant l'environnement de travail augmenteront avec son nombre.Pour des performances optimales : Une technologie du bâtiment qui pense par elle-même
Qu'est-ce qui fait un environnement de travail parfait : qu'il fait un travail pour vous. Des conditions d'espace parfaites nous aident à nous concentrer sur nos tâches. Les bureaux Premium sont si flexibles qu'ils s'adaptent à la taille de nos équipes. Ils nous donnent le sentiment d'être totalement en sécurité - et que nous pouvons compter sur ce confort pour ne pas être au détriment de l'environnement. Avec notre portefeuille de technologies du bâtiment, nous vous offrons tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre immeuble de bureaux en un immeuble de bureaux haut de gamme dans des conditions parfaites. la plate-forme de gestion de bâtiment Desigo CC garantit une interaction optimale entre toutes les disciplines. Le système d'automatisation des pièces Desigo Room Automation assure une stratégie de contrôle uniforme et crée une interaction parfaite entre la chaleur, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et l'ombrage. Cela permet à chaque employé de contrôler individuellement son propre climat de bien-être. Parce que la qualité optimale de l'air dans les bureaux a une influence significative sur la productivité et la créativité. En même temps, les systèmes sont flexibles et peuvent s'adapter à de nouveaux modèles d'utilisation de l'espace et aux exigences de l'espace sans grande dépense de temps et d'argent. Cela signifie que vous avez toujours exactement les chambres dont vous avez besoin. Des systèmes de protection et de sécurité incendie très perfectionnés garantissent également que seules des personnes sélectionnées entrent dans le bâtiment et peuvent en sortir rapidement et indemnes en cas de danger.
Durablement bon : plus de performance, moins d'impact sur l'environnement
La gestion durable est plus qu'une simple question de coûts. Les coûts de l'énergie sont l'un des principaux facteurs de coûts d'exploitation, mais les attentes du public à l'égard de la responsabilité sociale des entreprises ont également augmenté: Le public s'attend à ce que les entreprises utilisent les ressources naturelles de façon responsable. Cela signifie que la protection de l'environnement commence dès le bureau. La numérisation est la clé de l'exploitation durable des bâtiments. Les bâtiments communiquent avec nous, génèrent des données qui nous donnent un aperçu précis de tous les processus du bâtiment. La plate-forme de gestion technique du bâtiment Desigo CC rend ces données transparentes et présente ainsi des points de départ efficaces pour la réduction des coûts et des émissions et augmente la sécurité de planification pour les travaux de maintenance. Cela rend votre bâtiment plus économique, plus respectueux de l'environnement et implique directement les utilisateurs du bâtiment par le biais d'options d'économie d'énergie individuelles.
Ce bâtiment crée de l'espace pour des solutions
Faire passer les choses de A à B semble simple. En fait, DB Schenker AG, la plus grande entreprise de logistique d'Allemagne, en fait beaucoup plus : parce que lorsque de plus en plus de gens commandent de plus en plus de choses, cela a un impact énorme sur l'environnement, le transport et les villes. L'équipe de DB Schenker relève ces défis et développe constamment de nouvelles solutions pour s'assurer que les commandes arrivent exactement quand elles sont nécessaires.Pour trouver de nouvelles idées encore et encore, il faut remplir certaines conditions préalables : Les employés doivent se sentir à l'aise et en sécurité pour faire un travail parfait. C'est exactement ce que fait la technique du bâtiment de Siemens : les solutions de sécurité, de protection contre l'incendie et de gestion des bâtiments créent des conditions parfaites pour 900 employés sur 19 000 mètres carrés. Le haut degré de numérisation de la solution est particulièrement impressionnant, car elle est pilotée de manière centralisée par la plate-forme de gestion des bâtiments Desigo CC. Il comprend un système d'alarme incendie avec 1500 détecteurs d'incendie, un système de contrôle d'accès avec 40 lecteurs SIPORT, un système d'alarme antivol avec 50 éléments, un système de vidéosurveillance et 560 contrôleurs de locaux individuels Desigo.
Associé à un concept de développement durable qui a obtenu la certification LEED Argent, le siège social de DB Schenker est donc l'endroit idéal pour attirer de nouveaux talents et développer de nouvelles solutions. Sécuritaire, confortable et durable.
Je suis convaincu que des bâtiments modernes, efficaces et flexibles nous aideront à attirer de nouveaux talents.Sandra Klein, directrice marketing, DB Schenker AG