Détection de gaz

Des exigences individuelles - des solutions flexibles

Les conséquences d'un accident dû à des explosions de gaz, des fuites ou des liquides corrosifs, des fuites de gaz dangereux et la perte d'image qui en résulte sont souvent graves pour une entreprise. Tous ces éléments influencent directement votre concept de protection des gaz pour les bâtiments de l'industrie pharmaceutique, les usines de transformation alimentaire, les garages de stationnement, les stations d'épuration des eaux usées ou les aéroports. Un système d'avertissement de gaz peut garantir la bonne protection dans de nombreuses entreprises. En fonction de l'utilisation du bâtiment, des processus, de l'infrastructure, du concept de sécurité et des directives techniques de l'Association SES : Le concept de détection de gaz de Siemens est adapté individuellement à vos besoins.

Protégez-vous du danger invisible

Le danger se cache souvent là où on ne le soupçonne pas. De nombreuses entreprises industrielles n'en sont pas conscientes et pensent qu'elles se trouvent dans un environnement supposément sûr. Mais un système d'avertissement de gaz peut mettre le contraire en évidence. Les fuites de gaz ne sont pas faciles à repérer au premier coup d'œil, car de nombreux gaz n'ont pas d'odeur perceptible et ne sont pas visibles. Les principes de mesure de gaz électroniques sophistiqués, qui détectent également les substances non perceptibles par l'homme, ne peuvent pas être trompés : ils mesurent de manière fiable et constante, 24 heures sur 24, et maintiennent ainsi la sécurité dans l'entreprise.

 

Dans l'industrie, les gaz et vapeurs inflammables sont rejetés dans l'environnement lors de la production, du traitement, du stockage et du transport des produits chimiques. En combinaison avec l'oxygène, ces substances forment une atmosphère explosive qui, si elle s'enflamme, peut conduire à une explosion et donc à de graves dommages aux personnes et aux équipements.

Une atmosphère potentiellement explosive est un mélange d'air ambiant et de gaz ou vapeurs inflammables. L'évaporation ou l'évaporation fait passer des parties d'une substance liquide à un état gazeux d'agrégation. Au fur et à mesure que la température augmente, le liquide s'évapore et forme avec l'air un mélange inflammable qui peut être inflammable. Le contact avec une source d'inflammation (étincelles, décharge statique, électronique, etc.) peut entraîner une explosion.

 

Le danger d'explosion est évité par l'utilisation d'appareils antidéflagrants dans ces zones en fonction de leur aptitude à la protection. Le marquage de catégorie de l'équipement antidéflagrant reflète l'efficacité de la protection antidéflagrante et donc l'utilisation dans les zones dangereuses correspondantes. Les valeurs caractéristiques des liquides et gaz inflammables sont le point d'éclair, la température d'inflammation et les limites supérieure et inférieure d'explosion. Les détecteurs de gaz antidéflagrants permettent également de détecter les concentrations dangereuses bien avant la formation d'un mélange explosif.

 

Depuis plus de 40 ans, nos clients font confiance à la technologie des systèmes de détection de gaz Siemens. Et vous êtes protégé de manière optimale non seulement pendant les heures de service, mais aussi la nuit. Même en cas de panne de courant, la détection fiable se poursuit, puisqu'une alimentation de secours intégrée assure le fonctionnement même pendant cette période.

Caractéristiques des gaz inflammables

Si une atmosphère potentiellement explosive est créée, elle dépend de la concentration du mélange air-gaz/vapeur. A partir d'un air ambiant propre, la concentration de gaz dans l'air augmente continuellement en cas de fuite de gaz. Dès qu'il y a une concentration de mélange à laquelle le mélange est juste explosif, la limite inférieure d'explosion est atteinte.

Si la concentration du mélange est augmentée au-delà de la plage de concentration explosive, on atteint finalement un degré de concentration auquel le mélange contient trop peu d'oxygène en raison de la proportion élevée de gaz et de vapeurs et n'est donc plus explosif. Dans ce cas, la limite supérieure d'explosion est atteinte. Au-delà de cette limite, le mélange est trop riche, mais peut quand même brûler dans un agent oxydant. Dans les pièces fermées, il peut arriver qu'une concentration s'élève au-dessus de l'OEG, mais qu'elle redescende en dessous de l'OEG à cause de la dilution de l'air lors de l'ouverture des portes. La plage d'inflammabilité entre LIE et OEL est différente pour chaque gaz combustible.

Point d'éclair est la température à laquelle un mélange ou une substance émet suffisamment de vapeur ou de gaz pour former un mélange inflammable sur la substance. Sous l'influence extérieure d'une source d'inflammation (feu, étincelles), ce mélange s'enflamme brusquement.

La température d'inflammation d'un gaz ou d'un liquide inflammable est la température la plus basse d'une paroi chauffée à laquelle la substance inflammable, mélangée à de l'air, s'enflamme d'elle-même, déterminée dans un dispositif de test. Les températures d'inflammation des gaz inflammables sont divisées en différentes classes de température qui correspondent au marquage de catégorie des appareils antidéflagrants. Pour la plupart des gaz, la température d'inflammation est très supérieure au point d'éclair, qui est souvent de quelques °C (p. ex. méthanol 11 °C, toluène 4 °C, etc.)

Alarmes et gaz toxiques

La reconnaissance et la détection des dangers est l'un des aspects d'un système de sécurité. Toutefois, le danger ou l'alarme généré doit également être clairement visible ou audible pour les personnes présentes afin qu'elles puissent réagir en conséquence. Siemens propose une large gamme de dispositifs d'alarme pénétrants. Qu'il s'agisse de feux clignotants, de klaxons d'avertissement ou de panneaux lumineux avec texte ou symboles individuels - nous avons la solution adaptée à vos besoins, aussi bien pour les zones de sécurité que pour les zones Ex.

Les gaz toxiques peuvent être trouvés dans de nombreux endroits : Dans les usines chimiques, les usines de transformation alimentaire, les installations de refroidissement, les stations d'épuration des eaux usées ou les parkings souterrains, des concentrations de gaz toxiques peuvent se produire partout. Bon nombre de ces gaz et vapeurs sont nocifs ou dangereux pour la santé humaine en concentrations élevées, bien qu'ils ne soient pas perçus par l'odorat. D'autres substances sont corrosives ou toxiques et, par conséquent, les fuites dans l'environnement ne sont pas souhaitables. Grâce aux différents principes de mesure des détecteurs de gaz, ces substances peuvent être détectées même à de faibles concentrations.

De nombreux détecteurs de gaz détectent même les plus petites concentrations de quelques ppm (parties par million ; rapport de mélange d'une partie de gaz pour un million de parties d'air) et alertent avant même qu'une concentration nocive ne se développe. 

Dans chaque entreprise, l'hygiène du lieu de travail doit contribuer à protéger les employés des influences environnementales dangereuses pour leur santé, telles que le bruit, la poussière, les gaz, les radiations, etc. Il existe des valeurs limites prescrites pour les concentrations de gaz auxquelles un employé peut être exposé sur son lieu de travail. Ces concentrations maximales sur le lieu de travail (valeur MAK) décrivent les valeurs limites pour une charge de travail journalière de huit heures et peuvent être consultées dans les listes correspondantes. Certains gaz sont à la fois toxiques et inflammables. Ceci explique le fait que plus de décès sont causés par des gaz toxiques que par des explosions de gaz inflammables.

Sûreté et sécurité

En tant qu'appareils électriques, les avertisseurs de gaz à usage industriel dans les zones Ex doivent au moins satisfaire aux exigences en vigueur pour le fonctionnement en atmosphères explosibles conformément aux directives ATEX 94/9/CE.

"ATmosphère EXplosible" - Français pour zones dangereuses. Conformément à la directive ATEX 94/9/CE du fabricant, tous les détecteurs de gaz ou appareils utilisés en atmosphères explosibles (zones Ex) doivent être testés et marqués pour leur sécurité électrique et leur aptitude. Cet essai permet de s'assurer que ces dispositifs eux-mêmes ne sont pas une source d'inflammation pour une concentration de gaz explosifs existante. Ceci ne peut pas être garanti avec des détecteurs de gaz non testés. La plupart de nos détecteurs de gaz testés utilisent le type de protection "enveloppe antidéflagrante ATEX Ex d".

SIL se préoccupe principalement de la sécurité d'un produit dans l'environnement dans lequel il est utilisé. La tâche de cette évaluation supplémentaire de la sécurité est de minimiser les risques dans toutes les applications où l'inconduite constitue une menace pour la sécurité des personnes, de l'environnement et des biens.

 

Quatre valeurs sont définies comme niveaux d'intégrité de sécurité (SIL). Plus le niveau d'intégrité est élevé, plus la fiabilité d'un circuit fonctionnel est élevée. Pour les avertisseurs de gaz, seul un niveau de SIL 1 à SIL 3 peut être atteint.

 

Les produits utilisés dans les systèmes de sécurité doivent présenter un degré élevé de fiabilité matérielle et logicielle, de sorte que des erreurs indécelables peuvent se produire ou seulement avec une probabilité extrêmement faible. SIL évalue et définit les exigences relatives à la disponibilité de la fonction de sécurité et à la probabilité de défaillance de l'installation concernée, conformément aux exigences de la technique de commande des processus. La chaîne complète depuis le capteur jusqu'à l'alarme ou l'actionneur, en passant par l'analyseur, est incluse dans la considération. La norme de produit pour les avertisseurs de gaz EN 50402.

Nous sommes là pour vous !

Vous avez des questions, des demandes ou des suggestions ?

Veuillez nous contacter directement.