Novigo – Systèmes d'alarme vocale et de sonorisation

Protéger la vie - créer des lieux parfaits
En matière de sécurité, vous devez avoir une confiance absolue dans votre système d'alarme vocale (SAA) pour assurer une évacuation rapide et ordonnée en cas d'urgence. Mieux encore, si la technologie sert également de système de sonorisation de confort (ELA) et offre la meilleure qualité sonore. Cela crée un endroit parfait, protégé et où il fait bon vivre. Avec Novigo - le son de la sécurité.
Une qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer à long terme
Novigo a été spécialement conçu pour répondre aux normes les plus strictes, notamment la norme EN 54-16. Il est flexible, modulaire et peut être adapté avec précision à vos besoins spécifiques. Comme votre bâtiment, il peut être agrandi en permanence. Et si vous souhaitez moderniser un système existant, vous pouvez d'abord intégrer les câbles et les haut-parleurs existants, puis les renouveler progressivement. En temps réel, car Novigo permet une reconfiguration sans interruption des opérations en cours. Des modules de fin de ligne et une redondance multiple assurent l'intégrité du système à tout moment. Et une qualité sonore professionnelle garantit que vos annonces arrivent à bon port.Adapté à l'intégrité du système que vous souhaitez
Les fonctionnalités critiques du système sont réparties dans l'espace pour éviter les points de défaillance uniques (SPOF). Le niveau de redondance est conçu en fonction de vos besoins spécifiques, avec un câblage, des switches, des amplificateurs ou un réseau supplémentaire redondant - si nécessaire, même jusqu'à une duplication complète de la structure. Même la version la plus basique du système est conforme aux normes les plus strictes telles que la norme EN 54-16 ainsi qu'à un grand nombre de réglementations locales, et les dépasse avec une redondance croissante.
Une sécurité sans compromis lors de la reconfiguration de votre système
De nombreux travaux de maintenance, de mise à niveau et d'extension sont possibles sans compromettre la sécurité et pendant les opérations en cours. En outre, il est possible d'accéder au système à distance pour le dépannage et la maintenance.
Des configurations et modèles différents pour chaque demande
En fonction de votre bâtiment et du niveau de redondance souhaité, plusieurs structures de lignes de haut-parleurs sont disponibles. Des lignes simples et doubles aux structures arborescentes ramifiées et aux boucles avec ou sans isolateurs - Novigo soutient des conceptions de toutes sortes. Et avec l'intelligence nécessaire : les modules de fin de ligne assurent le bon fonctionnement des câbles des haut-parleurs, vérifient constamment leur intégrité et signalent les éventuels défauts.
Protégez votre investissement
Vous n'avez pas à repartir de zéro si votre SAA/ELA est obsolète ou défectueux. Novigo permet la mise à niveau progressive de la structure de la ligne et des haut-parleurs existants afin d'atteindre la conformité avec la norme EN54-16 et de moderniser la fonctionnalité du système. La clé de ce succès est l'installation de modules de fin de ligne intelligents qui détectent à temps les éventuelles défaillances. De cette manière, vous pouvez sauvegarder les investissements déjà réalisés et en étendre de nouveaux à temps.
Dépannage et maintenance aisés
Le système permet l'accès à distance au système avec n'importe quel terminal intelligent (smartphone, etc.). Il est ainsi plus facile d'effectuer les tâches de maintenance de routine, telles que la vérification du système et le test des lignes de haut-parleurs individuelles lors de la maintenance sur site. L'accès à distance est également utile pour modifier les annonces ou la musique de votre ELA.
Une expérience plus sûre et plus agréable
Il n'y a pas de place pour les malentendus dans les situations d'urgence. De plus, votre ELA doit être agréable et ne pas faire mal aux oreilles. Les deux sont une question de normes de qualité, et pour répondre aux plus hautes exigences, Novigo offre une qualité sonore professionnelle avec une faible latence. Le système améliore l'expérience de vie que vous offrez aux invités et aux locataires de votre propriété.
Maintenir le système en fonctionnement
La séparation de l'alimentation avec un isolateur en boucle permet de couper le moins de haut-parleurs possible en cas de panne. Il isole les courts-circuits, prévient les dommages et vous aide à trouver rapidement les défauts. L'isolateur de boucle fait partie d'un mécanisme d'autoprotection qui maintient la boucle de ligne fonctionnelle autant que possible - et il est intrinsèquement à sécurité intégrée afin de ne pas compromettre l'intégrité du système.