Siemens fournit plus de 30 000 produits et solutions pour le plus grand projet immobilier de Suisse
The Circle, situé dans l’aéroport de Zurich, concentre non seulement des entreprises de différents secteurs mais est aussi un centre de rencontre et de congrès au rayonnement international – notamment grâce à la construction durable, permise entre autres par le savoir-faire de Siemens.Se placer devant la façade vitrée de l’entrée principale du Circle et regarder vers le haut donne l’impression d’être face à un gigantesque paquebot. L’imposante façade ne s’élève pas verticalement mais présente un angle de 18° vers le ciel devant l'aéroport pour faire écho à la courbure du terminal. Le site est très passant: bus, trams, voitures et piétons circulent devant le complexe. En temps normal, 150 000 personnes fréquentent chaque jour l'aéroport alors que seule la moitié y est pour prendre un vol. Les autres passent le temps autrement – même au Circle.
L'avant-garde: le développement durable comme norme
Mais le quartier ne pose pas de nouveaux jalons que par son aspect extérieur. L’intérieur séduit par son développement durable. Outre la bonne isolation phonique qu’elle offre, la façade «glass cavity» assure une performance énergétique élevée. Grâce à l'aspiration de l'air qui se réchauffe entre les vitres, la température se régule, générant ainsi un climat ambiant agréable. L'air chaud du bâtiment est dirigé dans le sol et le réchauffe. Les toilettes utilisent de l’eau de pluie et le toit accueille des installations photovoltaïques. Grâce à la densité de construction, le complexe occupe en outre relativement peu de surface au sol pour la surface utile obtenue. Le parc immobilier est certifié Minergie et satisfait à la norme LEED® PLATINUM du US Green Building Council. Le projet pharaonique s’inscrit ainsi parfaitement dans le concept de développement durable et recouvre l’objectif de l'aéroport de Zurich d'arriver à zéro émission de CO2 d’ici 2050. Avec ses produits et solutions dans le domaine de la technique du bâtiment et de l’énergie, Siemens Suisse joue un rôle important et contribue à la durabilité de «The Circle».
Bâtiment entièrement automatisé et technique énergétique efficiente
Siemens Suisse a pu livrer au Circle les appareils de terrain pour l’automatisation du bâtiment, des produits dans le domaine de l’électricité et de l’énergie et des systèmes d'alarme vocale et contribuer ainsi activement à la norme énergétique certifiée du complexe immobilier grâce à ses solutions globales. Modulaires et optimisés pour une meilleure performance énergétique, les plus de 30 000 produits et systèmes Siemens installés assurent un climat sain dans chaque pièce. Ils apportent un maximum de flexibilité et de sécurité aux exploitants du bâtiment et pérennisent l’infrastructure.
La complexité du projet a nécessité une collaboration sans failles. La coordination des nombreux acteurs dans un calendrier rigoureux était aussi le défi majeur. Pour que le projet puisse être accessible au public dès novembre 2020, tous les intervenants ont dû conjuguer leurs efforts – et ça a marché.
Vous souhaitez en savoir plus sur les produits Siemens ?
Découvrez tous nos produits et services dans les domaines de l'automatisation du bâtiment, des produits HVAC, de la protection incendie et de la sécurité.