Intrusion
Pour que les intrus y réfléchissent à deux fois
Le concept de protection
Tout système d'alarme anti-intrusion doit être basé sur un concept de protection. Cela comprend toutes les mesures individuelles nécessaires pour atteindre les objectifs de protection souhaités. Une combinaison raisonnable de protection mécanique et de surveillance électronique devrait être recherchée. Si les types de menaces ne sont pas connus, ils doivent être déterminés dans le cadre d'une analyse de risque appropriée. Tout type de menace reconnaissable doit être contré par un objectif de protection dans le sens d'éviter le danger avec l'intention de déterminer spécifiquement le concept de surveillance approprié. Une classification des concepts de protection par secteur (p. ex. locaux commerciaux, immeubles de bureaux, bijouteries, banques, musées) ainsi que des sous-concepts par application (p. ex. unités de stockage sécurisées, coffres-forts, sas pour le personnel) garantit l'utilisation de l'expérience et facilite également considérablement le travail de planification. Dans tous les cas, les mesures structurelles (par exemple l'épaisseur des murs, la construction des portes) et organisationnelles (par exemple les mesures de sécurité, les plans de fermeture de confidentialité) nécessaires pour atteindre les objectifs de protection doivent également être incluses dans un concept de protection. La planification professionnelle et la planification de projet pour chaque système d'alarme anti-intrusion comprennent également des mesures de prévention des fausses alarmes (p. ex. instructions, concept de fonctionnement adapté, etc.).
Pas à pas vers le concept de protection
Description des scénarios de menace possibles, profils des auteurs, identification des risques potentiels et des vulnérabilités.
Selon les conditions locales, les objectifs de protection les plus importants sont définis, par exemple la délimitation de la propriété ou la protection contre le vandalisme.
À quoi ressemblent les scénarios de menace possibles ? Quelles sont les caractéristiques des agresseurs qui ciblent votre entreprise ? Comment est votre espace extérieur ? En tant que "précurseur" en matière de prévention, nous nous mettons entièrement à la place de votre entreprise et développons pas à pas un concept de protection adapté de manière optimale pour vous. La sécurité est un sentiment - et un fait. Parce que la perception de la sécurité est en quelque sorte une question très subjective, nous analysons d'abord vos besoins réels en matière de sécurité et développons un concept de sécurité holistique sur cette base, qui inclut toutes les questions relatives à la sécurité en matière de protection antivol. Vous obtenez ainsi une vue d'ensemble - avec une transparence optimale et une sécurité de prise de décision maximale. Après ce "travail préparatoire", nous pouvons tirer d'autres mesures de protection de la solution technique jusqu'à sa coordination et sa mise en relation.
Concepts de surveillance
Un système de détection automatique d'intrusion détecte une tentative d'intrusion en détectant des phénomènes connexes tels que des changements de forme, de position ou de pression, de mouvement, de bruit de structure ou spatial, des changements de température, etc. Sur la base de paramètres prédéfinis, le niveau de danger est déterminé automatiquement et des mesures appropriées sont prises sous la forme de fonctions d'alarme et de contrôle.
Les détecteurs automatiques convertissent les paramètres physiques en signaux électriques. Ils surveillent ainsi les zones environnantes, les pièces, les couloirs et les objets. Les détecteurs manuels sont utilisés pour déclencher immédiatement l'alarme et l'intervention des personnes présentes. Les détecteurs sont connectés au panneau de contrôle d'intrusion.
Le centre d'alarme intrusion est le cerveau du système. Les pupitres de commande modernes disposent d'un grand nombre d'options de paramétrage et de programmation pour la programmation des utilisateurs, des plages, des profils horaires, des circuits d'entrée et du comportement des entrées et des sorties. Les panneaux de contrôle d'intrusion contiennent généralement également des systèmes de communication à distance intégrés et communiquent simultanément avec les utilisateurs via des panneaux de contrôle, des PC ou des APP, ainsi qu'avec des systèmes de gestion de niveau supérieur, des centres de service à distance et des centres de réception des alarmes. La définition de tous ces paramètres est un élément central de l'ingénierie de l'installation.
L'alarme est commandée (en interne, en externe, localement, à distance) par le panneau de contrôle d'intrusion. Si nécessaire, il peut être connecté à un niveau de gestion supérieur (système de contrôle) ou à un réseau local avec d'autres sous-systèmes tels que les systèmes de contrôle d'accès ou les systèmes de vidéosurveillance interopérables entre eux.
Le détecteur parfait pour chaque tâche
Les détecteurs Siemens, éprouvés des millions de fois, sont reconnus dans le monde entier pour leur technologie et leur fiabilité. Le panneau de contrôle d'alarme anti-effraction Guarto peut être connecté à tous les modèles courants, y compris les détecteurs spéciaux. Les installations existantes peuvent ainsi être intégrées de manière transparente.Programmation
Le panneau de contrôle d'alarme anti-intrusion Guarto CS9 peut être utilisé de différentes manières : Par l'intermédiaire du panneau de commande standard simple et piloté par menu, des panneaux de commande et d'affichage ergonomiques, de l'écran tactile et même en tant que sous-système ou partie d'un réseau système. Il va de soi que l'unité centrale et les éléments de commande sont certifiés dans la catégorie de sécurité la plus élevée de l'Association suisse des installateurs de systèmes de sécurité (SES) et peuvent donc également être utilisés dans des systèmes de haute sécurité.
Vous attendez à juste titre de Siemens qu'elle s'assure que les données techniques essentielles de votre nouveau centre de contrôle répondent parfaitement à vos exigences, par exemple le nombre de détecteurs et de zones dont vous avez besoin ou le calendrier. En fonctionnement, cependant, il est également décisif de savoir à quel point le système est " pratique " pendant le fonctionnement quotidien. Il doit être simple, compréhensible et auto-explicatif, aussi bien pour les employés expérimentés et techniquement intéressés que pour les cavaliers de changement quotidien, qui peuvent être déployés à court terme selon les besoins.
Les tâches courantes et inhabituelles doivent être résolues comme si elles étaient accomplies par elles-mêmes et sans malentendu : L'armement et le désarmement de zones individuelles (par ex. lors du remplissage du distributeur automatique de billets), la commutation jour-nuit ou l'acquittement d'une fausse alarme ou de la véritable alarme à deux heures du matin en compagnie des forces d'urgence.
L'unité de commande confort CS9 CPC, seule ou en combinaison avec une ou plusieurs unités de commande supplémentaires CS9 K10, répond aux exigences élevées mentionnées ci-dessus. Avec ou sans pupitre de commande supplémentaire, il combine la philosophie de commande analogique avec la technologie la plus récente. L'écran LED affiche l'état du système de manière intuitive, même à distance. Cela ne nécessite ni l'interprétation risquée des chiffres et des symboles, ni la recherche de raisons dans des sous-menus confus. En un coup d'œil, vous pouvez voir quelle zone ne peut pas être affûtée ou si une alarme a déjà été transmise. Les informations affichées sur l'écran de huit lignes sont en texte clair, de sorte que chacun sache exactement ce qu'il doit faire.
L'utilisateur peut se connecter via son code PIN, l'interrupteur à clé ou un badge. La langue affectée au profil utilisateur apparaît immédiatement (si plusieurs utilisateurs sont connectés à différents postes de travail, différentes langues peuvent également être utilisées simultanément). Il peut maintenant éditer et accuser réception des messages. Grâce aux touches de numérotation directe imprimées avec des symboles ou des fonctions, il peut déclencher une action rapidement et intuitivement : Par exemple, éteindre le klaxon ou aiguiser une zone. Dans chacune des touches librement programmables se trouve une LED bicolore, qui indique également les états à distance, par exemple une fenêtre ouverte, qui empêche le système de s'affûter.