Situation initiale
Mise à jour et interconnexion des installations de détection
Les systèmes de protection technique contre l’incendie de la centrale nucléaire de Leibstadt (CN) devaient être modernisés dans le cadre d’un projet global. Outre la rénovation des installations de détection d’incendie, cela comprenait l’implémentation d’un système de conduite, de deux réseaux, d’une synoptique d’urgence ainsi que d’une automatisation des processus à l’aide d’automates programmables industriels Simatic.
Défi
Un environnement de travail qui sort de l’ordinaire
En qualité de lieu de travail, une centrale nucléaire recèle de grands dangers. Pour garantir à tout moment la radioprotection, une coordination précise et prédictive des installations était nécessaire. De plus, le projet était d’une très grande complexité en raison des nombreuses interfaces impliquées avec les autres systèmes.
Procédure
Total Building Solution: une solution en réseau
Avec la modernisation de l’installation de détection d’incendie, la CN est passée à un système décentralisé. Siemens a installé plus de 4000 détecteurs ainsi que différents dispositifs tels que des installations de détection de gaz, déluge et d’extinction à gaz dans le secteur. Le système d’alarme est redondant et envoie deux messages à la salle de commande: d’une part via le système de conduite de sécurité, d’autre part via un message d’alerte sur l’écran des opérateurs. Le système est piloté par un serveur WinCC avec un automate Simatic-S7.
Solution
Une alerte redondante pour une double protection
Dans les bâtiments de la centrale nucléaire, les clapets de protection contre l’incendie sont pilotés par air comprimé via des box de commande locaux. Un Simatic S7 est installé pour la logique d’activation. En cas d’événement, elle isole les zones de feu, signale leur état à la synoptique d’urgence et transmet les signaux à la commande de supervision de la centrale. Parallèlement à ce grand projet, six projets complémentaires ont été réalisés. En plus de 10 ans, six bâtiments neufs, qu’il a également fallu intégrer au concept technique de protection contre l’incendie, ont été construits sur le secteur. En outre, Siemens a installé des systèmes de ventilation avec des stations d’automatisation Desigo PX dans les bâtiments.«Nous avons tout particulièrement apprécié de n’avoir avec Siemens qu’un seul interlocuteur pour les nombreux projets partiels réalisés en parallèle. »Martin Fischer, Chef de division CN