Situation initiale
Une protection de la production
La sécurité incendie est une question importante dans une entreprise de production. Feldschlösschen possède une brigade de pompiers interne à l’entreprise qui intervient en cas d’urgence. Mais, pour que les incendies puissent être détectés précocement, des mesures modernes en protection technique contre l’incendie sont nécessaires.
Défi
Une rénovation par étapes
Feldschlösschen – à la brasserie, voici le nom du programme: le château imposant avec une douzaine de bâtiments bénéficie d’une situation idyllique dans un écrin de verdure. Un grand nombre des bâtiments ont été édifiés à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. Mais la zone s’est étendue de façon constante. Plus de 2000 détecteurs et 17 centrales de Siemens – un système complexe avec des installations d’âges différents – veillent à la détection des signes d’incendie. La rénovation vise non seulement à mettre les installations en conformité avec l’état actuel de la technique, mais aussi à simplifier l’ensemble du système: moins de centrales, mais une interconnexion en réseau.
Procédure
Une planification conjointe
Le commandant de la brigade de pompiers de Feldschlösschen savait exactement à quoi devait ressembler la nouvelle structure lorsqu’il a contacté Siemens. Siemens et Feldschlösschen ont développé conjointement une reproduction complète de la zone. Ils ont saisi les implantations des détecteurs et des centrales et défini quelles installations devaient être remplacées et quand. En outre, ils ont analysé où des centrales pouvaient être regroupées ou réparties sur d’autres centrales via des lignes de connexion. Ainsi, les exigences imparties au système ont été définies de manière exhaustive.
Solution
Une collaboration en toute confiance
Feldschlösschen a opté pour le système Sinteso pouvant être interconnecté en réseau. Cette solution modulaire est très flexible et autorise une rénovation progressive des installations de détection d’incendie. Le fonctionnement du système donne pleinement satisfaction à Feldschlösschen. Siemens reste en relation étroite avec le client pour les prestations d’entretien et la fourniture de pièces de rechange. L’étape suivante est l’intégration de Sinteso mobile, permettant un accès à distance via Smartphone ou tablette. Informations complémentaires sur le project Feldschlösschen.«Lorsqu’un système de détection d’incendie a été endommagé par un coup de foudre un vendredi en fin d’après-midi, il a fallu se procurer rapidement des pièces de rechange. Après mon appel chez Siemens, l’installation était de nouveau opérationnelle à 21 heures. J’apprécie beaucoup cette simplicité, même dans les cas difficiles.»Andreas Sulser, Commandant de la brigade de pompiers interne à l’entreprise de Feldschlösschen