Sécurisée grâce à une technique du bâtiment moderne

Une protection technique contre l’incendie dans la centrale nucléaire de Leibstadt. Dans une centrale nucléaire, le bon fonctionnement des installations de détection d’incendie est indispensable. Une gestion et une mise en réseau intelligentes améliorent la sécurité à Leibstadt.
Vous souhaitez un conseil individuel?

Contact

Client

Centrale nucléaire de Leibstadt

Situation initiale

Mise à jour et interconnexion des installations de détection

Les systèmes de protection technique contre l’incendie de la centrale nucléaire de Leibstadt (CN) devaient être modernisés dans le cadre d’un projet global. Outre la rénovation des installations de détection d’incendie, cela comprenait l’implémentation d’un système de conduite, de deux réseaux, d’une synoptique d’urgence ainsi que d’une automatisation des processus à l’aide d’automates programmables industriels Simatic.
Défi

Un environnement de travail qui sort de l’ordinaire

En qualité de lieu de travail, une centrale nucléaire recèle de grands dangers. Pour garantir à tout moment la radioprotection, une coordination précise et prédictive des installations était nécessaire. De plus, le projet était d’une très grande complexité en raison des nombreuses interfaces impliquées avec les autres systèmes.
Procédure

Total Building Solution: une solution en réseau

Avec la modernisation de l’installation de détection d’incendie, la CN est passée à un système décentralisé. Siemens a installé plus de 4000 détecteurs ainsi que différents dispositifs tels que des installations de détection de gaz, déluge et d’extinction à gaz dans le secteur. Le système d’alarme est redondant et envoie deux messages à la salle de commande: d’une part via le système de conduite de sécurité, d’autre part via un message d’alerte sur l’écran des opérateurs. Le système est piloté par un serveur WinCC avec un automate Simatic-S7.
Solution

Une alerte redondante pour une double protection

Dans les bâtiments de la centrale nucléaire, les clapets de protection contre l’incendie sont pilotés par air comprimé via des box de commande locaux. Un Simatic S7 est installé pour la logique d’activation. En cas d’événement, elle isole les zones de feu, signale leur état à la synoptique d’urgence et transmet les signaux à la commande de supervision de la centrale.   Parallèlement à ce grand projet, six projets complémentaires ont été réalisés. En plus de 10 ans, six bâtiments neufs, qu’il a également fallu intégrer au concept technique de protection contre l’incendie, ont été construits sur le secteur. En outre, Siemens a installé des systèmes de ventilation avec des stations d’automatisation Desigo PX dans les bâtiments.
«Nous avons tout particulièrement apprécié de n’avoir avec Siemens qu’un seul interlocuteur pour les nombreux projets partiels réalisés en parallèle. »
Martin Fischer, Chef de division CN
Contact

Nous restons à votre disposition pour répondre à toute question complémentaire.

Nos spécialistes Siemens Business Service vous apportent un conseil personnalisé et réceptionnent vos demandes de support.
Herbert Wüest (+41 585 586 690)

Contact