Désactivation de la 2G: Siemens propose des solutions
A la fin de l’année 2020, Swisscom a désactivé son réseau 2G devenu obsolète. Les utilisateurs auront le choix entre diverses options d’évolution ou de migration.
Swisscom, leader des télécommunications en Suisse, a désactivé son réseau 2G à la fin de l'année 2020. Lancée au milieu des années 1990, la 2G a permis d’envoyer les premiers e-mails via le réseau de téléphonie mobile. Désormais incapable de concurrencer les nouvelles technologies en termes de puissance ou d’efficacité énergétique, la 2G bloque une précieuse bande de fréquences. Elle reste néanmoins utile, notamment pour la commande à distance des installations de production de chaleur dans les maisons individuelles, secondaires surtout. «Avant d’arriver, le propriétaire d’un chalet peut activer par SMS une pompe à chaleur, un système de production d’eau chaude ou sa chaudière», déclare Guido Lang, responsable Product Management & Support chez Siemens Suisse. Le message est transmis à un relais SMS sur place, relié d’une part au réseau 2G par une carte SIM et d’autre part au thermorégulateur connecté. En cas d’incident, ce relais envoie une alerte au destinataire prédéfini. «S’il est informé que le générateur thermique est en panne alors qu’il est sur les pistes de ski, par exemple, il peut entreprendre les démarches nécessaires avant même de rentrer».
Double possibilité
Une fois la 2G désactivée par Swisscom, plusieurs options existent pour conserver ce système qui a fait ses preuves. Si l’on vise le plus court terme, on peut choisir Sunrise qui continue d’exploiter son réseau 2G jusqu’en 2022. Il est également possible de remplacer le relais 2G par le modèle 3G de Siemens. «Il s’agit pratiquement du même appareil», souligne Guido Lang. «Mais l’accès à la 3G le rend exploitable encore quatre ans ou plus.» Swisscom prévoit d’exploiter son réseau 3G au moins jusqu’en 2024. Ensuite, le standard sera la 4G, parallèlement à la 5G. «Début 2021, nous proposerons donc aussi un relais compatible 4G».
Avantages de l’appli Siemens
Les clients de Siemens qui souhaitent faire évoluer la commande à distance de leur résidence secondaire disposent d’une option supplémentaire: en adjoignant un serveur web des séries OZW6 ou OZW7 de Siemens à un routeur Internet courant, ils peuvent accéder à leur installation de chauffage via Internet et non plus via le réseau mobile. L’appli Siemens HomeControl permet de piloter les appareils de régulation de la production thermique. «Il est possible de visualiser tous les réglages, dont celui de la température, pour les adapter à son gré», conclut Guido Lang.
05.01.2021