Habitat intelligent à taux préférentiel
Construire ou rénover sa maison selon le standard du logement intelligent, basé sur KNX, c’est opter pour la durabilité et augmenter la valeur de son bien immobilier. Une banque suisse accorde en sus des subventions et des taux hypothécaires préférentiels.
Depuis 2019 à Viège, un appartement témoin propose aux personnes intéressées de découvrir un exemple d’habitat intelligent du futur. Les propriétaires actuels et potentiels ont tout loisir d’explorer les ressources du logement intelligent: de la chaîne stéréo aux stores à lamelles, toutes les fonctions connectées se pilotent.
A l’avant-garde de l’écologie
Outre des partenaires technologiques comme Siemens, une banque suisse intervient en investissant dans le projet pour offrir aux prospects des conseils en matière d’hypothèques. La banque soutient les propriétaires qui misent sur le standard du logement intelligent pour construire ou rénover leur bien: elle leur propose des taux hypothécaires avantageux et jusqu’à 1500 francs d’aides directes. Sûrtout dans les régions où il y a beaucoup de chalets de vacances, la technologie de l’habitat intelligent est très pratique, ne serait-ce que pour allumer le chauffage avant même d’arriver.
Valeur immobilière accrue
Afin d’exploiter pleinement le potentiel technologique, la banque a défini un standard du logement intelligent, en concertation avec les responsables du projet et l’intégrateur système Eibrom Wallis GmbH. Il est ainsi requis d’utiliser des produits pilotables avec KNX, comme un détecteur de mouvements capable de moduler l’éclairage en fonction des différents scénarios de la journée. Par ailleurs, comme il est possible d’enregistrer et de sauvegarder les données énergétiques, on s’assure du fonctionnement économique du bâtiment. Les prises électriques intelligentes, par exemple, ne chargent les appareils que si l’installation photovoltaïque de la maison est en excédent. Ces données sont en outre précieuses lorsqu’on veut satisfaire au standard énergétique CECB (comparable au standard Minergie). Pour ce processus aussi, la banque apporte à ses clients des aides allant jusqu’à 1500 francs. Ce standard écologique contribue en plus à accroître la valeur du bien.
19.11.2020