La cabane de Monte Rosa: Efficacité énergétique au sommet
Découvrez comment la technologie de Siemens permet d’augmenter la performance énergétique de la cabane de Monte Rosa, notamment grâce à des batteries.
Le développement durable en action
Le refuge de montagne, situé à 2883 mètres d'altitude dans le massif du Mont Rose dans les Alpes valaisannes, est largement autonome en énergie depuis 2010. Parallèlement aux capteurs solaires thermiques, un système photovoltaïque intégré à la façade sud de la cabane garantit une autosuffisance énergétique élevée et un approvisionnement énergétique fiable. Depuis 2010, toutes les données de performance du bâtiment, telles que l'énergie solaire générée et la capacité de la batterie, sont regroupées dans Siemens Navigator, la plateforme de performance énergétique des bâtiments basée sur le cloud.
Regardez la vidéo et découvrez en plus sur ce projet visionnaire. Les bâtiments du futur seront autonomes en énergie. La cabane de Monte Rosa est une merveille technologique qui ouvre la voie et met en avant certaines possibilités.
Du lithium au lieu du plomb
L’analyse de la performance énergétique de Monte Rosa a révélé que les batteries au plomb utilisées depuis l’ouverture de la cabane atteindraient bientôt leur fin de leur vie. Cela a incité les opérateurs à mettre en place une nouvelle solution. Siemens a remporté le contrat pour concevoir l'ensemble de la solution et remplacer 48 batteries au plomb par 14 batteries au lithium fer phosphate (LFP) d'une capacité de 215 kWh. Grâce à la compagnie aérienne régionale Air Zermatt, 8,6 tonnes de batteries au plomb ont été transportées et les 2,7 tonnes de batteries au lithium ont été transportées par hélicoptère vers le refuge du Monte Rosa. Après un premier essai avec deux batteries, les techniciens ont connecté avec succès les batteries nouvellement installées au système d'alimentation en énergie en seulement deux jours. La nouvelle solution de batterie a poussé l'autosuffisance énergétique de la cabane à des niveaux encore plus élevés en allégeant la charge du générateur utilisé par mauvais temps.
De plus, les nouvelles batteries offrent une plus grande capacité d’utilisation. Le projet terminé renforce considérablement l'efficacité énergétique et la durabilité du refuge de Monte Rosa et assure l'approvisionnement en énergie, à tout moment de la journée et dans toutes les conditions météorologiques.
Points clés de ce projet visionnaire:
• Ouvert en 1895 sous le nom de Betemps Hut, rebaptisé Monte Rosa Hut en 1940
• Planification et développement de ce nouveau «refuge de montagne du futur» par l’Institut fédéral suisse de technologie (ETH) à Zurich
• Ouvert en juillet 2010 (ancienne cabane démolie en 2011)
• 120 lits, environ 8,000 nuitées par an
• Autonomie énergétique élevée, capacité de batterie de 215 kWh
• Le traitement des eaux usées et la ventilation fonctionnent de manière autonome, même en hiver
• Tous les systèmes techniques sont numérisés et peuvent être contrôlés à distance