Ingegno per la vita, per creare ambienti perfetti.

#CreatingPerfectPlaces
Creiamo ambienti perfetti

Qualcosa ci spinge ogni giorno a rendere migliori gli edifici

Dato che trascorriamo circa il 90 % della nostra vita in ambienti chiusi, non esistono altri luoghi in cui passiamo più tempo. Ecco perché gli edifici sono ben più di quattro semplici mura. Sono i luoghi dove impariamo le lezioni più importanti della nostra vita, dove incontriamo le persone che ci ispirano, dove nascono le nostre idee migliori. Sono i luoghi dove trascorriamo il tempo con le persone che amiamo. Insomma: sono le nostre case – e non esiste al mondo un posto così speciale per noi come casa nostra. Tutti noi iniziamo la nostra vita in un ambiente perfetto: il ventre materno. Un ambiente che non è mai troppo freddo, troppo caldo, troppo rumoroso, troppo tranquillo: un posto in cui ci sentiamo sempre al sicuro. La nostra vita inizia nell'ambiente perfetto – prima ancora che riusciamo a pensare. Allora perché non dovremmo poter vivere tutta la nostra vita in un ambiente perfetto, progettato alla perfezione per il suo scopo? Un ambiente perfetto per imparare, svilupparsi, crescere, avere successo nella vita. Ci vuole ingegno per la vita per creare ambienti perfetti – per offrire alle persone un luogo in cui raggiungere i loro obiettivi più ambiziosi, sentirsi sempre protetti e al sicuro, vivere la vita che si desidera.
Il nostro business

Gli ambienti perfetti oggi esistono anche nella realtà

In qualità di consulente di fiducia e partner affidabile, di integratore di sistemi, fornitore di servizi e venditore di prodotti, Building Technologies di Siemens garantisce edifici e infrastrutture ecoefficienti, sicuri e ben protetti. Forti del nostro staff, della nostra bassa impronta di carbonio, dei nostri decenni di esperienza e delle nostre competenze tecniche, possiamo dedicarci alla nostra passione: aiutarvi a creare l'ambiente perfetto - il vostro ambiente perfetto. Scoprite anche voi l'ambiente perfetto:
Digitalizzazione

Creare ambienti perfetti: sì, ma come?

Digitalizzazione significa fare in modo che gli edifici comunichino con noi ininterrottamente. Milioni di dispositivi e macchine intelligenti generano un’enorme quantità di dati ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo. La comunicazione degli edifici è la chiave per creare ambienti perfetti.   Essere leader nella trasformazione digitale per noi significa sapere come creare valore reale partendo da questi dati con un obiettivo a 360 gradi: migliorare costantemente le prestazioni degli edifici della nostra clientela.   Solo quando si riesce a comprendere cosa ci stanno comunicando gli edifici, si è in grado di trasformare gli ambienti in ambienti perfetti.
Prestazioni e sostenibilità degli edifici

Voti più alti grazie a temperature più confortevoli - ecco un esempio di Ingegno per la vita.

I costi energetici erano saliti alle stelle nelle scuole e negli asili di Sosnowiec, a causa della temperatura in classe: troppo alta e difficile da controllare. Una situazione che si ripercuoteva negativamente anche sulle prestazioni degli studenti. Per le autorità di Sosnowiec era evidente la necessità di un rinnovamento completo del sistema scolastico: 87 scuole andavano modernizzate sotto l’aspetto tecnico nell'arco di soli 10 mesi.

Piccoli cambiamenti, grandi risultati

Produciamo risultati: risparmio di costi del 31 %, taglio dei consumi energetici per l'illuminazione del 21 %, riduzione di COdi 5'220 tonnellate all'anno. Grandi risultati. Ma forse il risultato migliore è stato che, grazie all'aiuto di Siemens, è tornata la voglia di imparare. Adesso gli studenti possono godere di un maggiore comfort e sono più concentrati; il loro rendimento scolastico è migliorato e i voti sono più alti.
 
L'UE ha preso atto di questo notevole impatto ambientale e sociale, riconoscendo a Siemens e alla città di Sosnowiec i meriti per il loro eccezionale impegno e gli eccellenti risultati nel campo dei servizi energetici in Europa.
 
La storia di Sosnowiec dimostra quanto l'ambiente perfetto sia importante per la nostra crescita personale. Ma l'efficienza energetica e l'ottimizzazione delle prestazioni per gli edifici non sono solo sfide locali. Se vogliamo vincere contro il cambiamento climatico, l'edilizia sostenibile gioca un ruolo fondamentale a livello globale.

Siemens -

Le sfide riguardanti i consumi energetici degli edifici

Molti proprietari non si rendono conto di quanta energia consumano i propri
edifici e la maggior parte degli edifici nel mondo consuma più energia del necessario.

Consumi energetici mondiali
  • 41%Edifici
  • 31%Industria
  • 28%Mobilità

Fare leva sul valore della trasparenza

Il primo passo affinché un edificio sprigioni tutto il suo potenziale
è ottenere la massima trasparenza della situazione attuale
utilizzando tutti i dati disponibili.

Analizzare

la domanda e l'offerta energetica.
Dal singolo edificio alla rete globale di edifici.

30%di riduzione
dei costi energetici.
Aumentare le prestazioni
infrastrutturali degli edifici.

Navigator di Siemens

Sfruttate il potenziale. Ottenete il massimo dai vostri edifici e dalle vostre infrastrutture.

Esauriente, intelligente e intuitivo, Advantage™ Navigator combina la capacità analitica con l'expertise Siemens in materia di offerta energetica, la gestione della domanda e i dati di consolidamento delle performance dei sistemi per fornire una visione a 360 gradi o focalizzata in funzione delle vostre esigenze.

ConnettereRaccogliere
Analizzare e ottimizzare
  • > 3'000 utenti
  • > 400'000 punti dati

Siemens

Miglioramento delle
prestazioni degli edifici

  • 7'421edifici ottimizzati
  • 10,5 milioni di tonnellate di emissioni di
    CO2 nell'atmosfera in meno ogni anno
  • 2 miliardidi euro di risparmio sui costi
    energetici
  • >35'000edifici assistiti con
    interventi di
    manutenzione
Analisi continua dei dati
Cinque fasi che portano a
edifici ecoefficienti, sostenibili
e caratterizzati da elevate prestazioni
  • Misurazione & Reporting
  • Valutazione & Assessment
  • Implementazione del programma
  • Servizi in corso & Ottimizzazione
  • Strategia & Pianificazione
Trasparenza dei dati
Per affrontare le sfide e
guadagnare in capacità competitiva
  • Riduzione dei costi
  • Miglioramento delle prestazioni
  • Sostenibilità
  • Aumento del valore degli asset

Una risposta contro il cambiamento climatico

Gli edifici sono responsabili del 41% dei consumi energetici mondiali e producono un terzo delle emissioni globali di gas serra. Poiché l'opinione pubblica reclama maggiore trasparenza e responsabilità ambientale da parte di enti pubblici e imprese, migliorare l'efficienza energetica dei propri edifici è una mossa necessaria. Ma è anche una strategia vincente: con l'energia che incide fino al 30 % sui costi del ciclo di vita di un edificio, l'ottimizzazione delle prestazioni non rappresenta soltanto uno step critico nell'ottica di riuscire a soddisfare le aspettative di sostenibilità e gli obiettivi di riduzione delle emissioni – bensì pure una leva fondamentale per migliorare la propria capacità finanziaria e la propria reputazione di organizzazione attenta al rispetto delle norme. Scoprite di più su efficienza energetica, edilizia sostenibile e su come trasformare i vostri edifici in autentici asset.

I prodotti innovativi creano ambienti perfetti

Gli impianti di un edificio funzionano in modo più rapido, flessibile ed efficiente se possono comunicare tra di loro senza deviazioni e abilitare due o più impianti ad uno scambio diretto e ad un’interazione automatica. Con un risultato che è qualcosa di più della somma di tutte le parti. Il collegamento delle singole funzioni porta ad una moltiplicazione delle prestazioni. Alla flessibilità della vostra tecnologia non sono praticamente posti limiti. Infatti, dall’interazione intelligente degli impianti che gestiscono la building automation, la protezione antincendio e la sicurezza possono derivare, a seconda delle esigenze, funzioni sempre nuove. Grazie alla gamma unica di discipline e servizi, offerti solo da Siemens, come fornitore di soluzioni complete nel settore della tecnologia degli edifici, potrete trarre il massimo vantaggio.

Referenze

Referenze