L'edificio che fa la storia della birra.

I sistemi di protezione antincendio Siemens trasformano il birrificio Feldschlösschen in un ambiente perfetto per preservare l'arte birraia svizzera e l'eccellenza di una tradizione di oltre 140 anni. #CreatingPerfectPlaces
Creare ambienti perfetti

Ogni giorno, qualcosa ci spinge a perfezionare ulteriormente gli edifici

Trascorriamo quasi il 90% della nostra vita all'interno di edifici. A partire dal momento della nascita, all'ospedale, e poi a scuola, all'università e negli uffici in cui ci porta la nostra carriera professionale.

Gli edifici non sono solo un luogo di lavoro o d'abitazione: sono ambienti in cui si svolge praticamente tutta la nostra esistenza.
Tutti noi iniziamo la nostra vita in un ambiente perfetto: nel grembo materno. Un ambiente che non è mai troppo freddo, troppo caldo, troppo rumoroso, troppo tranquillo.

Noi perfezioniamo gli edifici – e miglioriamo così la vita delle persone. Creiamo ambienti perfetti per ogni sfaccettatura dalla nostra esistenza. Perché non dovremmo poter vivere tutta la nostra vita in ambienti perfetti?

Un ambiente perfetto per preservare l'arte birraia svizzera

Feldschlösschen: l'edificio che fa la storia della birra

Feldschlösschen non è un birrificio comune, bensì un ambiente straordinario in cui convivono artigianato e tradizione. Feldschlösschen è anche il nome della birra, stampato su ogni singola etichetta. Da oltre 140 anni, ogni birra ha il gusto dell'eccellenza.
Immaginare la birra Feldschlösschen senza la sua tradizione, senza questo edificio? Impossibile.
Bruno Born, mastro birraio del birrificio Feldschlösschen
Modernizzare la tradizione

Il modo migliore per preservare la tradizione: proteggerla con un sistema di protezione antincendio all'avanguardia.

Come assicurarsi che tutto rimanga perfettamente intatto? Effettuando dei cambiamenti dove contano. Per Feldschlösschen, ciò significa ascoltare le esigenze del vecchio edificio di oltre 140 anni – con l'aiuto di un sistema di rivelazione d'incendio ultramoderno. Una sfida notevole: per proteggere efficacemente il birrificio, bisogna conoscere alla perfezione ogni singola costruzione del suo vasto sito.

Feldschlösschen vanta una lunga tradizione nell'utilizzo della più avanzata tecnologia antincendio. Una soluzione completa integrata è quindi un passo logico per preservare il retaggio di oltre un secolo. In materia di protezione antincendio, la soluzione migliore non è solo la più rapida, ma anche la più raffinata.
Feldschlösschen modernizza perciò i suoi oltre 2000 rivelatori e le sue 17 centrali di rivelazione d'incendio – un processo tuttora in corso. L'idea di fondo è quella di migliorare la sicurezza, riducendo al contempo la complessità: anziché 17 centrali autonome, oggi sull'intero sito ve ne sono solo ancora 5, interconnesse in rete. Il vantaggio: ovunque venga individuato un incendio, ognuna delle centrali permette di adottare le contromisure necessarie, indipendentemente dalla sua ubicazione. I pompieri di Feldschlösschen possono così reagire più rapidamente e proteggere meglio gli edifici. Perché in fondo la produzione di birra e la protezione antincendio hanno molto in comune: per entrambe, non è permesso sbagliare. Laddove il birraio percepisce note di cannella, garofano o agrumi, il sistema di rivelazione d'incendio identifica le più minuscole particelle di fumo e i minimi segni di calore, gas o combustione di liquidi senza formazione di fumo.

Referenze

#CreatingPerfectPlaces around the world