Smart hotels

Hoteles inteligentes

Un hotel inteligente es un contribuyente activo de la experiencia del cliente y del éxito de sus propietarios gracias a una interacción, aprendizaje y adaptación constante a sus usuarios.

Los hoteles no eligen a sus clientes, los clientes eligen lugares perfectos para alojarse

Hoy en día, un 55% de los consumidores están dispuestos a pagar más dinero por una buena experiencia. Los huéspedes esperan que un hotel sea mucho más que solamente un lugar para pasar la noche. Para ellos, es una experiencia personalizada, la capacidad para gestionar la lealtad a través de un dispositivo móvil o la propiedad de una llave de acceso mediante un celular.

 

Un hotel puede satisfacer el mercado así también como las demandas de los huéspedes y transformarse en un hotel inteligente, un activo participante de la experiencia de los huéspedes y el éxito de sus dueños:

 

  • Proporcionar una experiencia perfecta para los huéspedes
  • Operar edificios sostenibles
  • Garantizar una seguridad perfecta

Con una buena combinación de personas, tecnología, podemos garantizar que los huéspedes se sientan seguros y bien atendidos. Nuestra tecnología ayuda a empleados a trabajar en conjunto y sin problemas, permitiendo que los hoteles sean más ecológicos y rentables. Nuestro objetivo es ayudarlo a transformar un hotel en el principal destino para sus huéspedes, una y otra vez.

Características especiales del hotel inteligente

Haga sentir a los huéspedes como en casa

Prever una estadía de hotel perfecta y ofrecer un servicio de primera clase promueve la lealtad de los huéspedes y potencialmente aumenta los ingresos.

La visión de la experiencia en un futuro cercano en un hotel inteligente incluiría una red Wi-Fi que reconoce el celular del huésped que llega, y le envía instrucciones sobre el sistema para que la persona haga el check in de forma independiente, desbloquee la puerta cuando llegue a la habitación e instantáneamente ajuste la iluminación y la temperatura deseada. También, luego de que el huésped finalice su servicio de comida a la habitación, la bandeja de comedor que está conectada a internet detecta que han finalizado y emite una alerta para que el servicio de limpieza lo recoja. Para que la experiencia del huésped sea así de cómoda y fluida, se requieren múltiples dispositivos y sistemas, además que estén conectados entre ellos.

Nosotros creemos que una comunicación con el huésped de forma personalizada y un viaje digitalizado son las claves para una experiencia inolvidable que los huéspedes tanto buscan.

Características especiales de un hotel inteligente

La eficacia en la experiencia del huésped a través de la digitalización

La digitalización es a clave detrás de la oferta de los hoteles inteligentes. Al interactuar, aprender y adaptarse continuamente, un hotel inteligente respalda la experiencia a ambos: los huéspedes y al personal. El acceso digital al hotel y al cuarto, una interacción personalizada con el entorno, detección automática de fallas, estas son solo algunas características. Pero todos están destinadas a asegurar el máximo confort y una experiencia excelente del huésped.
Características clave de un hotel inteligente

Tres modulos de la solución holística de un hotel inteligente

Creemos que el éxito de un hotel inteligente se crea implementando 3 pilares claves para la oferta de tu hotel inteligente. Crear lugares cómodos, sostenibles y seguros para hospedar a tus clientes. No solo aumentará su ventaja competitiva, la productividad de los colaboradores y ahorrará costos, sino que además aumentará la fidelidad del cliente y la imagen de la marca.