过程自动化解决方案事业部

关于我们
过程自动化解决方案事业部致力于为化工 / 石化 / 油气、制药、食品饮料、玻璃/太阳能、供水/水处理、水泥、电厂脱硫、垃圾焚烧等行业提供全生命周期的数字化和自动化解决方案。 业务范畴主要涉及过程自动化及流程行业的数字化系统及其配套工程实施管理及服务。其中,过程自动化解决方案包括控制系统如DCS/SIS/FGS/ITCC/MAV等,流程行业数字化解决方案包括设备全生命周期信息管理系统(一体化工程到一体化运维)、制造运营管理系统(MOM)如MES/LIMS/APS等、虚拟现实系统、自动化仿真系统、运营智能系统(OI)、计算机验证(GMP/FDA), 及配套工程实施管理及项目升级改造服务。 过程自动化的解决方案涵盖设计、工程、服务的整个工厂生命周期,提供硬件、软件、控制柜、系统集成和测试、工程安装及调试、项目管理、开车指导、现场保运、技术咨询、升级改造等一系列服务内容。迄今已累计完成1500多个过程自动化控制工程项目和10多个流程行业数字化工厂的工程项目。
行业解决方案
化工石化行业概述
化工厂的环境特征是易燃、易爆,因此需要高可靠性的控制系统,灵活的标准组件冗余,以及对于爆炸的预防。由于客户对运行过程的安全性、可靠性、连贯性的要求越来越高,并希望能使过程最优化,能够提供MES/ERP系统,因此需不断提高控制系统的开放性、灵活性、可靠性和维护,以及综合信息的管理能力。 西门子SIMATIC的TIA全集成自动化解决方案着眼于整个工厂的控制和管理,采用统一的数据管理、统一的编程组态平台、统一的通讯规范和灵活的结构配置,完全满足了当今化工和石化领域对生产控制和信息管理方面的要求。从自动化到驱动,再到现场设备所有关键领域的无缝集成和开放性性能,西门子一直都处于优先位置。这些基于可靠原则的工业标准,构成对工厂整个生命周期的最高经济有效性为优化导向。我们运用Profibus, Profinet远程IO以保证快速通讯,为化工领域控制系统提供更好的解决方案。
推动化工行业的决定性因素包括更高效工艺流程和更快速的工厂调试,工厂生命周期内的高生产率、可用性和安全性,以及灵活的生产管理。为了使您能够做好应对这些挑战的准备,我们提供整个产业价值链内的广泛产品和解决方案。由于数字化,我们在规划阶段内可以考虑的措施与调试、运行相关,甚至可能与未来现代化相关。这确保了投资的安全性,并降低了总体拥有成本。“我们为化工企业提供综合主要自动化供应商(MAV)和生命周期管理概念方面的支持,使得企业实现更有效、具有成本效益和可持续的运营。”西门子是全球炼油和石化厂领先的合作伙伴。凭借过程自动化事业部,和国内的工程公司(西门子工厂自动化工程有限公司),我们非常专注于中国市场,为中国的化工石化客户提供:过程自动化解决方案(DCS/SIS/FGS/ITCC/MAV),制作执行系统(MES),数字化工厂解决方案,配套工程实施管理及项目升级改造服务。我们随时聆听您的需求,同时带来西门子的经验,为您提供最好的产品和解决方案,我们是您可以信赖的全套解决方案提供商。
重要客户和主要业绩
- 中石化青岛千万吨炼油项目
- 抚顺石化千万吨炼油DCS&SIS,百万吨乙烯DCS&SIS,系列搬迁改造项目
- 扬巴IPS II MAV项目及扬巴NASA & BASF 巴西 ACAI MAV项目
- 广东珠海金湾液化天然气ICS项目
- 盐湖系列DCS项目(胺,尿素,钾肥,乙炔,甲醇,硫酸重复利用)
- 山东海化DCS项目(苏打、甲烷、苯胺和乙酸)
- 瓦克化工系列项目
- APCI系列项目(桐乡、越南、唐山、南京、重庆、大连、马来西亚、榆林、莆田、渭河、仙台、成都、太原、马鞍山、宁波、三安、沈阳等等)
- 晋北铝业一期二期DCS项目
- 山东南山龙口80万吨过氧化铝项目
- 恒力石化大连炼化CCS项目
- 内蒙古汇能煤制气DCS,SIS项目
- 凯赛(乌苏)生物材料DCS及数字化工厂项目
- 陶氏化学有机硅系列项目
- 中泰集团120万吨PTA DCS及数字化工厂项目
制药行业概述
由于药品关系到国家的经济和人民的生活,国际上大多数的政府都建立了严格的标准来监督药品及其流通。中国SDA,美国FDA和欧盟制药委员会都提出药物生产的过程必须遵循明确的规定和原则。制药厂的整个流程也必须严格进行检验。
药品的生产过程是复杂的生物化学过程,主要采用批量控制和连续控制。制药过程控制系统的设计需估量生物化学过程的特性,并遵循严格的检验过程。在此期间,控制系统必须便于操作并提供高质量产品。
西门子SIMATIC的TIA全集成自动化解决方案着眼于整个工厂的控制和管理,包括工厂级,过程控制系统,MES和ERP。采用统一的数据管理、统一的编程组态平台、统一的通讯规范和灵活的结构配置,完全满足了当今制药领域对生产控制和信息管理方面的要求。
SIMATIC PCS7作为一种采用了最先进的计算机技术、通讯技术、数据库技术和图形显示技术的过程控制系统,是全集成自动化的核心。这种创新的过程控制系统,可轻松实现从虚拟到现实的系统集成以及数据的一致性。组态软件CFC和SFC完全满足了制药业的处方,批量,连续控制的特点。
西门子SIMATIC的BATCH系统根据处方要求生产,并通过过程模块化控制为上层提供处理描述,形成了一个灵活有效、快速反应的自动化系统。在实际生产中,工程师通过批量操作界面独立完成过程修正任务,这将不会产生故障和停运。 SIMATIC IT是西门子MES组合,与PCS控制系统一同工作,有效管理工厂并对PCS和ERP系统中信息流的改变作出响应,以更好整合企业信息,从而实现生产管理,物料管理,订单管理,质量管理,员工管理和KPI评估,这也遵循了制药业相关法律法规。SIMATIC IT通过优化生产流程,提高了效率和质量控制。
西门子最新的数字化工厂解决方案,利用西门子COMOS、SIMIT、SIPAT、XHQ等数字化软件平台结合SIMATIC PCS7(自动化)及SIMATIC IT EBR(MES)系统为制药行业客户打造从设计咨询、项目施工、系统调试、操作培训、生产管理、运维管理乃至企业整个生命周期的全流程数字化管理的一体化平台。
重要客户和主要业绩
化学制药(原料药和制剂)
- 常熟诺华药厂API系列项目
- 华北制药一期项目(非无菌制剂)和二期项目(粉针制剂)
- 齐鲁安替7期无菌原料药项目
生物制药
- 百泰生物药业DCS项目
- 海正生物制药DCS项目
- 成都蓉生药业系列项目
- 内蒙古金宇生物数字化工厂项目
BMS项目
- 山东绿叶制药空调自控系列项目
- 扬子江药业HVAC DCS项目
- 深圳翰宇生物制药BMS&EMS总包项目
- 成都迪瑞生物制药BMS&EMS系列项目
食品饮料行业概述
食品与饮料行业关系到国家经济和人民生活,同时也面临着诸多挑战:稳定的高产品质量,最大工厂可用性,最佳资源效率以及日益提高的最大灵活性和个性化客户需求。只有通过实施数字化转型,才能应对今天和未来的所有这些挑战。西门子凭借电气化、自动化、数字化全方位产品,为客户提供全生命周期的完整价值链解决方案。
作为食品饮料行业的长期合作伙伴,西门子凭借SIMATIC全集成控制系统,可根据不同的细分市场要求量身定制最佳解决方案。BRAUMAT过程控制系统专为啤酒酿造生产设计而开发,NAHMAT全自动煮糖专用套件在提高生产效率同时也有效减少能源消耗,OpCenter智能制造运营管理系统更是为客户提供包括质量管理、制造执行、生产排产、实验室信息管理等在内的全方位“数字化双胞胎”理念解决方案。西门子SIMATIC全集成解决方案着眼于企业的控制和管理,采用统一的数据管理、统一的编程组态平台、统一的通讯规范和灵活的结构配置,完全满足了当今社会食品饮料行业对生产控制和信息管理方面的要求。
稳定可靠的高品质生产是食品饮料行业实现可持续发展的根本要求。当今的食品饮料企业不仅需要快速应对季节性波动,而且还需做到产品快速交付。随着产品与包装品种的日益增多,能源和原材料成本不断上涨,技术规范和法律法规也日渐严苛,食品饮料行业如今举步维艰。作为可信赖的合作伙伴,西门子凭借丰富的行业经验,通过全面广泛的自动化、数字化解决方案,实现整条价值链的优化改进,助您从容应对各种挑战。
重要客户和主要业绩
酿酒
- 百威啤酒Braumat酿造控制系统项目(莆田、武汉、哈尔滨、佛山)
- 燕京啤酒(桂林漓泉)精酿及大生产线Braumat项目
- 泸州老窖全厂信息化、数字化工厂咨询项目
- 张裕葡萄酒(烟台)全厂集中控制系统项目
制糖
- 中粮唐山糖业年产100万吨精炼糖一期工程DCS控制系统项目
- 大连佐源全自动煮糖控制系统改造项目
乳制品
- 蒙牛五厂EMS能源管理系统项目
- 联合利华太仓和路雪混料车间全集成控制系统MAV项目
调味品
- 阿胡思卡尔斯AAK食品配料DCS控制系统项目
- 海天酱油高明工厂自动化DCS控制系统项目
饮料及其他
- 娃哈哈杭州下沙工厂智能化生产线项目
- 上海家化青浦基地迁建MAV项目
太阳能玻璃行业概述
太阳能的利用是将来的能源趋势。西门子专注于人类清洁能源事业,在该领域开发新技术,为客户提供先进的自动化解决方案。
在多晶硅领域,提高多晶硅生产的自动化水平,实现节能、高效、安全、灵活的自动化生产,将是未来多晶硅生产企业实现发展的战略性举措。
西门子的CVD还原炉的自动化控制是多晶硅生产过程中最重要的一个环节,它是三氯氢硅(或硅烷)通过CVD还原炉,与其他原料一起转化成电子级多晶硅产品的一个复杂化学过程。借助西门子PCS7控制系统可以轻松实现这个过程。
基于PCS7系统的功能块库,开发出适用于多晶硅行业的专用功能块库。这些功能块都是经过大量的应用案例验证的。西门子 PCS7 的演示程序中,运行有所有的功能,并包含以下功能的画面:加热水/ 冷却水/ 气体混合/ 按启动、关机顺序,顺序控制 (SFC) 还原炉/ 基于安全矩阵的 SIS/ 电源控制器接口/ MV 开关柜。同时提供与调压器通讯采用标准的PROFIBUS接口。
重要客户和主要业绩
- 大全新材料一期1500吨/年多晶硅及其扩建项目DCS系统
- 宜昌南玻硅材料有限公司1500吨/年多晶硅工程DCS系统
- 陕西天宏多晶硅项目DCS系统(一期&二期)
- 天威新津3000吨/年多晶硅项目
- 乐山乐电天威硅业科技有限公司
- 湖北随州多晶硅DCS项目
- 凯盛国际玻璃系列项目
- 东旭集团玻璃系列
- 福建旗滨玻璃镀膜项目
水处理、污水处理及环保行业概述
不积小流无以成江海,不积跬步无以至千里,水务数字化和大数据的市场在历经四年多的培育后,正以前所未有的速度开始席卷所有的水务企业和科研院所,同时整个产业也从对大数据的懵懂中醒来,各自寻找着属于自己的突破口和试验田。
目前,水务行业存在自动化基础薄弱、碎片化数据难于梳理和发挥价值;人员技能水平参差不齐,难以保证连续、安全和可靠的生产操作;运营成本控制不精细,无法全面掌握消耗和浪费情况;设计、建设与运维严重脱节等突出问题。
水务数字化将彻底打通产业供需的基本面,重塑连结体系,同时以给企业赋能的形式重构产业链和竞争格局。水务数字化正以当年互联网破局的姿态,再一次演绎着过往的神话。
SFAE经过多年的行业积累,已经具备了在水行业打通自动化、信息化和智能化的面向客户价值的集成解决方案能力。依托丰富和成熟的西门子产品和常年的行业经验,SFAE在净水处理、污水处理、调水工程、海水淡化等行业上兼具自动化和数字化实施能力。尤其在数字化领域,SFAE具备水行业专用的数字化运维平台Xphere,将水行业用户在运营透明化、生产精益化以及工程一体化方面的需求做了价值集成,能够为用户提供从GIS信息展示、3D接入、自控系统监控、仿真培训考核、泵站节能优化、设备运维管理、管线和管网的泄漏监测、泵的预测性维护等一系列水行业用户的运营场景,真正助力用户实现数字化梦想。SFAE将以开放的心态与水行业的合作伙伴一起共筑行业生态圈,为水行业的转型升级持续添砖加瓦。
重要客户和主要业绩
- 芜湖城东、城南污水处理厂中低压,自动化全集成项目
- 国电环保沈阳西部水厂自动化项目
- 兰州彭家坪、芦家坪净水厂及输水管线SIWA项目
- 南海绿电垃圾发电厂、厦门、济南垃圾焚烧项目
水泥、有色金属等行业概述
SFAE过程自动化事业部Industry light业务组专注水泥、垃圾焚烧、有色金属、电厂及其它行业的自动化控制业务。
水泥作为一种重要的建设物资,高质高量的供应直接关系到国民建设的顺利进行。水泥厂自动化系统具有IO点数多,分散分布,连续生产,环境恶劣等特点,是典型的DCS系统。因此可靠性高,操作简单,组态方便快捷,在线修改配置,抗干扰能力强,通讯方式灵活,产品供应方便是水泥行业对DCS系统平台的要求。同时由于水泥厂是高能耗企业,高效节能也是对控制系统进行考核的一个重要要求。作为一个高能耗高污染、产能落后的基于工业,如何在可持续发展、数字化时代的历史背景下,如果继续更绿色环保高质优质的生存下去,是目前每个水泥企业都面临的问题。西门子在自动化控制、节能环保、数字化技术等众多方面可以给水泥企业提供众多的产品选择以及强大的技术和解决方案支撑。
SIMATIC PCS7+CEMAT+数字化水泥 方案是西门子特别针对水泥行业特殊要求的自动化解决方案。SIMATIC PCS7作为一种统一、无缝集成的过程控制系统,是西门子TIA全集成自动化的核心部分。这种创新的过程控制系统,采用统一的数据管理、统一的编程组态平台、统一的通讯规范和灵活的结构配置,可轻松实现从虚拟到现实的系统集成。CEMAT是西门子利用其在水泥行业35多年的经验,在西门子主流的过程控制系统SIMATIC PCS 7的基础上,专门为水泥厂而设计的控制系统。它融合了SIMATIC PCS 7的所有特点和功能,并且从长远考虑了工厂操作,故障诊断,这包括功能块以及水泥厂所要求的互锁。它为水泥行业提供了先进的、长远的和经济的解决方案,已经得到水泥界的广泛认可,用户数量持续增长。
数字化水泥是近起来发展起来的解决方案,包含水泥企业的能源管理、设备管理、信息化报表系统、专家优化控制系统、水泥制造MES系统等,通过实施数字化水泥系统,极大的提高了企业生产的效率,节能降耗,减少了劳动力,使得企业的综合生产成本得到减少,管理水平显著提高,生产灵活性更大,市场竞争力更强。
重要客户和主要业绩
- 广州越堡水泥DCS 控制系统
- 拉法基赞比亚水泥DCS 系统工程
- 拉法基厄瓜多尔水泥项目
- 拉法基乌干达水泥项目
- 华润水泥(上思)DCS项目和华润水泥(封开)DCS项目
- 中材建设阿尔及利亚BIS水泥项目
- 中材建设尼日利亚Unicem水泥项目
- 沙特阿拉伯AJCC水泥项目
- 中材建设阿尔及利亚ZAHANA水泥项目
- 中材建设阿尔及利亚Bechar水泥项目