数字化企业 — 让工业更进一步
我们共同经历了工业 4.0 从理念探索到落地生根的进程,我们参与并见证了中国制造业迎来 “数字化转型” 的蜕变。而今,产业迭代、挑战频发、需求多样、竞争重塑。在这转型的关键时刻,让我们为工业计深远,为愿景谋新生,一起加入以 “数字化企业 — 让工业更进一步” 为主旨的深度探讨。
“2020 西门子工业论坛” 是一场为期五天的 “线上盛会”。近百位重量级嘉宾,数十场交流探讨,更灵活的参会体验,更丰富的直播内容,全新实时互动体验,都将呈现于您的面前。

加入官方社群
扫码加工业论坛小助手为好友,小助手将拉您入群,获取会后专属交流机会!
微信小助手 ID:xiaoxi201810
主论坛
13:30
西门子(中国)有限公司执行副总裁、西门子大中华区数字化工业集团总经理王海滨将带您回顾两年一届的“西门子工业论坛”在过去 6 年间如何推动并见证了中国制造业数字化转型从概念到落地实施和规模化发展的每一个重要时刻,同时深入阐述如何在后疫情时代让产业数字化转型“更进一步”,塑造更具韧性和可持续的工业未来。
西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼(Lothar Herrmann)将为您带来主题为“韧性发展·共创数字化未来!”的主旨演讲,并分享关于中国工业企业如何进行数字化转型,实现产业可持续发展的观点和看法。
西门子股份公司公司管理委员会成员、数字化工业集团首席执行官何睿祺(Klaus Helmrich)将以全球视角探讨数字化技术如何帮助制造业应对疫情带来的严峻挑战,快速响应多变的环境和市场需求,让生产更灵活更安全!
此外,西门子数字化工业集团还将携手离散工业及过程工业的数字化企业灯塔项目客户代表,全盘解读行业优异实践。更多精彩日程即将为您在线呈现,敬请期待!
TIA 全集成自动化 – 自动化趋势的写照
19:30
TIA 核心产品家族拥有强大的硬件、软件产品组合以及清晰的价值和服务体验。
TIA 在数字化企业中有哪些体现?
- PLM 集成产品生命周期管理
- 基于云平台的全新工程服务
- 全自动执行工程任务
- 轻松获取可视化能源管理数据
- 数据透明化在云端
SIMATIC PCS neo – 数字化时代的 DCS 新征程
19:50
本轮疫情影响下,很多线下的场景被搬到了线上。我们更多的利用“线上”解决问题。例如跨国的项目合作会议,学生的在线课堂等。在资源全球化分配的时代,这种通过网络的协同场景会越来越多。那么,过程工业如何借力 Web 应用,更高效的与计划、项目和人员对接,为企业的数字化转型提速?SIMATIC PCS neo,创新的基于 H5 技术的网页访问方式,集成基于 ISA S88/S106 标准的标准化工程数据以及模块化编程理念,让系统编程组态、监控操作、运行维护等,都能以“在线”的方式进行,为自动化项目相关方打造了一个协同工作平台,为企业数字化提供从底层设备到管理平台的全垂直向标准数据,让自动化更懂数字化,更好的参与到企业的数字化建设中。
西门子(中国)有限公司数字化工业集团过程自动化部过程控制系统产品经理张靖,从企业数字化转型过程中对控制系统的新需求出发,为您全面解读 SIMATIC PCS neo,面向未来的,西门子全新一代 DCS 系统。
数字化浪潮下的新一代工业电源
20:10
工业电源是自动化系统的核心设备,其运行状况和性能直接影响着生产的连续性和安全性。如何了解电源设备及其负载设备的“健康状况”?如何更便捷、更高效地维护、管理电源设备?能否将传统的“黑匣子”电源与工业物联网设备智能运维相结合?西门子全新一代 SITOP 工业电源给出了一个答案。
西门子提供了 SITOP PSU8600 和 PSU6200 两套数字化电源解决方案,高低搭配,适用于各种规模的数字化产线,让客户全面掌握各类直流设备的运行状况以及电源本身的能源信息,更安全、合理、经济地安排设备的运维,提高生产过程的透明度和预维护能力。
西门子(中国)有限公司数字化工业集团过程自动化事业部工业电源产品经理李臻,结合企业生产过程的需求和痛点,深度讲解数字化工业电源!
智能制造“新工程师” – 智造时代的核心驱动力
20:30
在企业智能制造转型的重要时期,传统的自动化人才同样面临着向智能制造系统工程从业人员转型的巨大挑战。新技术层出不穷,是否需要面面俱到?希望智能制造新工程师可以给你一种答案。
- 企业人才需求分析
- 智能制造新工程师能力模型
- 西门子解决方案
2020 数字化车企新征程
数字化企业 – 让食品饮料行业更进一步
在国家政策、市场、消费者的三重因素的驱动下,食品饮料企业需要有更多适应市场需求的业务模式,对于食品饮料的不同企业,都会在转型过程中面临不一样的痛点与挑战。
如何来帮助中国食品饮料企业解决管理及生产中遇到的各种问题,助力其顺利实现数字化转型升级?西门子总结多年的行业耕耘经验提出了自己的价值主张与数字化解决方案。
数字化 – 电子制造业的“黑灯工厂”成为可能
携手助力化工行业数字化转型
数字化转型已经成为化工企业应对安全、环保和效率等挑战,在复杂多变的市场环境中提升竞争力的优选途径。西门子凭借覆盖企业全生命周期的数字化企业产品组合和先进的数字化双胞胎技术,能够为中国化工企业提供从一体化工程到一体化运维的数字化解决方案,推进工艺流程和效率的持续优化,帮助其在数字化转型的实践中取得质的提升。
西门子在本次论坛上全面展示针对化工行业数字化转型的产品和解决方案,帮助化工企业在提质、降本、增效和寻求绿色发展之路上寻求新的可能性。西门子众多化工行业专家以“西门子携手助力化工行业数字化转型”为主题,聚焦中国化工行业数字化转型过程中的痛点和难点,与您和业界专家及合作伙伴深入探讨如何通过打造数字化企业加快数字化转型步伐。
面向未来,智慧物流
随着全球经济化,信息化进程的的加快,高效准确的物流体系在企业的经营和人们的生活中起到了越来越重要的作用,快递电商,分拣机,厂内物流,堆垛机这些词经常也出现在物流的各个场合。
物流行业未来的物流发展何去何从?数字化会对物流行业产生怎样的影响?如何迎接智慧物流的挑战?这是每个物流人经常思考的问题。
西门子携手物流行业专业合作伙伴一起从不同的角度解析物流的发展趋势,畅谈数字化+物流,并有西门子南京数控工厂现场说法,以自身工厂的实际案例告诉你智慧物流的解决方案和实现方式。
西门子数字化体验中心过程工业展厅
流程行业正面临着一场巨大的变革,“工业 4.0 ”将突破传统的行业界限,催生制造业颠覆性的变革,全面提升制造业的水平。作为“工业 4.0 ”的基础,以化工、制药行业为代表的流程行业数字化转型势在必行。西门子可为流程行业提供从产品设计到运维服务的全生命周期数字化解决方案。
分馏塔装置是化工行业的常见装置,在该演示中,我们 COMOS Walkinside 软件模拟了一个分馏塔装置的工艺设备模型,可以直观地看到设备、管道、阀门、仪表等,仿佛置身于工厂中。软件建立虚拟 1:1 工厂,实现现实和虚拟的结合。我们可以在这个数字化平台上使用 COMOS 软件、SIMATIC PCS 7 、SIMIT 和 MRO 对分馏塔装置进行设计、集成、调试、运行及维护,实现装置整个生命周期的管理。数字化平台采用了虚拟化 IT 技术,使得操作、维护更加方便,实现 IT 与 OT 的融合,并结合工业 APP,让采集的数据创造更大的价值。
驱动技术数字化
19:30
在数字化转型的浪潮中,驱动技术如何迎接数字化的洗礼,在虚拟调试过程中,不仅仅是实现程序逻辑动作的过程,更重要的是对运动控制的虚拟调试,是对电机运行速度、扭矩、惯量等参数的实时监控与调试,是对复杂核心工艺算法以可视化的动作和曲线验证调试,是基于优质路径和节拍的电气选型,是基于设备上线后,驱动数据的云端监控和远程维护,这即可以称之为驱动技术数字化。驱动技术数字化是助力设备制造商数字化转型之核心之重点。
在虚拟调试中,驱动技术如何实现高效的机械行为仿真与曲线优化,如何提供便捷精准的设备驱动配置, 如何实现驱动数据的云端数据的监控和维护。今天由西门子高级应用工程师闫磊与王智涛共同交流探讨,通过实际案例深度讲解驱动技术数字化的实现过程与意义。
SIMOGEAR KS 输入单元无缝连接所有西门子伺服电机
19:50
西门子最新一代减速电机产品 SIMOGEAR,是西门子电机和齿轮箱技术的完美结合。可广泛应用于食品饮料,物流,汽车,机场,邮政分拣等行业。SIMOGEAR 与西门子丰富的电气产品高度兼容,如伺服系统,变频器,软起动器,PLC 等,为客户打造全集成方案。
SIMOGEAR 拥有丰富的产品线,包括同轴式减速电机,平行轴式减速电机,直交轴式减速电机和蜗轮蜗杆减速电机。最大输出扭矩高达 20000 牛米,完全满足目标行业的需求。带输入单元的产品可无缝连接 IEC 标准电机,NEMA 标准电机,防爆电机以及全部西门子伺服电机。产品具有高能效,高兼容性,高可靠性以及结构紧凑的特点。齿轮箱每一级传动机械损耗 2% 以下,电机能效等级可达 IE4;安装尺寸兼容市场主流产品,轻松实现替换;全球统一的设计和质量标准保证高可靠性;优化的齿轮箱结构设计使产品尺寸更小,为客户节省安装空间。
SIMOGEAR KS 输入单元,可无缝连接所有西门子伺服电机,且长度显著缩短,无键槽设计满足精准定位需求。专业简单的选型软件可轻松实现产品配置。通过 TST 软件根据客户设备配置伺服系统,包括伺服控制器,伺服电机以及 SIMOGEAR 齿轮箱,然后通过 X-CAT 根据工况进一步详细配置齿轮箱。实现完整的系统以及产品配置。
低压电机健康管理专家 – SIDRIVE IQ Fleet 与 SIMOTICS CONNECT 400
20:10
低压电机广泛用于用于各行各业,其数量达到数亿台,其运行状况和性能影响着生产设备的正常试用及维护成本。如何了解电机设备的“健康”?如何更便捷、更高效地维护、管理电机设备?使用工业物联网智能运维的思路,西门子低压电机“健康管理专家”给出了一个答案。
通过 SIDRIVE IQ fleet 应用及 SIMOTIC SCONNECT 400 传感器模块,西门子面向低压电机提供了一套即插即用、基于西门子开放式云操作系统 Mindsphere 的远程状态监测与分析方案,让客户全面掌握电机的运行状况和维护需求,更合理、更高效地安排设备的运维,提高设备的使用率。
西门子数字化助力电池全产业价值链
全球汽车电动化进程给动力电池领域带来爆发式增长需求。到 2023 年,将新增 15 家以上的千兆工厂。从 2018 年到 2023 年,电池电量需求将从 270 增长至 930 千兆瓦时。1500 万辆电动车 +15 家超级电池工厂。欧洲市场爆发,电池产业升级。
锂离子电池生产仍处于发展阶段,能量密度、电芯一致性等有待进一步提高。动力电池制造环节升级,技术创新及提高产品竞争力是目前电池行业面临的主要困难和挑战。
西门子数字化助力动力电池全产业价值链。从电池材料行业到电池工艺及设备到数字化电池工厂以及电池模组 PACK 和汽车工业的智能数字化完美对接,西门子都能够提供全方位解决方案。为电池行业数字化发展之路保驾护航。
智能基础设施 – 通往城市未来之路
世界正在进入以信息产业为主导的经济发展时期。为持续国内大众基础设施的发展,扩大战略性新兴产业的投资,中国国家发改委于 2020 年正式提出新型基础设施建设规划(简称:新基建),并首次向社会明确了新型基础设施的建设规划范围。
新基建是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。
伴随着数字化潮流的不断推进,西门子将在所专注的基础设施领域助力工业客户实现数字化转型;完善的工业软件家族、自动化产品系列、驱动技术产品以及物联网组成的业务组合,有能力为客户提供端到端的解决方案,并由此保持市场上的持续领先地位。
数字化改变机械制造业
数字化企业 – 让制药行业更进一步
随着国家对药品监管力度的持续加强,“4+7”带量采购等政策的出台,国内制药市场正在持续变化,这为中国本土制药企业带来众多挑战,通过数字化转型建立药品追溯体系、优化生产成本、加速研发和新品上市成为的必经之路。此外,新型冠状病毒疫情的到来更是让制药行业对数字化技术的需求变得愈发迫切。
制药行业作为西门子全球四大战略行业之一,已沉淀 40 余年,在此期间,西门子已和国际 / 国内一流制药企业、行业协会、科研机构建立了战略合作伙伴关系。在此次论坛中,我们将为您带来全集成自动化、数字化生产运营、数字化设计及仿真以及工业物联网等四大经过验证的完整解决方案,助力制药企业实现数字化转型,从而在日趋严格的政策监管和激烈的市场竞争中利于不败之地。
加速数字化,机床行业先行
西门子成都数控系统数字化体验中心
中国数控机床行业在经历了 2001 年到 2017 年的快速发展之后,行业进入了一个需求量下滑、行业竞争激烈的艰难周期,挑战与机遇并存,简易、低成本、低精度、功能简单的数控机床需求大幅下滑,而中高端机床的需求却在逆势增长,一方面,越来越多中国本土机床制造厂商在寻求产业升级、转型,并逐步向着由进口机床制造商主导的中高端领域迈进;另一方面,中国机床出口的主要市场已经由发展中国家开始向欧洲市场转移,并成为汽车等领域一些优秀制造企业的供应商。由此可见,唯有快速创新、积极转型升级的企业才能赢得市场。
几年来,西门子也是结合市场变化、及时洞察企业在中高端机床和高精高复杂性零件生产制造过程中的生产痛点及实际需求,和客户一起寻找业务新的增长点,并成立了西门子数控系统数字化体验中心(MTS DEX 成都),该中心拥有全价值链的PLM软件和数控系统解决方案,在这里客户可以沉浸式的参观体验、全面探索从行业宏观趋势到产线实践到前瞻应用的数字化解决方案,与具有丰富实战经验的专家深度交流西门子机床数字化解决方案,“4S 试驾体验”和云游创新型的机床数字化设计、工艺验证、效能提升平台,并从中挖掘客户价值,开启数字化转型之旅,全方位的助力企业迎接机遇,应对行业挑战,华丽转身,破茧成蝶,提高竞争力,赢得市场份额。
数字化咨询:应对技术变革的战略选择
19:30
在全球产业链结构深度调整、国内持续推进供给侧改革及突如其来的疫情对经济产生巨大冲击的新形势下,制造型企业需要进一步构筑自身的竞争优势,强化业务能力,优化资源配置,才能面对市场的复杂不确定性,实现可持续地发展。同时,近年来数字化技术的浪潮已经席卷了每一个行业,数字化正在成为制造型企业拥抱未来的重要战略选择。如何通过数字化赋能、引领企业的发展将成为企业需要深度思考的课题。
西门子数字化工业集团数字化创新与发展中心高级顾问苏孙鹤先生,将从制造型企业的痛点、数字化转型的模式、数字化转型的体系并结合客户案例为观众娓娓道来西门子数字化咨询服务如何帮助制造型企业客户应对挑战、激发变革,实现数字化转型。
离散工业虚拟调试解决方案
19:50
你真的理解西门子的生产数字化双胞胎吗?
- 它包含了生产或设备的规划、工程组态以及调试。在自动化系统层级、单机设备层级、产线层级和工厂物流层级,为不同类型的客户创造的价值。
什么情况下您会需要虚拟生产?
- 虚拟展示、虚拟调试、虚拟培训,助力客户在产品的生命周期中的不同阶段创造价值,提升赢单率、加速产品上市速度、节约整体成本等。
如何在没有实际设备、产线和物流线之前就开始进行系统级的联合调试?
- 仔细聆听,你会找到答
数字化服务,助力企业生产运营迈向新台阶
20:10
制造企业无时无刻不在面临着巨大的挑战,更高的质量,更快的速度,更多样化的产品,更高效的生产是制造企业不变的追求。在数字化时代,制造企业无疑会对工业服务提出更高的要求。
如何用数字化赋能新型的服务模式与服务内容,是工业服务供应商们面对的挑战与机遇。西门子工业服务利用其先进的数字化理念、成熟的数字化产品、扎实的数字化能力及丰富的数字化经验,打造了其完整的数字化服务体系,帮助企业生产运营更上一层楼。
西门子工业服务事业部数字化服务专家付国卫将与线上同仁交流探讨,共同思考工业未来。
数字化转型成功的秘诀 - 西门子数字化白皮书解读
20:30
数字化受到众多企业的追捧,但什么才是数字化转型成功的秘诀,如何借助数字化转型提升企业自身竞争力?西门子数字化转型白皮书将为您带来答案。
数字化转型作为一项复杂的系统工程,涉及到企业战略、目标、组织、流程、应用、数据等方方面面。如何在转型的过程中少走弯路,降低试错成本。如何根据自身企业现状量身打造数字化转型路线图。将规划、实施、数据利用融入到企业转型过程中。这些问题都是制造企业所关注的。西门子将多年积累起的数字化转型方法论与您分享,助力企业数字化成功转型。
实现玻璃太阳能数字化转型
工业领域正处于第四次工业革命的开端! 随着中国工业经济不断向数字经济加速转型,数字化技术在降本增效方面发挥了越来越大的作用。传统的玻璃行业,新兴的太阳能行业,将通过数字化转型、走智能制造和智能决策之路,最终实现建设富有活力的数字化商业模式。西门子,通过基于工艺的电气化、自动化和数字化产品、解决方案和服务,为客户带来更大价值——更高的灵活性、效率和质量,更短的上市时间和更高的安全性,实现企业可持续发展。
7月23日,来自西门子数字化工业集团的过程自动化事业部化工/玻璃行业总监韩永刚,数字化咨询高级项目经理刘东林,过程自动化事业部玻璃&太阳能行业高级专家高长庆,过程自动化事业部化工行业高级专家岳圣,共同为您开启行业数字化转型全新视野,让关键所在,逐一呈现!
共建数字化水务生态圈
水,是人类最宝贵的资源。但在许多地方,由于人口增长、城市化和气候变化,水需求的急剧上升,清洁的饮用水正变得越来越稀缺,水处理行业面临着巨大挑战。当务之急是要保护水资源,实现水资源的可持续利用,确保可靠的饮用水供应。同时,尽可能多地处理生活污水与工业废水,以减少未经处理的污水对河流、湖泊和海洋等自然环境的污染。
而且,水也正越来越成为一种重要的经济因素。专家们预测,在接下来的几年里,水处理行业将增长 15% 至 25%,要求节约能源,节约成本,实现水资源的高效利用,才能获得经济上的成功。
针对整个水循环电气化、自动化和数字化,西门子可提供定制化创新解决方案和全面服务–涵盖从海水淡化到饮用水供应、生活污水与工业废水处理,直至供水管网管理。作为您的可靠合作伙伴,西门子拥有显著优势:我们在硬件、软件和过程行业,从现场层到管理层,都有着丰富的经验和专业知识,可确保成本的有效控制,涵盖整个价值链和整个工厂的生命周期。
西门子数字化工业集团的专家携客户与您共同探讨水行业智慧升级的四大方向, 水务数字化双胞胎平台、数字化泵站系统、供水管网漏损监测系统、水厂的人员精确定位系统。
赋能起重新时代
起重机作为承担着垂直及水平搬运和装卸任务的特种机械,是各行各业不可或缺的生产设备。中国起重机行业以起重技术为核心驱动力,不断跨越各个发展阶段,以适应和满足各工业行业领域对起重设备需求的变化。
面对港口起重正在经历数字化、自动化到智慧化的探索发展的同时,工业起重也进入了集中化、信息化、智能化的重要发展阶段,西门子积累一百多年全球起重发展经验,为中国港口起重和工业起重带来高质量的产品、先进的起重电控技术和出色的起重机解决方案,携助起重机步入下一个时代。
冶金行业数字化之路
处于工业 4.0 新时代的冶金行业不断发展变化,在市场波动频繁、大规模整合并购持续发生、环保安全压力日趋加重的大背景下,如何转型是大量冶金企业面临的挑战。
西门子提出以整体系统视角审视企业全价值链各个环节的问题,以技术手段获取数据,并使其能够在系统间自由流动交互,结合组织转型和变革管理,打造数字化冶金企业,全面提高企业综合竞争力。
西门子(中国)有限公司 冶金行业大客户经理周永、冶金行业专家刘怀锋、冶金行业专家郭宏杰共同交流探讨,从行业需求出发,深度讲解冶金企业数字化转型的方法与挑战!
助力集成控制电柜技术升级
面临市场竞争的压力, 控制柜制造厂家提高自身竞争能力、高效规范控制柜的设计、提升企业制造水平和质量、从而保持市场领先地位显得尤为迫切,西门子控制柜设计、制造、生产管理经验的分享可以带给客户有益的启迪,西门子合作伙伴发展计划将使西门子和合作伙伴一起共同发展。
西门子集成控制柜技术(ICP)团队专家方腾、苏平、巩建峰、李贺斌、李铮将共同带来西门子如何帮助控制柜客户实现生产管理、电气设计、控制柜质量的提升以及迈向数字化的发展。
西门子安全集成解决方案 – 营造一个安全的数字化新时代
19:30
数字化时代的巨大安全需求有哪些?
新兴安全行业及特点是什么?
西门子安全虚拟仿真方案和优势如何?
我们将为您介绍实现安全数字化和自动化的全产品链条:
- 安全全线新产品
- 全新安全软件
- 安全集成解决方案
- 安全软件和评估
- 项目服务和支持
虚拟机床 – 产品试制效能催化器
20:10
虚拟机床是机床数字化双胞胎的虚拟部分,终端用户可依此搭建切削工艺验证平台,安全、高效地验证各种切削任务进而优化切削工艺,加速产品试制;机床制造商可依此创建面向切削任务的价值营销模式,建立云上机床实验室进行切削工艺验证、机床体验、培训……加速数字化转型。
工业物联网实战解析
19:30
当今工业领域,数字化赋能乃至重构制造业的理念被业界寄予厚望,同云计算、大数据、人工智能等关键技术一道,工业物联网日益成为勾勒这一美妙图景的不可或缺的画笔。
对广大工业企业的管理者来说,快速了解工业物联网技术的现状与发展态势、深刻洞察其对本企业数字化转型所能带来的重大价值、甚至描绘本企业的工业物联网战略发展路线图都还只是战略层面所必须做的基础功课。如何借助实用化的工业物联网产品与技术,切实落地到本企业的产线、车间和工厂,逐一解决从数据采集与连接、设备或流程建模、数据分析与呈现直至通过分析迭代追求绩效提升等各个步骤所面临的问题,才是通过工业物联网变数据为价值所需要面对的核心挑战。
西门子工业云应用解决方案部李漓在线分享基于 MindSphere 的工业物联网实战解析,愿为您或您客户的工业物联网之旅助一臂之力。
西门子过程仪表,产生数据,利用数据
20:10
在一个流程工业的工厂里,过程仪表随处可见,它们测得的温度、压力、流量、物位、阀位等数据是工艺控制和优化的重要依据。但是这些仪表的管理和维护也给企业带来不小挑战。如何快速了解现场仪表的整体性能?如何制定更优的维护计划,既节省时间和费用,又避免非计划停车?如何让仪表与创新的工业 App 相结合,让数据真正发挥价值?
西门子(中国)有限公司数字化工业集团 过程自动化事业部 过程仪表部门业务总监王凯,为您深入讲解过程仪表如何准确可靠的采集数据,灵活便捷的传输数据,深入智能的挖掘数据,为工业数字化奠定可靠基石。
引领自动化未来 – 西门子工业人工智能和边缘计算
14:00
什么是西门子工业边缘计算?
- 显著降低车间层级应用的开发与运营成本
- 推进信息化与自动化系统的无缝集成
- 按需的弹性扩展管理能力
什么是西门子工业人工智能?
- 赋予自动化系统更强大的数据分析能力
- 为 S7-1500 / ET 200MP 配备新型的人工智能模组
- 为不同垂直行业提供相应的人工智能应用
当边缘计算遇见人工智能时,会发生什么?
- 1 + 1 > 2 的化学效应
工业 5G – 无线网络 无限可能
14:20
工业 5G 就如同一把“黄金钥匙”,将以超高可靠性、超低时延和万物互联的特性,帮助用户应对工业环境中海量数据接入与关键数据实时传输的多种应用需求。工业 5G 还能与“新基建”中涉及的人工智能、边缘计算、大数据与云等多种关键技术相互促进,它们之间发生的“化学反应”将进一步赋能工业制造。
作为未来工业无线通讯的两大核心技术,工业 5G 和工业无线局域网将相辅相成,共同赋能工业物联网。西门子率先拥抱这一全新通讯技术,并通过开发相应的产品组合来支持其标准化和工业实施。
同时需要产业链中的相关企业的精诚合作,打造属于中国的“5G 生态”。我们期待着以西门子多年来所累积的行业经验和技术专长为中国工业 5G 的落地生根贡献力量,我们将与中国合作伙伴携手共赢,共同挖掘工业 5G 的巨大潜力。
西门子助力实现增材制造工业化
14:40
什么是增材制造?
- 解决当今生产制造中面临着设计复杂性的限制,交期的难满足,备品备件生产的困难等诸多问题的数字化制造方式。
西门子在增材制造行业中有何案例?西安铂力特与西门子的合作增材制造的工业化应用中,又会面临到设计,仿真,设备制造等各种挑战,如何解决?
- 设计 - NX AM 模块 、仿真 - Simcenter 增材制造过程仿真、设备制造 - MCD 仿真 及 TIA 全集成自动化解决方案 。
工业品电商 – 助力百年老店的数字化转型
15:00
先给大家 PO 出几个来自全球权威咨询机构的数字:
- 90% 的 B2B 买家利用在线资源搜索工业产品;
- 57% 的 B2B 采购流程在买家与销售代表联系前已经完成;
- 82% 的 B2B 买家完成购买后会继续利用已获得的内容来做出下一步可能需要的附加采购决策。
从这些数字里,你能想象出工业品电商的轮廓吗?找得到,方便买,到货快,服务优,在满足用户多元化的「买买买」需求之上,工业品电商还能提供更多的价值吗?
在工业 4.0 和企业数字化转型被越来越多地探讨和践行的今天,工业品电商不仅是企业销售渠道的补充,同时也为企业开拓更多的创新模式提供了突破口。西门子在工业品电商的探索之路上,又有哪些洞察和体悟呢?数字化工业集团电子商务部总经理崔靖将带来新鲜的分享,诚邀大家一起来探讨。
Xcelerator:综合性、多物理场、闭环的数字化双胞胎
15:20
- 数字经济颠覆产品的设计、生产和使用模式
- Xcelerator 工具箱打造企业系统的数字化双胞胎
- 产品系统数字化双胞胎:Integrated MBSE 赋能正向研发,快速推出智能互联产品
- 生产系统数字化双胞胎:PSE 赋能可重构生产系统,精益生产/柔性生产新高度
- 运行系统数字化双胞胎:IIoT 赋能制造业服务化,开展 C2M 商业模式
- 深入了解 Xcelerator 的线上线下渠道
看直播,赢大奖
2020 西门子工业论坛将为您开启全新的线上体验:除了观看直播,您还可以参加有奖互动,和西门子专家无缝交流,同时赢取特色奖品!有奖活动细则
- 及十张1688旗舰店优惠券!参与主论坛直播互动,以及在 2020 西门子工业论坛期间连续 5 天观看直播的观众将有机会赢取:全新的亚马逊 Kindle 电子书阅读器永乐宫联名款,共五台!
- 其他部分场次还将送出西门子产品大奖,敬请关注日程预告:
- 西门子 SITOP PSU6200 数字化电源(三台)
- 西门子 Safety 安全集成解决方案(一套)
- 西门子 SINAMICS V20 智能连接模块 (十台)
- 西门子轻量级数字化解决方案SIMICAS免费试用(一份)
- 西门子数字化体验中心实地参观门票(14 张)
- 西门子工业产品 1688 旗舰店 “盲盒”及十张 1688 旗舰店优惠券!
活动结束后,我们将在西门子工业论坛官网和手机微站公布全部幸运观众名单。