离散工业数字化企业

开启数字化转型正当时
从容应对挑战

充分利用数字化转型

数字化的全新可能性使您能够应对现在和未来的挑战

离散工业面临的挑战日益严峻 - 商品的生产变得愈加艰巨。

得益于数字化带来的颠覆性,它提供了很多新的可能性来帮助企业应对这些挑战。

企业可以缩短产品上市时间,提高生产柔性和产品质量,以及提高生产效率。数字化还有助于开发新的业务模式并提高企业内部的信息安全性。

整体方案

通过整体方案优化全价值链

制造企业和设备制造商可以从价值链的任意位置开始数字化进程。

数字化企业套件使制造企业能够对包括供应商在内的业务流程进行集成并实现数字化。在从产品设计到生产规划、生产工程、生产制造和服务的整条价值链中,公司可以从任意一点开始,逐步扩展数字化进程。

 

设备制造也是如此:可以从机器设计到工程设计、调试、设备操作和服务中的任意一点开始。MindSphere 是基于云的开放式 IoT 操作系统,可以连接到物联网。这意味着制造商可以分析其使用的生产设备和产品,并将洞察反馈到整个价值链中,以实现持续优化。设备制造商可以分析设备性能,以便对其进行持续优化,甚至可以尝试新的机器概念。

数字化双胞胎

数字化双胞胎详细信息

西门子用于构建数字化双胞胎的整体方案有着非常明显的优势:用户能够大幅减少所需的原型数量,可以预测生产单元和产品的性能表现,并且能够确保产品符合客户的预期。

数字化双胞胎在制造企业中的应用

数字化双胞胎是产品或生产工厂的精确虚拟模型,它可以显示产品或工厂在整个生命周期内的发展过程,帮助操作员预测机器行为、优化性能,并将从之前的设计和生产中获得的洞察付诸实施。

西门子的数字化双胞胎方案包括三种形式:产品的数字化双胞胎、生产的数字化双胞胎以及产品和生产的性能的数字化双胞胎。西门子拥有广博的行业专业知识和丰富的优化工具,凭此成为唯一一家可以提供这种整体方案的公司。

 

借助数字化双胞胎执行“假设”场景和预测未来性能,可以令用户获得巨大价值。数字化双胞胎的最终目标是,在产品开发和生产规划的虚拟环境与生产系统和产品性能的真实环境之间形成闭环连接。借助这种连接,可以从真实环境中获得具有指导意义的洞察,从而在产品和生产运营的全生命周期中作出明智决策。

数字化双胞胎突破飞机制造业的生产力极限

数字化改变了生活的方方面面以及现有的业务模型。它通过利用诸如生成设计和智能模型等技术趋势,助力相关行业以全新方式将其产品创意变为现实。增材制造和先进的机器人技术以创新作为生产立足点,而云解决方案和知识自动化应用使设备制造商可以开发出新的服务模式。

产品概览:适用于制造企业的数字化企业套件

下载 iPDF

数字化双胞胎在设备制造行业的应用

数字化双胞胎是机器或生产工厂的精确虚拟模型,它可以显示产品或工厂在整个生命周期内的发展过程,帮助操作员预测机器行为、优化性能,并将从之前的设计和生产中获得的洞察付诸实施。

西门子的数字化双胞胎方案包括三种形式:产品的数字化双胞胎、生产的数字化双胞胎以及产品和生产的性能的数字化双胞胎。西门子具有广泛的行业专业知识和丰富的优化工具,并凭借整体解决方案而远远走在了前面。

 

借助数字化双胞胎执行“假设”场景和预测未来性能,可以令用户获得巨大价值。数字化双胞胎的最终目标是,在产品开发和生产规划的虚拟环境与生产系统和产品性能的真实环境之间形成闭环连接。借助这种连接,可以从真实环境中获得具有指导意义的洞察,从而在产品和生产运营的全生命周期中作出明智决策。

数字化双胞胎为工厂和机器制造商提供了新的机会

借助全新的工厂和机器概念,相关行业能够提高柔性,达到可以批量生产不同产品的水平。实现这一点的前提条件之一是设备和设备制造商必须整合整个价值链并实现数字化。这将为设备、生产过程、生产性能和实际运行的设备创建数字化双胞胎。深入了解数字化双胞胎在机械制造和工厂工程设计中的应用。

产品概览:适用于设备制造商的数字化企业解决方案

下载 iPDF

解决方案组合

数字化企业套件 – 西门子专门为数字化转型打造的产品

数字化企业套件为离散工业提供工业软件和自动化的集成产品组合。这使得产品制造商、设备制造商和生产线制造商能够对包括供应商在内的整个价值链进行集成并实现数字化。

产品生命周期管理

无缝集成生命周期数据

西门子数字化工业软件 帮助全球各种规模的企业实现业务转型和开发创新型产品及服务。西门子提供有力支持,助力客户成功应对数字化挑战。西门子的解决方案能够优化从规划和、开发一直到制造和生命周期支持的整个过程,将创新落到实处。

Teamcenter

数字化企业中的协作平台

Teamcenter 软件是一款适应性很强的现代化产品生命周期管理 (PLM) 系统,该系统可跨越职能界限,通过创新型数字主线将人员和生产过程连接起来。Teamcenter 产品组合具有无与伦比的广度和深度,这意味着用户可以应对更多艰巨挑战,开发出极为成功的产品。与之前相比,组织中的人员可以通过简单直观的 Teamcenter 用户界面更加轻松地参与产品开发过程。

Mentor Graphics

最佳电子设计

Mentor Graphics 可助力公司以更快、更经济高效的方式开发出更出色的电子产品。创新型产品和解决方案可帮助工程师克服日益复杂的电路板和芯片设计工作中的设计挑战。

Siemens Opcenter

全面实现数字化制造

Siemens Opcenter(以前称为 Manufacturing Operations Center)是一套整体性制造运营管理 (MOM) 解决方案,可帮助用户实施制造运营全面数字化战略。 

全集成自动化

功能全面、始终如一、独一无二

自动化技术一直是提高工业生产力的重要途径,这一点不会改变。因此,TIA 涵盖了整个价值链,无论是相关行业,还是机械工程师和设备制造商,都无一例外。这种独特的端到端一致性带来了真正的附加值。

TIA Portal

数字化企业的自动化之路

通过TIA博途 (TIA Portal),用户可以灵活使用西门子全套数字化的自动化服务,包括数字化规划、集成工程设计和透明运营等。新版本可通过借助仿真工具等方式缩短产品上市时间,通过附加诊断和能源管理功能提高工厂的生产力,并通过直连管理级的方式为用户提供更大的灵活性。

CNC Shopfloor Management 软件

利用 CNC Shopfloor Management 软件提高生产力

数字化持续地改进着生产过程。因此,设备制造商和设备操作员都可以灵活地响应市场需求并提高生产力。借助数字化企业套件,西门子为数字化企业提供了一套的集成硬件和软件的产品组合。由于该产品组合专门针对机床行业的需求量身定制,因此 CNC Shopfloor Management 软件可独立于控制器制造商对机床进行管理、分析和优化。

SINUMERIK ONE

让设想变为现实

SINUMERIK ONE 是数字原生代 CNC,可将设想变为现实。SINUMERIK ONE 是面向未来的 CNC 系统,可极大提升机床的生产力。SINUMERIK ONE 远不止是强大的硬件创新,它凭借数字化双胞胎成为数字化转型的关键元素,帮助用户完全在虚拟环境中仿真和测试工作流程。

工业数字互连

实现数字化

得益于工业数字互连技术,工厂实现了智能化,工业物联网让一切互联互通,将设想变为现实。西门子的产品综合了数字化基础架构的基本要素,例如工业识别和定位系统,通信解决方案,工业信息安全以及工业 5G、TSN 和 CloudConnect 等未来的关键技术。

数字化企业服务

助力客户实现数字化转型

西门子的专家将以丰富的数字化专业知识以及全面的行业见识为基础,助力客户的数字化企业转型。 

工业信息安全

保障生产力

工业信息安全有助于持续监控和集成安全性,以此作为工业自动化的重要基础。

技术

采用一体化尖端技术,阔步迈向未来

数字化企业业务组合中的一体化尖端技术能够实现数据的智能应用。信息技术与运营技术相融合,为工业领域数字化转型铺平道路。
MindSphere

基于云的开放式物联网操作系统 MindSphere

通过 MindSphere,全球各种规模企业都可将其机器设备和实际基础设施与云端和物联网相连,独特、轻松应对众多领域在连通性、数据分析和预测或应用开发及新业务模式方面的挑战,为数字化转型征程上的每家企业提供全面支持。

了解更多
焦点话题

数字化企业套件详细信息

从价值链的任意位置都可着手实施数字化转型。这也正是西门子的关注所在,旨在通过更有针对性的解决方案,更快速、更高效地助力客户完美实现预期目标。

数字化企业服务

西门子的专家将以丰富的数字化专业知识以及全面的行业见识为基础,助力客户的数字化企业转型。快速、高效且全面地实现面向未来的生产和产品开发。借助西门子专家所积累的知识,逐步开启客户的数字化转型。

虚拟调试

调试新的生产设备、单元或生产线是项目生命周期中的关键阶段:在验收批准前,只有在这个阶段,客户才有机会了解整个系统及其机械、电气和自动化组件是否正在按计划协同工作。意料外的状况会频繁导致延期并增加成本。虚拟调试则会大大降低这种风险。

利用数字化企业融资开创数字化未来

随着从业人员展示出数字化转型所带来的巨大效率和竞争优势,制造行业对数字化的应用也在不断升温。西门子数字化企业融资通过专业融资解决方案帮助用户开创数字化未来。

特定的行业解决方案

亮点

数字化企业套件高效运行

了解数字化企业套件如何帮助制造业公司持续提高竞争力。

实例

了解更多有关数字化企业案例

西门子的应用案例

时机已经成熟

实现数字化企业 — 正当时!

制造业企业挖掘数字化潜力的时机已经到来。通过数字化企业套件,西门子在技术上已经能够使所有行业各种规模的公司都可以立即开启数字化转型。

数字化增产:了解如何通过数字化提高公司的生产力。

下载白皮书