Digital Enterprise for process industries – Create real products faster

过程工业数字化企业

开启数字化转型正当时
思考过程工业未来!

数字化转型开启全新视野

应对当前挑战,发掘全新机遇

在市场波动剧烈的过程工业中,所有客户都期待获得更高的灵活性、效率和质量,以及更短的产品入市时间和尽可能高的安全性。

 

为满足在获取价格低廉的高性能材料和减少环境足迹等方面日益增长的需求,过程工业正积极在新工厂和现有工厂中实施数字化企业,借此开创崭新的局面。

数字化转型正当时

企业如何充分利用数字化带来的机遇

通过采用西门子“数字化企业”这一全面的软件和自动化解决方案业务组合,充分利用数字化转型优势,可帮助离散工业和过程工业更快速、更灵活、更高效。

涵盖整个价值链的数字化解决方案

通过采用西门子数字化企业解决方案,企业可对其业务流程进行集成并实现数字化。西门子的这一整体性方案涵盖产品设计、生产规划、生产过程、工厂设计、生产工程以及组态和调试。

 

它也涵盖自动化,生产或运营以及服务。基于统一的协作平台,对供应商和物流进行整合。企业可以从其价值链的任何一个环节,基于标准化的开放式接口,实现新建工厂和已建成工厂数字化。

数字化双胞胎

数字化工厂带来真正的附加值

数字化双胞胎是真实系统的虚拟化表现。对于新建和现有的工厂和项目,数字化双胞胎可用于展示和优化整个工厂的生命周期。

西门子的数字化双胞胎方案包括三种形式:产品的数字化双胞胎、生产的数字化双胞胎以及产品和生产的性能的数字化双胞胎。西门子具有广泛的行业专业知识和丰富的优化工具,并凭借整体解决方案而远远走在了前面。

 

借助数字化双胞胎执行“假设”场景和预测未来性能,可以令用户获得巨大价值。过程工业中的数字化双胞胎的最终目标是通过合适的数字基础架构实现虚拟生产与实际生产之间的闭环连接。借助此类连接,可通过实际生产的性能的双胞胎得出虚拟生产中的优化方案。成功仿真并实现方案后,循环再次开始。

适用于新建工厂的数字化双胞胎

虚拟生产创建于过程和工厂设计阶段。西门子为用户提供适用于过程工厂的设计、仿真和工程阶段的整体工具集。基于 COMOS 等协作平台,并全面集成从设计到工程和调试阶段的各类数据,西门子自动创建工厂的数字化双胞胎,包括无需过多人工作业即可立即用于实际生产的自动化设备,从而有效节省工程成本并缩短生产时间。

 

在真实环境中,西门子过程控制系统和制造运营管理 (MOM) 可确保生产过程的可靠运行,同时也有助于收集相关数据以生成性能的数字化双胞胎。这种性能的数字化双胞胎生成于实际生产系统中,包含丰富的物联网数据,可以优化生产过程和关键资产的维护。

 

综合上述因素,以及对优化方案或未来工厂设计的仿真,西门子能够支持客户实现优选工厂产出并优化整合其供应链。

适用于现有工厂的数字化双胞胎

现有工厂已有运行的硬件、软件和流程,有些甚至运行了达数十年之久。

 

利用数字化双胞胎改进现有的流程和资产,仍然可以从中获得巨大的收益。基于内容捕获和文档数字化导入等技术,通过使用 PlantSight 数字化双胞胎云服务等方式,可以经济高效地创建现有工厂的数字化双胞胎。

 

借助此数字化双胞胎,可以打破工厂中的信息孤岛,并基于工厂原本的文档和相关运营数据进行现代化改造和维护。这种做法可以大幅减少搜索时间和错误。采用集成化工作流程后,以往创建的数字化双胞胎在工厂剩余的生命周期内始终保持更新状态,虚拟生产与实际生产之间的连接已成为闭环。

玉米变球衣

凯赛生物科技有限公司

在凯赛生物科技有限公司的数字化工厂中,生化工艺已取代了传统的石化方法。利用西门子的产品和服务,在玉米等可再生材料的应用方面成功实现了工业化生产。

 

这样便能在与石油生产相似的规模之下,以具有竞争力的生产成本提供比石化行业更好的产品。

 

更多信息

产品和服务组合

西门子提供全面的产品和服务组合

西门子提供各种硬件、软件和服务组合,助力企业实现数字化工厂。实现小批量生产、维护的智能规划以及停机时间的大幅减少,都为客户带来了极大的益处。模块类型包 (MTP) 、NAMUR 开放式架构 (NOA) 或 OPC 统一架构 (UA) 等工业标准已成为优选的解决方案。

COMOS 工厂工程设计软件

端到端工厂管理

借助集成的 COMOS 软件解决方案,用户可以创建数字化数据模型,用于在工厂的整个生命周期中进行全面的工厂管理。此外,COMOS Walkinside 还提供用于工程设计、调试、培训和操作的强大 VR 可视化功能。

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator

开箱即用的集成工程设计

西门子的创新工程设计软件 SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) 是用于无缝实施工厂和自动化规划的全集成解决方案。使用 PAA 可以保证一致的工程设计,而不会造成自动化规划和 SIMATIC PCS 7 控制系统之间的系统中断。对规划人员和自动化工程师而言,PAA 还在 COMOS 工厂工程设计与 SIMATIC PCS 7 控制系统间搭建了数字化桥梁。

SIMIT 仿真

使用 SIMIT 进行虚拟调试和操作员培训

借助 SIMIT,用户可以在统一的平台上进行仿真,从而对自动化项目开展全面的测试,并对系统、机器和生产过程进行虚拟调试。此外,仿真平台还可用于在真实的培训环境中培训操作人员。

过程控制系统

打开新视野

过程自动化具有更高的灵活性、可扩展性、可用性、安全性和保密性!满足当下需求,应对未来挑战:通过协同工作的组件打造无缝的系统,各个组件像工厂一样形成一个整体。

PlantSight 数字化双胞胎云服务

适用于过程工业的完整数字化双胞胎

PlantSight 通过一个易于访问 的Web 门户, 实现对所有资产信息的跨平台和跨格式的访问。PlantSight 将所有这些数据和信息集中在一起,对其进行分析、验证及可视化。它将原始数据转换为工厂的一个完整的数字化双胞胎,为决策(尤其是在现有项目中)提供必要的信息。

SIMATIC Batch

批生产自动化

简单、灵活、可扩展:借助 SIMATIC BATCH 实现符合要求的批生产自动化。对于西门子的主过程控制系统 SIMATIC PCS 7,可使用 SIMATIC BATCH 软件包,从而以合理的成本有效地实施十分复杂的批生产过程。

Siemens Opcenter

全面实现数字化制造

Siemens Opcenter(以前称为 Manufacturing Operations Center)的制造运营管理 (MOM) 软件是一套完整的解决方案,助力实施全数字化制造运营的战略。

XHQ 智能运营软件

将数据转化为可操作的信息

XHQ 是一款智能运营软件,可用于汇总、集成、分析和呈现来自多个后端数据源的资产和业务信息。XHQ 让用户可以随时随地轻松访问复杂数据,从而能够更快地做出更准确的决策。

工业数字互连

面向未来的灵活 IIoT 架构

工业数字互连几乎是不可见的,它可以在所有对象、系统和应用程序之间建立所需的连接,从而使工厂变得智能。

SIMATIC PDM

高效诊断所有过程组件

工厂设备管理:轻松维护和维修工厂组件。为此,将会周期性记录智能现场设备中的诊断、参数设置和状态数据,并清晰地显示出来。此外,可以将设备特定信息提供给资产管理系统或基于云的状态监视系统以进行进一步分析。

SITRANS 过程仪表

现场级集成 - 快速、轻松、安全

数字化不仅与云有关,还与来自现场的数据有关。我们来看一下如何使用这些数据,以及哪些工具有助于您完成将数据转化为价值的新工作。

SIMATIC RTLS 定位系统

SIMATIC RTLS,适用于数字化企业的定位平台

可以使用 SIMATIC RTLS 引导物资流动、控制移动机器人、监视组件使用情况并完整记录最终产品装配。

技术

采用一体化尖端技术,阔步迈向未来

数字化企业业务组合中的一体化尖端技术能够实现数据的智能应用。信息技术与运营技术相融合,为工业领域数字化转型铺平道路。
MindSphere

基于云的开放式物联网操作系统 MindSphere

通过 MindSphere,全球各种规模企业都可将其机器设备和实际基础设施与云端和物联网相连,独特、轻松应对众多领域在连通性、数据分析和预测或应用开发及新业务模式方面的挑战,为数字化转型征程上的每家企业提供全面支持。

了解更多
焦点话题

数字化企业详情

可以从价值链的任意位置开始数字化转型。在客户确定起始点之后,西门子将负责提供推进数字化转型的合适解决方案和工具。

数字化咨询

数字化转型策略

  • 数字化转型之旅应该从哪里开始,可以带来哪些好处?
  • 重要的步骤有哪些,如何实施这些步骤?
  • 西门子将与客户共同制定个性化的数字化路线图。

模块化生产

灵活的工厂建造

  • 模块化生产概念可以缩短产品上市时间,并切实提高过程行业的灵活性。
  • 机器/设备制造商提供自主作业的全自动数字化模块:作为服务提供商的新业务模块。
  • 使用符合工业标准的模块类型封装 (MTP) 将各个模块组合在一起,形成一套完整的解决方案。

NAMUR 开放式架构 (NOA)

更高的透明度

  • 在新工厂和现有工厂中,NAMUR 开放式架构 (NOA) 将会创建一个第二数据通道。
  • 从而实现了现场数据到云解决方案的直接连接。
  • 并能对以前未使用的数据进行分析。

融资

利用数字化企业融资开创数字化未来

 

  • 随着工业企业展示出数字化转型所提供的巨大效率和竞争优势,数字化正在加速发展。 
  • 西门子数字化企业融资可以帮助用户开创数字化未来。
  • 专属于过程工业的融资解决方案。  
行业套件

实现高效运营

西门子提供针对特定行业的应用程序和数字服务套件,助力客户发掘工程设计、过程、诊断和事件数据中的潜力,以确保正常运行时间、改善过程并管理运营。下面的套件将会展示如何实现这一目标。

特定的行业解决方案

亮点

行动中的数字化企业

了解西门子的硬件、软件和服务组合为过程工业中的企业带来了哪些益处。
客户案例

创新助力客户

西门子用于实现数字化企业和引领能源系统转型的解决方案现已上市。这些解决方案可使工业企业全面获益于未来制造。

实例

了解更多有关数字化企业案例

西门子的应用案例

联系

掌握数字化企业的前沿动态

通过西门子数字化企业解决方案,可以在企业内部实现数字化转型。 请联系我们 — 西门子专家将倾心为您提供支持。