数字化工厂

过程工业中的数字化企业解决方案. 数字化为提高生产灵活性、满足不同客户的个性化需求带来了全新的机会。先决条件是贯穿全生命周期的过程集成。
我们的团队非常愿意为您提供建议。

联系我们

数字化

过程工业的成功经验

监管要求、市场和技术时刻在变化。作为过程工业的企业,您面临着巨大的竞争压力,因此需要在创新和业务连续性之间取得平衡。一方面,您需要提高生产设计的灵活性以将产品更快推向市场并满足客户的个性化需求;另一方面,您还要满足各项监管要求,以保证生产过程的安全性和产品的高质量。此外,企业的生产力水平和生产效率需要不断提高,从而实现生产成本的持续降低。

更短的工程时间,更可靠的调试

不管客户是想用个性化解决方案来满足最终用户的需求,还是希望缩短维修间隔提高工厂可用性,数字化工厂都是关键所在。利用西门子的集成硬件、软件和服务方案,客户可以记录生产过程中产生的巨量数据并对其进行智能利用。客户可利用基于中央数据平台和高性能网络部件的数字化双胞胎对工厂的整个生命周期进行映射和优化。中央数据平台可以生成一个适用于项目中各个领域的通用数据模型,令大部分按照先后顺序执行的流程得以平行进行,从而节约时间、降低开支,并提高客户的工程质量。这就是利用工厂数字化双胞胎所取得的成果。数字化双胞胎还能在关键的工厂运行调试之前就对工厂进行模拟仿真,从而确保调试过程顺利可靠地进行。此外,现有工厂也可生成数字化双胞胎,让客户充分利用这项技术所带来的优势,比如提高培训工作或现代化改造措施的速度和效率。

加快维护速度,持续降低成本

我们把运营阶段持续开展的一体化工程称作“一体化运维”。这是客户可以获得数字化双胞胎带来的优势的另外一个方面。在这里,关键的先决条件是对过程数据的全面系统记录和对来自不同层面的数据的集成,包括现场层面的数据和管理层面的数据。举例来说,为了提高过程工厂的可用性和可靠性,必须对机械设备性资产进行监控,因为这是造成计划外停机的主要原因。控制系统和维护工具之间进行简单通信,并通过数字化双胞胎对工厂所有数据进行访问,可以加快维护、维修工作的速度,从而使工厂可用性达到最优水平

随时随地的更新

通过一个双向的界面,控制系统可以将由维护造成的现场变化或工厂变化回传至中央数据模型,即数字化双胞胎。在这个过程当中,所有涉及到的文档资料和计划都将得到更新。工厂文档在任何时刻都保持在最新状态

工业4.0

勇于变身数字化企业

成功案例

正在开展数字化企业变革的企业

了解过程工业企业如何成功从西门子集成的软件、硬件及服务项目获益。