西门子与埃及一道,奠定了发掘埃及巨大能源潜力的基础。
自从法老建造伟大的金字塔以来,这个国家已成为一个工业化国家。但是,对于埃及的工业来说,能源短缺是一个挑战。西门子强大的混合能源系统将为该国的成长与经济发展提供牢固支撑。这将让所有当地人民受益。由于企业能够繁荣发展,将会提供更多的工作机会,人们会感觉更满足和更舒适。对可靠能源充满信心的社区将会发生转变,让每个埃及人去梦想、创造并将想法付之于行动,充分发挥改变埃及、中东和整个世界的潜力。
西门子在该特大能源项目中提供的最新发电技术包括三个 4.8 吉瓦交钥匙联合循环电厂以及配有大约 600 台风电机组的 12 个风电场。
埃及人民可以信赖西门子。从150多年前西门子首开埃及业务到此次历史性的签约,这一直都是我们所做出的承诺。西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒
特大能源项目交互式地图
体验现有及即将落成的电厂






所有这些对于埃及意味着什么?
以快速通道为基础,基于联合循环装置配置,分两个阶段实现 14.4 GW 火力发电:第 1 阶段是到 2016 年年末是,通过一种开放循环配置实现 4.4 GW 发电量;第 2 阶段是到 2018 年年中时,通过一种联合循环配置实现高达 14.4 GW 的发电量。
在苏伊士湾和西尼罗河地区部署高达 2000 MW 的风电项目,全部采用西门子直接驱动风电机组。
以破纪录的速度,通过建造采用最新技术的 6 座 GIS 变电站来扩展输电网络。
西门子提供一份 16.4 GW 长期性能合同,由运行与维护监督部门提供支持。
通过详细的电网稳定性研究来调查当前电力网的效率和稳定性,以找到关键瓶颈并提供场景定义、电网性能以及 2015 和未来十年的分析。
通过部署采用西门子 H 级技术的高效燃气联合循环电厂 (CCPP),提高火力发电系统的效率并节省巨量天然气。