节能生产

实施节能增效措施后,工业企业不仅可持续降低生产过程中的二氧化碳排放量,同时还可实现生产效率的显著提升。
能源与工业

能效,成功的有力保障

气候保护、资源有效利用、能源成本不断攀升、新型供应链模型以及逐渐严苛的环保法规:无论何种行业,在面对上述压力挑战时,能源都是各企业能够破茧而出的决定性因素。也正因为此,除了提高能效,别无他选。挑战与机遇并存,随着工厂能效的逐步提升,企业的生产成本必然随之显著下降。

实际生产中的节能增效

节能增效不仅仅只是降低能耗、二氧化碳排放量或生产成本,同时还包含能源数据与生产数据的无缝衔接,从而实现能源消耗量、设备/工厂及生产过程中能效数据的精准分析,性能优化更加有的放矢。这些措施可全方位显著提升生产能力与生产效率。

能源数据高度透明

问题:

两台机器的性能相似,能耗会有差别吗?

 

回答:

我们分别在两台机器上安装了测量设备,对能耗数据进行记录和评估。分析表明,机器 A 在执行真空操作时的能耗较高,传送带耗电量较大。

 

节能增效解决方法:

查找并修复真空系统中的漏气故障。查找传送带中的电机轴承故障,在下一次维护时更换为效率更高的电机。

评估和分析机器的能源效率

问题:

在购置一台新机器时,如何比较相关机器的能耗特性,以及如何降低无谓能耗?

 

回答:

通过相应的措施,对不同运行状态(关闭、待机、就绪可运行、正在运行)下的能耗进行记录,并进行评估和比较。

 

节能增效解决方法:

购买时,可从机器供应商处获取相应的能耗基本信息(标准验收表);生产现场的实际能耗数据可通过参考测量法分析后获得。不仅如此,还可使用能源关键绩效指标 (EnPI) 和基准值,对所有机器持续进行全方位评估,并根据分析结果量身定制相应的优化措施。例如,调整待机模式等。

满足要求、识别潜力、优化合同

问题:

如何准确识别生产运行中的节能潜力?如何改进能源供应商合同?如何降低税费以及如何获得国家财政补贴?

 

回答

在生产过程中引入成熟可靠的能源数据管理系统,根据法律要求(如,ISO 50001、德国的可再生能源法)对能源数据进行记录和保存。

 

节能增效解决方法:

识别高能耗设备,避免能源峰值。使用负载自动管理系统,自动关断系统后再重新启动。基于生产时载荷数据预测,与能源供应公司协商合同优化。由于能源数据高度透明,企业内能源效率状况、节能减排措施以及年度增长目标等信息一目了然,数据跟踪与验证更为轻松便捷。

节能详细资讯

节能生产

高能耗企业正面临着不断严苛的法律法规要求以及日益增加的成本压力。在这里,我们将介绍西门子如何助力企业满足日益严格的法律要求,如何使用现有产品和解决方案实现企业未来的高能效生产,以及如何获得相应的财政支持。
Seize the opportunities

Why energy has such an enormous potential

On average, energy costs account for up to 10% of all production costs. In energy-intensive industries, the percentage can even get up to 40%. Yet it is possible to transform energy into a genuine added value: you can achieve savings of as much as 30% or more with our innovative drive technology, for example. We are making a decisive contribution to realizing energy-efficient production – worldwide.
精彩案例

节能型生产正一步步变为现实

西门子创新性产品与解决方案以及经验丰富的专家支持,助力全球客户显著降低能源成本。
Whitepaper: ARC study at Siemens’ Amberg plant

Energy management in the factory of the future

Download the free white paper and learn how you can quickly achieve efficient energy management and long-term savings.