工业能源

电力问题是实现工业4.0的关键竞争优势. 多年来,能源领域发生了包括去中心化、数字化和脱碳酸盐化在内的多项重大变革。而这意味着工业企业必须在相互矛盾的能源成本优化和可靠供电这两大优先选项中重新确定自己的选择。能源正在成为一项越来越重要的全球性竞争因素,而同时,数字化又为提高效率、安全性和可用性带来了更多机遇。
减少排放,提高社会认可度

利用可持续能源系统催生更多机遇

能源占生产成本的比例高达10%。在钢铁、化工、制药等能源密集型行业,能源甚至占到生产制造成本的40%。据估计,在过去的40年里,工业领域的能源消耗增长速度已经是一般性能源消耗增长速度的4倍,目前,工业耗能已经占到全球能源消耗的42%。传统产业在供电、电力传输和能源管理系统中的作用至关重要

气候保护、供能质量和能源成本,成为各行各业面临着的巨大挑战。而如果没有工业企业,所要求的排放减少似乎又不太可能实现,因为为满足工艺过程和楼宇的需要而发电产热,会造成巨大的二氧化碳排放。不过,也可以给工业厂房供应可再生能源,这样既能减少二氧化碳排放,又能减少购电需求。而且,把剩余的能源出售出去,还能抵消一部分运营成本。另外一个好处就是,企业作为雇主和商业合作伙伴,会因为成为“环保型的企业”而获得社会更加积极的认可。

转换能源供应方式还会给供能质量带来影响。对工业企业而言,改变设备和工艺流程有着越来越重要的作用。例如,使用效率更高的新型电力电子设备和能源存储技术。防止系统发生故障和保护人员和财产的安全在供电安全方面也是非常重要的。


对运营和生产成本中的能源成本做到全面掌控,是一家企业保持市场竞争力的决定性因素。由于能源对工业企业的影响越来越大,工业微电网解决方案也变得越来越有意义。这类解决方案涵盖了能源供应、能源存储、数据收集、能源最优条件下的生产规划及生产控制等各个环节。微电网的构成要素 – 分布式发电,储电,电气设备,控制技术,能源自动化等,也可以通过相应的应用,分别受到监督和调整,从而实现供电的全面优化。

视频

全集成供电解决方案的优势

TIP理念甚至可以满足对供电非常严苛的工厂提出来的极为严格的要求,涵盖高压供电直至供给消费者的低压供电。连接工业自动化系统和楼宇自动化系统的智能界面有助于全面释放全集成供电解决方案的潜力,从规划一直到维护,全面提供涵盖整个生命周期的最完善的支持。
工业能源

挑战与解决方案

视频

提高能源效率与环境保护

采用清洁能源或混合能源系统的分布式能源系统,降低了对空气质量的影响,有助于使得环境更加洁净。与传统节能措施相结合后,可以提高整个能源系统的工作效率。一体化的实时数据监控以及对工厂、楼宇和各级网络的多点控制,可以帮助提高工厂的利用率和运营效率。此外,电力系统、冷却系统、供暖系统和照明系统都实现了按需使用。
成功案例

创新,助力西门子客户的发展

西门子通过数字化企业解决方案,帮助客户今天即可投资购入满足未来需要的解决方案,逐步走向工业4.0。制造业的未来,今天已在西门子客户掌握之中。