设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
作为第一家通过的基于 IEC 62443-4-1 标准 TÜV SÜD 认证的公司,西门子已经有7个在德国的 研发地点(涵盖自动化、驱动产品、工业软件)通过认证。
时事新闻
证书下载
作为首个自动化技术产品供应商,西门子已获得多种控制产品、CP 和 DP 的 Level 2 通信可靠性认证。
ANSSI 对部分西门子产品进行认证并给出分类。
尤其是,国际标准 IEC 62443/ISA99 已在工业自动化环境中证明其价值。该标准面向工厂运营者、集成商和设备制造商,涉及工业信息安全的所有方面。
全天候保证安全
借助于西门子的工厂安全服务,工业公司将获益于全面的专门技术以及全球专业人员网络在自动化与网络安全方面的技术知识。这种全盘方法有助于及早发现威胁和漏洞、存在威胁指标时快速做出响应并实现长期全面保护。
本页面需要使用JavaScript才能完全正常工作并正确显示。请启用JavaScript并刷新网页。
如何启用JavaScript
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: