创新可靠,安全高效,共创上海第一高楼
上海中心大厦建设发展有限公司是一家位于中国上海市的建筑公司,负责上海第一高楼的建筑施工。这一项目所在地——浦东新区高楼林立,十几年来勾勒着上海令人叹为观止的天际线,而上海中心大厦将成为这个全中国最富盛名的国际化大都市的新地标。
西门子为这一地标性建筑项目的五大关键系统提供了全方位的产品、咨询、设计及组件,包括:高低压配电解决方案、能源自动化系统、火灾报警控制系统以及智能照明控制系统。
西门子为该项目提供了安全、可靠的高压配电装置。高压有助于降低远距离电力传输中的损耗,但高压通常不适用于终端用户直接使用,为此电力公司需将高压电流的电压降低,然后输送到配电电路。在理想状况下,降压地点应尽量靠近用电场所,以尽量减少传输中的电力损耗。但考虑到安全和空间方面的原因,这通常难以实现。然而,在西门子优质产品和卓越工程技术能力的支持下,客户在上海中心大厦地下室成功安装了一台高压配电装置。配电装置巧妙地安放在一个原本为走道和维修间预留的狭小区域内,而通常情况下高压配电装置需要占用四个足球场大的面积。在向终端用户配电过程中发挥着至关重要作用的西门子低压断路器,同样享有安全可靠的美誉。西门子高压配电装置使用寿命可达五十年之久,且前三十年免维修,西门子低压断路器以其维修便捷性享誉业界。
为上海中心大厦供电的能源自动化系统具备实时监控电耗的功能,对提高运行和维护效率尤为关键,而且还能与其它电气系统相结合。正常投用后,整栋大厦的节能效率可达5%至10%。与此同时,整栋大厦的电力消耗管理平台还具有极为实用的模拟功能,有效减少了用户的维修烦恼,最重要的是,这款模拟工具对于实战培训也大有裨益。客户可模拟不同的情境,了解单个开关或区域对异常负载或意外情况如何响应。
FSP火灾报警控制系统不但响应及时、高效可靠,而且符合高层建筑安全的严苛监管要求。此外,该系统还具备出色的抗电磁干扰功能,同类产品无出其右。
EIB智能照明控制系统在帮助节能降耗的同时,确保不以牺牲大厦办公环境的舒适度为代价。
西门子与上海中心大厦之间合作默契,并建立了面向未来的长期合作关系。西门子当前解决方案的显著优势之一就是故障率低,在此基础上,西门子将来还会就如何延长组件使用寿命、最大限度减少关键元件停机时间等提供指导和协助,并将长期为上海中心大厦管理部门就未来几十年内需要更新或升级软件的系统,提供最新的技术研发成果。