SIMOCRANE 远程控制操作系统(RCOS)

工业起重机远程控制操作系统

RCOS 系统确保起重机安全运行 实现产量最大化

工业起重机不仅要提高生产率和安全性,还要符合人体工程学。面对挑战,西门子在起重机自动化领域踏出新的一步,开发了高效的远程操控系统(RCOS)。通过使用先进的摄像头变焦技术和创新的自动化协助功能,起重机操作员可以在舒适的工作环境中高效、安全地远程操作起重机。操作人员的主要作用是启动操作和监视设备自动工作。西门子远程控制操作系统 RCOS 可不间断工作,让起重机更充分地运行,延长起重机使用寿命并降低损耗,积极推动高效生产。

如您需要更加详细的产品及解决方案的信息,请咨询我们的专家

联系我们

远程控制操作系统 RCOS 一览

优化起重机性能

西门子远程控制操作系统 RCOS 提供了从操作员登入,操作直到退出的完整的起重机控制解决方案。远程控制站可以安置在中控室或车间的任何地方,仅需保证稳定的低延迟的网络连接。所有任务指令发送至 RCOS 操作站,并及时地显示在操作台的人机界面上,给与操作员明显的提示。起重机操作员根据这些任务指令通过 RCOS 系统执行任务操作。

智能高清视野

使用西门子 RCOS 系统,工厂或车间能到达传统司机室起重机所达到的相同的工作效率。实现操作人员对于起重机几

乎无延时的操控,因此具有很高的安全性。精心安放的摄像头会自动追踪吊具/吊钩的移动,实现对于客户特殊要求的

充分响应。

 

远程操作台上所有屏幕都根据人类认知能力学而设计,因此只有重要的和容易理解的相关信息会被显示。智能显示屏上的信息会根据操作员的实际操作自动改变,保证操作员在工作时不会由于任何不相关的信息而分神。

 

西门子理解每位客户都有自己独特生产工艺及需求,每一个项目都需要根据具体的要求进行定制化设计。通过这些定制化设计,客户可以最大程度地利用好西门子远程控制系统的强大功能。

通过虚拟调试提前对系统进行测试和验证

虚拟调试对项目的最终效果提供一个清晰的预览。新开发的系统和软件可直接在实际有代表性的场景中进行测试。任一更改都能被即时验证,得到测试完善的软件,从而快速解决问题。

 

由此,项目规划、调试和执行的时间被大大缩短。使用这种数字孪生技术进行规划和调试,执行 RCOS 系统的时间得以减少。借助数字化,西门子远程控制操作系统 RCOS 更加强大可靠。 

 

数字化整合现实世界和虚拟世界,加快工作流程,提高质量。西门子起重机技术将真实的起重机信息与其仿真的数字孪生副本相联,提前识别错误并加以修复。

远程控制 密切合作

起重机理想的 RCOS 解决方案需要深刻了解市场需求和复杂的自动化系统。西门子将两者有机整合在一起,不仅提供专业的咨询,也是可靠的合作伙伴。

了解相关智能技术

迈向未来

起重行业的忠实合作伙伴

西门子为全球起重行业提供安全、高效、节能和可靠的数字化产品和解决方案。全面又创新的产品组合、数十年的专业经验以及深厚的行业知识,使我们成为全球起重机用户忠实可靠的合作伙伴。

如需帮助,请与我们的专家联系

联系我们