全集成数据中心管理套件 (IDCMS)
IDCMS-洞察数据中心全面运行情况
数据管理已成为我们的经济支柱之一。因此,数据中心基础设施的保护和运营至关重要。运行可视化是确保数据中心安全可靠运营的关键所在——通常会采用一套标准化的管理工具来进行IT及数据中心基础设施管理。IDCMS可以洞察端到端操作流程,采用综合方法实现对基础设施的管理。
如果无法认识到不同专业领域的相互作用,可能会导致意外宕机。对于数据中心运营来说这是致命的,因为可靠性和安全性至关重要。
IDCMS 通过集成楼宇管理系统(BMS)、能源电力管理系统 (EPMS) 和数据中心基础设施管理 (DCIM)(例如,CFD、工作流、布线和资产管理以及咨询和合同管理服务)等功能,可提供全面的基础设施管理方法。DCIM还可集成现有第三方应用。
IDCMS通过采用智能软件,以及跨专业流程控制和自动化,可实现设备与 IT 流程的端到端优化。从而大幅降低人为错误和复杂性,实现整个基础设施的完全透明,基于效率和运营改进水平做出明智决策。
IDCMS 采用模块化、可扩展设计,无论是何种基础设施管理以及何时实施,都能满足您的各种需求,助力用户成功。