SIPAPER Power

供电和能源管理合二为一

与其它领域,纤维行业中的供电要求正变得越来越复杂。除了可靠、安全和经济地从发电机或接入电网向用电设备分配电力这种传统需求外,还出现了一些新挑战,包括需要执行政府有关节约电力并更多利用可再生能源电力的法令,从而让电网控制变得日益复杂。并网的可再生能源电力会使电压产生波动,甚至造成工厂停产。借助于 SIPAPER Power,您可以安全可靠地设计、规划和实现工厂配电系统,同时利用各种工具来满足今天的新需求,应对新的挑战。

请向西门子 SIPAPER 专家提出您的具体要求:

联系我们

解决方案

通过智能配电获得所需的性能

纸浆和造纸厂对供电和能源管理有着很高需求:高电力负荷必须安全、可靠和经济地分配到不同耗电设备。为了以最高效率满足这些要求,SIPAPER Power与 PCS 7 Power Control 相结合,成为一个全集成式供电和能源管理系统。该系统开始于含有高压、中压和低压开关设备的造纸厂新电力网的规划阶段。

造纸厂综合配电

SIPAPER Power系统将执行所有任务:从供电和配电控制,直至全部负载的开环及闭环控制。这是一个全集成式配电和管理系统,用于规划和监视造纸厂整个过程链的供电。其中还包括黑启动和应急电源操作时的供电。与智能控制和分断装置以及西门子的集成通信网络相结合,SIPAPER Power系统提供了满足高可用性、充足供电能力、可扩展性、始终如一的高质量和环境友好性等全部要求的正确技术解决方案:毋庸置疑,该系统也经济节约、节省资源且易于操作。

 

SIPAPER Power系统包含为造纸厂构建一个复杂配电系统所需的全部组件,包括电力及配电变压器、AIS 或 GIS 型高压/中压/低压开关柜以及适当保护系统。另外,一个基于 Simatic PCS 7 的全集成能源管理系统 (EMS/SCADA) 还提供了可靠监视和操作造纸厂配电系统所需的全部功能。EMS 还包含一个可精确确定所需甩负荷的智能负荷管理模块以及一个发电机管理系统 (GMS),此管理系统通过在最高效范围内运行发电机来优化工厂利润。

在优化供电的同时,高效使用电能

借助于 SIPAPER Power,您将获益于一个双重节能方案。首先,我们会采用精确满足要求的节能组件,例如,这样就能避免采用不必要的高额定值,因为这种额定值会让组件在低效范围内工作。其次,EMS/SCADA 系统不仅通过监视和控制能量流来提供高透明度,还可通过其发电机管理系统 (GMS) 来帮助实现能源的整体优化,使发电机在最高效率范围内运转,并监视涡轮发电机组的负荷平衡。

了解有关西门子 SIPAPER Power及 SIPAPER 产品线的更多信息:

下载 SIPAPER 手册

服务

面向工业领域数字化未来的创新服务

西门子的工业服务有助于您的机器设备在整个生命周期内具有更高盈利能力且更加高效,允许您在降低总拥有成本的同时利用数字化带来的机会。

成功案例

通过完美定制的解决方案实现更高生产力

借助于 SIPAPER 解决方案,西门子将确保全球纤维行业内的客户获得成功。
了解有关西门子的创新能源管理解决方案的更多信息

阅读《未来之窗》中的文章

联系方式

您的电力供应是我们的关切

是否有能源系统方面的问题?西门子的纤维行业专家可帮助您找到满足具体要求的最优解决方案。

请向西门子 SIPAPER 专家提出您的具体要求:

联系我们