Key visual SISHIP EcoMAIN

船舶上的创新

欢迎前来“引领船舶业的未来”。面向将来的解决方案可实现商船和海军舰艇的安全、高效和可靠运行。
西门子专家乐于回答您的问题:

联系我们

完美的船舶管理

已针对不断增加的复杂性做好准备

如今,船舶上各种系统的复杂性正不断增加。找到复杂系统中的故障是一个复杂的任务,需要深入了解所采用的技术。船上的技术人员需要处理各种各样的系统,完成广泛的技术任务。由于船上的技术人员频繁更换,船舶系统需要复杂性较低且更容易处理。
通过西门子船队管理系统 实现数字化,可以优化船舶运营并节约运营成本。

通过西门子船队管理系统 进行船队管理

西门子船队管理系统是实现专业和透明的资产管理的一个重要推动因素。这个综合解决方案代表着船舶运营领域内先进数字化的最新进展,包括通过远程支持 App 实现真正全面的服务,最简单的例子就是提供了多种客户与操作人员支持选项。

 

基于 Web 的数据应用程序 SISHIP EcoMAIN 可收集和处理所有相关船上系统和设备的运行数据,从而实现最优化船队管理。在应用中,它可以识别效率提高和最佳实践实施方面的优化潜力,并为船舶运营者和船员提供有针对性的指南,帮助其做出决策。

通过 西门子船队管理系统进行绿色船队管理

西门子船队管理系统为高效船舶管理和绿色船队管理奠定了基础,可永久性确保并改善船队的竞争力。
面向绿色未来的技术

将渡船运输带到新的绿色水平

西门子提供了各种面向未来的创新技术,目前已投入使用。请了解西门子在全球范围内实现的技术杰作:从第一艘电动车辆渡船,直至塑造未来的创新推进系统 西门子直流母排驱动系统。借助于西门子具有超前思维的解决方案,绿色引领船舶业的未来已经开始。
高机动性绿色航行

通过吊舱式推进系统实现灵活移动

推进系统是满足环境和生态友好型高效航运要求的重要因素。吊舱式电力推进系统(如 SISHIP SiPOD-M)在需要高机动性、高效率和高可靠性的柴电动力船舶上得到广泛采用

SISHIP SiPOD – 采用双螺旋桨或单螺旋桨的高效柴电推进系统

在外海上航行对于每艘船舶来说都是一个特别任务。船舶本身及其推进系统都要以极高的性能水平运行。SISHIP SiPOD-M 是吊舱式推进系统,适用于在开阔水面性能和效率方面具有苛刻要求的船舶。SISHIP SiPOD-M配有一个经过优化的支柱,可防止振动并提高航向稳定性。由于采用细长型螺旋桨桨毂和流线型设计,水动力学效率进一步提高。

 

邮轮和其它大型客轮、巨型游艇以及具有特定冰级要求的专用船舶尤其可获益于 SISHIP SiPOD-M 的优势。由于具有这种高效率和高可靠性,在远海航行时,船员和旅客变得更加安全。

成功案例

全部七大洋上的成功案例

西门子船舶解决方案为全世界的各种船舶提供动力。从集装箱船到车辆渡船,西门子提供了满足每种需要的解决方案。

联系方式

您是否有问题?

如果您想了解有关西门子面向船舶领域提供的产品的更多信息,请立即与我们联系。西门子的船舶专家乐于回答您的所有问题,并为您提供全面信息。

您是否想了解有关西门子面向船舶领域提供的产品的更多信息?

联系我们