连续性生产

Continuous manufacturing

提高制药企业生产效率

减少生产偏差、提高产量、缩短产品上市时间并采用更低的运营、设备和投资成本得到更优化的工艺,这些都是超越制药领域中竞争对手的关键因素。借助西门子的连续性解决方案,您可以快速提高生产效率。

需要更多详情?请与西门子专家联系:

联系我们

连续性生产

实现连续性生产

实际上,连续性生产给制药企业带来可观的巨大利益,因此美国食品和药物管理局 (FDA) 积极倡导在制药生产中开发并引入连续性生产。这里说明了如何实现连续生产。
质量源于设计

采用实时产品放行超越竞争对手

西门子连续性生产系统是与多个大型制药企业和 OEM紧密 合作之下开发的,并已在全球多个工厂应用。采用西门子先进的数字化解决方案,企业可实现实时产品放行并通过数据驱动达到工艺优化,同时符合法规与指南要求。

通过过程分析技术缩短产品上市时间

许多制药企业已经采用连续性生产优化其工艺:有效成分采用紧凑封闭模块,自动化程度高,减少人工干预。以前传统间歇性生产工艺现已 集成于连续性生产过程中。传统间歇性生产相比连续性生产使已过时:资产利用率从 30% 提高到 40%,以前用一两个月才生产出来的产品现在两天就能完成。

连续性生产 – 生产变革

过程分析技术 (PAT) 为连续性生产奠定了技术基础。PAT 直接在线收集生产过程的质量数据,从而确定药物有效成分的临床疗效。西门子 PAT 解决方案 SIMATIC SIPAT 被普遍视为该领域中先进的 PAT 软件解决方案之一,帮助制药企业在短时间内将其生产力提高三分之一,生产成本降低 10-20%。

资产利用率提高10%,生产成本降低 20% 。以前用一两个月才能生产出来的产品现在两天就能完成。

SIMATIC SIPAT – 一个平台提供所有 PAT 工具

SIMATIC SIPAT 为实现连续性生产所需的所有 PAT 工具提供了一个综合数据管理平台。借助于 SIPAT,您可以协调整个生产线上不同单元操作的前馈和后馈控制。这样就能基于过程数据很好地理解工艺并实时放行。

连续性生产 – 实现实时放行

下载手册

连续性生产成功案例

通过前沿技术脱颖而出

凭借西门子连续性生产的专门技术以及对应整套系统与解决方案,众多企业都已成功实现连续性生产,并取得了大量利益,使其在数据和工艺整合的数字化方案中脱颖而出。

联系方式

是否已为连续性生产做好准备?

与西门子工业专家联系以了解如何从连续性生产获得利益。

需要更多详情?请与西门子专家联系:

联系我们