铁路网络通信解决方案
可靠的网络通信是监视和管理日益复杂的交通运输基础设施的必要条件。有效的铁路系统管理需要采用持久的专有技术和解决方案,以了解正在发生的情况及其位置:跟踪路线上的列车、沿轨道找到并解决问题以及将操作员与有关安全和铁路状况的重要信息相连。
- 关键任务有线和无线应用通信平台
- 通过智能车地无线链路实现端到端移动性
- 西门子铁路设备满足 EN 50155、EN 50121、EN 45545-4 和 NEMA TS 2 的所有相关要求
- 运行寿命和产品供货时间长
- 通过为西门子 RUGGEDCOM 产品提供标准五年保修来提供投资保护
- 广泛的培训与认证和现场服务
- 设计坚固,抗电磁敷设、高冲击和振动、电源波动和宽运行温度
使乘客及时了解相应信息,保持车上安全,管理并监视车辆控制 — 所有这些复杂和重要的功能都需要通过稳健可靠的网络来保持信息流动。铁路运营者面临着一个独特挑战:实时了解内正在发生的情况以及影响列车运行的所有因素。
今天,在很多情况下,乘客信息系统网络、车辆控制和管理系统是分开维护的。借助于西门子,这些网络可实现无缝集成以共享信息并为运营者提供完整画面。西门子综合网络解决方案使铁路运营者有机会实现网络融合并统一重要的数据流,以实现更高运行效率。
通过西门子车载以太网网络,可实现几乎无限可能性:从乘客信息服务直至任务关键运行数据。铁路运营者还可以高枕无忧,因为他们知道,西门子产品可与旧设备无缝集成,运营者可以利用现有的网络投资。
亮点
- 具有极高环境等级的第 2 层或第 3 层交换
- M12 输入模块带有可控的旁路继电器和多种编码选件
- 扩展 L3 安全功能组
- 嵌入式数据处理平台可用来实现服务网关、远程分析、监视和控制应用
- 集成式电源设计和被动式冷却,无需使用风扇
- 具有模块化配置并可进行热插拔,便于现场更换,极大限度降低了技术过时风险
应用
对于全球的铁路运营者来说,能够在铁路轨道沿线地理位置分散的现场设备之间提供无缝通信是至关重要的。这包括道边信号和联锁系统、人员安全系统以及往返于铁路运营与控制中心的通信。有效的道边通信和支持系统可防止列车和公路交通之间发生冲突,确保列车的安全、可靠和准时行驶。
用于确保列车平稳运行的各个过程(如列车分离、防碰撞、线路速度强制、临时限制、铁路道边安全以及其它过程)需要一种稳健可靠和一体化的网络基础设施。
保护铁路投资处于西门子长期支持与开发铁路通信基础设施这一战略的核心。西门子在世界范围内为铁路运营者完成了一些规模超大的通信解决方案的部署,因能够提供出色的客户支持并设计高性能和总拥有成本较低的解决方案而闻名全球。
亮点
- 包含 10-GigE 上行链路、高级第 3 层及 MPLS 路由服务的多业务骨干网
- 移植旧式铜缆以支持宽带以太网速度
- 通过 HSR(高可用性无缝冗余协议)和 PRP(并行冗余协议)实现零故障转移时间网络
- 采用移动通信网络实现与现场设备的故障转移连接
- 先进的防网络攻击特性
- 符合并超出与铁路相关的恶劣环境认证,如电磁兼容性、温度、湿度、冲击与振动
应用
在今天要求十分苛刻的高速世界里,乘客及货物客户都期待铁路运营者的完美运营。在一个即使五分钟的延迟也会产生很大问题的企业中,铁路运营者需要确保每名员工都能实时获得运行信息,这样他们就能够做出决策以确保高效、安全和准时。
西门子高性能移动无线设备为互连的车上和道边应用奠定了基础。为了长距离扩展以太网和 IP 网络,西门子可提供具有宽带数据速率的可靠无线解决方案,它们支持在铁路车辆和控制中心之间传送实时数据、视频、语音通信及任务关键信号或监控信息。
西门子网络解决方案可帮助铁路运营者通过执行预测性维护来防止延迟,避免发生问题。货运公司能够实时了解货物在运输路线上的情况,从而准确确定货物到达时间。
亮点
- 可提供各种各样的无线解决方案,在铁路运营的恶劣环境中保持数据可靠流动
- 为专用网络设计的宽带无线 WiMAX 产品线为重要的基础设施应用提供运营商级 4G 技术的优势
- 工业无线 LAN 数据速率高达 450 Mbit/s,符合 IEEE 802.11n 标准,采用 MIMO 技术来满足极为苛刻的应用要求,如传送高清视频流
- 通过蜂窝解决方案连接到公共网络,具有经过现场证明的高性能与可靠性