SINEC NMS,工业网络管理系统

SINEC NMS 用户使用 SINEC NMS 用户界面处理两个数字图像的图示。

数字化企业网络管理系统

SINEC NMS 是一款网络管理系统(NMS),能够在日益数字化的世界中扩展处理各类规模的网络结构。该系统可用于全天候集中监控、管理和组态涵盖数万台设备的工业网络,包括与安全相关的领域。因此,SINEC NMS 是各类规模网络结构的优选产品,它能够为工业数字化转型铺平道路 — 不论何种行业,不论网络规模如何。随着网络变得越来越大、越来越复杂,SINEC NMS 的可扩展性使其能够随着网络的发展而增长。

是否想了解有关 SINEC NMS 的更多详细信息?联系我们。

联系我们

关于 SINEC NMS

强大且面向未来

充分利用数字化提供的机遇和通往工业 4.0 的道路,并依靠结构化方法进行高效的网络管理。

采用 SINEC NMS 高效管理工业网络

SINEC NMS 分为两个应用层,以有效管理大规模网络。作为集中实体,控制层可以快速清晰地显示网络的整体状态。在此也可管理具体操作。这些操作层依次分布在整个网络中,并在所有设备的控制层实施组态设置。借助可扩展的网络管理系统 SINEC NMS,可以集中高效地并行管理多个 IWLANSIMATIC Ident 组件。

用例

易于将 SCALANCE、RUGGEDCOM 和 SIMATIC Ident 设备等组件集成到现有的运营技术(OT)网络中。网络组件也可以得到持续组态和维护。组态组态基于策略确定,因此,可通用于许多不同的组件。特别是在组态大规模网络时,可以节省大量时间。根据 ISO 要求,SINEC NMS 支持 FCAPS 模型中定义的五大支柱。请观看我们的视频,了解 SINEC NMS 功能带来的附加价值。

超越 FCAPS

SINEC NMS 超越 FCAPS 范畴,还提供两项基本的系统功能,特别是针对网络的工业需求和我们 NMS 功能的完善。

 

北行接口:该接口使网络和诊断数据能够通过 OPC UA 转发到不同的系统和应用,例如 HMI 和 SCADA 系统。

 

系统管理:SINEC NMS 分为一个集中控制层和几个分布式操作层。随着网络变得越来越大、越来越复杂,这种可扩展性特性使其能够随着网络的发展而增长。

直接选型并订购 SINEC NMS

转到工业商城

SINEC INS

借助软件提供工业网络服务采用 SINEC INS,可以使用标准化的用户界面来管理 OT 网络中经常需要用到的常规网络服务。

SINEC PNI

采用 SINEC PNI,可以快速轻松地在您的工业网络中调试 SCALANCE 和 RUGGEDCOM 网络组件。方便地组态基本设置,将设备集成到网络中,并确保所有新网络设备在网络中无缝运行。

HM und SPS en Shoutbox
Hybrid Event, 四月 17 - 四月 21

Hannover Messe 2023

No time to wait, time to change.
Experience how industrial Digital Enterprises can be part of the solution for a smarter, more sustainable world. 

 

Get your free ticket now to be part of the Siemens experience at Hannover Messe, April 17th to 21st.
Onsite (Hall 9, stand D53) and online.

优势一览

高效的网络管理。采用结构化的方法。

了解 SINEC INS 优势。
其他安全特性

有关安全管理的新产品亮点

SINEC NMS 在设计时考量了安全性,确保系统符合 IEC 62443 标准
  • 系统备份和恢复:新版本支持备份和恢复整个 SINEC NMS 系统。通过自动生成可恢复的定期系统备份,例如在紧急情况下,可以增强系统可靠性,SINEC NMS 因此成为客户备份策略的重要组成部分。
  • 增强证书管理:该功能为自动化系统带来了重要的安全优势,因为这样可为客户提供统一的证书链。SINEC NMS 网络管理系统还可以集成到由客户运营的现有的认证基础设施中。由于可以无缝集成到这些基础架构中,SINEC NMS 完全符合单独的安全需求。
  • 集中的、基于策略的防火墙和网络地址转换(NAT)管理:从一个中心点可以方便高效地组态防火墙组件。而防火墙策略和 NAT 的创建是通过网络中支持的通信关系的图形描述具体执行的。系统自动生成特定于设备的策略。NAT 管理是一项优势,尤其是对于 IP 地址相同的系列机器。
  • 本地记录功能(通过检查跟踪):检查日志条目通过自动记录带有时间戳的用户活动,使用户活动变得可跟踪。
  • 通过系统日志集中转发信息:通过 SINEC NMS 的系统日志接口,可以向特定中心位置(例如 SIEM 系统)转发信息,用于分析或其他目的。除了用户活动的检查日志条目之外,系统事件或网络警报也可通过系统日志转发到外部系统。 
工业网络产品组合

您的运营网络值得信赖的专家

强大而可靠的工业通信网络不仅仅是所用网络组件的总和。这就是在通信网络的设计、规划和实施方面都不能疏忽的原因所在。相反,这些复杂的挑战需要所有相关学科的高水平技能以及扎实的行业和应用专业知识。正是这种结合使我们成为未来工业通信网络的理想合作伙伴。
更多详情

下载、支持与服务

有关 NMS SINEC 的更多信息。

直接联系专家

建议的查询和直接访问“技术支持”中专家的解决方案

服务方案

为保持长期竞争力,工业企业必须确保并在理想情况下提高机器和装置的可用性和生产率。作为您的合作伙伴,我们基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。

为应用处理提供全方位培训

在 60 多个国家的培训中心直接从制造商处获得专业知识。

联系方式

咨询西门子专家

是否想了解有关 SINEC INS 的更多信息?