挖掘数据潜力 — 借助模块化工程设计

COMOS – Making data work. 工业 4.0 的到来为化工企业提供了众多机遇,要把握住时机。选择正确的方法提升数据价值,对于工厂的长远发展至关重要。数据集中存储和智能模板使用是问题的核心。借助 COMOS 一体化软件解决方案中的标准化模块,可以显著减少设计和工程的工作量。
咨询我们的专家?

联系我们

挑战

数字化迫使业务模式发生变更

数字化正在从根本上改变业务模式。在工业 4.0 的浪潮下,以化工行业为代表的所有行业都面临着巨大的挑战。

合理利用自身优势来提高生产效率的需求越来越迫切。客户需求更加多变、复杂。工程项目面临着巨大的时间和成本压力。项目投标必须尽可能地精确,但是信息来源的过度分散,增加了实现的难度。在投标阶段,工作效率尤为重要。有竞争力的标书是取得业务成功的重要因素。

许多公司仍未实施一致的信息流

许多公司缺乏一致的、无缝的信息流。 信息通常是以表格样式表达或者分布在不同的软件系统中,如需使用必须手动复制 - 从而导致即便付出了很多努力,依然很容易出现错误。工厂数据经常在不同部门之间多次重复记录,导致数据存在不一致、不完整或甚至使用过期数据的问题。以往的项目经验很难复用,导致宝贵的专业知识严重流失。

模块化工程设计

下载宣传册

模块化工程设计

集中数据存储和智能模板是数字化的基础

COMOS 一体化软件解决方案能够助力化工企业成功实现数字化。COMOS 在一体化数据库中统一存储和管理与工程设计和项目提案相关的所有信息。

COMOS 能够在所有专业中实施一致的模块化工程设计 - 从提案准备至工程设计直至项目完成。智能模板能够提高化工企业等领域的工程设计效率。智能模块使工程师和运营商能够更灵活地投标和规划。可以快速准备提案,并且更准确地计算成本。收到订单后,基础工程设计的很大一部分工作已经完成。模块化工程设计可以显著减少工程设计前期和后期的工作量。通过标准化模块个别、精准地解决客户的请求。还能满足监管要求(合规性)。COMOS 还能帮助公司建立稳固、长期的企业知识库,保护企业的知识产权,从而获得持久的成功。

COMOS 模块化工程设计在化工行业的应用示例。

优势

数据一致性 - 从投标阶段至工程设计直至项目完成

COMOS 软件解决方案采用标准化的智能模板提高工作效率。通过模块化配置器即可创建并应用这些模板。

COMOS 中的模块化配置器可通过使用图形界面进行修改,无需编写复杂的规则。可以基于版本驱动程序(包括容量、框架条件及技术要求)生成初级流程图、技术规格书以及材料清单。使用分配了对象成本和价格的提案管理器来确定提案信息。在后续工程设计中,可以使用智能模板来生成管道和仪表图(P&ID)、电气工程设计文档、原理图、物料清单(BOM)和列表。项目完成后,所收集的信息可以重新用于新项目。数据也可再次复用。

获益一览

基于 COMOS 的模块化工程设计

MTP 促进模块化生产

阅读博客

参考信息

案例分享 - 模块化工程设计案例

我们的解决方案已经在化工行业内成功实施,帮助他们挖掘更多的数据价值。通过以下案例分享,您将了解到 COMOS 解决方案如何帮助客户在日常工作中创造更多数据价值。
相关信息

挖掘数据潜力 – 借助模块化工程设计

借助于 COMOS 一体化软件解决方案中实施的模板,可以显著减少设计和工程的工作量。咨询我们的专家? 请联系我们:
咨询我们的专家?

联系我们