采用 PIA Life Cycle Portal 工具完美匹配产品
可按以下条件进行筛选,针对具体测量任务给出适宜装置的建议:
- 行业领域
- 应用
- 技术
并通过相应领域中最常见的工艺(子工艺)流程图来提供指南,以缩短用在搜索产品目录、数据表和互联网上的时间。
COMOS – 集成虚拟与现实世界
COMOS 将来自 PIA的现场设备数据集成到工厂的数字化双胞胎中。当相关各方执行工厂的管道敷设、仪表调试和工程设计时,他们的文档保存在 COMOS 中。在随后的运行期间,您可以:
• 方便地找到工厂中的设备
• 将所有相关文档保存在一个位置,需要时随时拿来查阅
• 获取运行参数文档
• 使用一个定期更新的一致性数据库(比如,在维护工作之后进行更新)
• 设备接线情况,需要时随时查看
Simatic 过程设备管理 (PDM) – 一种工具即可适合各种任务
随着工业 4.0 和数字化逐渐进入过程工业领域,过程仪表被赋予了全新角色。它在产生过程数据当中起到越来越重要的作用,演变为工业中所谓的智能传感器。智能的增加也伴随着更高的复杂性:更智能意味着具有更多功能,需要调节的参数更多。SITRANS 过程仪表内置维护与诊断功能,如自检、拖拽指示、部分行程测试和多个可调节的限值等,以及更为复杂的用于过程监控的高级功能。
Simatic 过程设备管理 (PDM)软件 可用于设备参数、诊断和维护信息的获取,是过程工业应用最为广泛的工具之一。通过统一的用户界面和程序,可以对 200 多个不同制造商的 4500 多种设备进行调试、参数设置或维护。
在最新9.0版本中,这些任务既可在固定客户端,也可在移动客户端执行,将操作员从固定的工程师站解放出来。
现在可通过本地客户端来访问智能现场设备,而数据仍为中央存储。有了这种功能,维护人员不再需要访问中央工程师站,简化了协调,缩短了距离,实现更高效的流程和更高工厂可用性。
在使用 SIMATIC PDM Maintenance Station 时,现场设备的诊断状态以及运行状况信息,在本地或云端以维护报警的形式周期性的生成。SIMATIC PDM MS采集了大量长期的数据,应用程序可利用这些数据生成生命周期相关的报告或智能服务策略。
想知道仪表能否与您的 DCS 系统兼容?
西门子的互操作性实验室团队已考虑到这个问题。我们会通过所有常见 DCS 系统来事先测试西门子设备,确保设备方便地无缝集成。
西门子通过以下 DCS 系统对设备进行测试:
• 西门子 SIMATIC PCS 7
• ABB 800xA
• 艾默生 Delta V
• 横河 Centum VP
这将确保 SITRANS 现场设备在所有主要 DCS 系统中都具有经过验证的集成兼容性。每当您遇到西门子设备集成方面的问题时,请立即与我们联系。西门子专家将在互操作性实验室中重现您遇到的问题,并为您提供反馈与建议。
通过 SITRANS Library 充分利用智能现场设备
智能过程仪表所具备的高级功能,过去只有通过额外编程才能获得。SITRANS Library 弥补了这一不足。
这个工程组态和运行工具提供了与特定设备相关的操作面板,使工厂更透明,操作更简单,故障排除更快速。
SITRANSLibrary 还可帮助保护资产。阀门就是一个例子。根据具体规格,阀门可能需要很大的投资。
这也是为什么SIPART PS2 气动阀门定位器具有用来保护阀门并削减维护成本的附加功能。
通过 SIPART PS2 操作员面板,可直观显示以下信息,无需从头创建项目特定功能块:
• 阀门打开和关闭
• 从阀门自动控制切换到手动控制
• 设置限值
• 数字量输入和输出可视化
• 趋势曲线
• 报警管理
借助于 SIMATIC PCS 7 过程控制系统与 SITRANS Library 之间的这种交互,操作人员可以充分利用仪表的功能,使得工程组态的成本更低,操作更简单,更安全。
西门子数字化服务助力现场设备运维数字化
西门子提供现场流量校验、现场压力及温度标定等一系列服务支持。由于西门子设备可完全连接至虚拟环境,客户将从数字化服务中受益,不管是数据分析还是远程运维。
另外,西门子工业在线支持 (SIOS) 还提供了各种各样的搜索功能,帮助您迅速找到所需信息。
不管是寻找快速产品信息、应用案例,还是联系方式,SIOS 为您提供全球、7*24小时全天候的支持。