1998 年的某个晚上,不仅预示着一种独特的伙伴关系的开启,而且极大地促进了SINUMERIK在车间的建立。凭借坚持不懈的努力、大量的试运行以及明确的目标,西门子工程师 Karsten Schwarz 联合 位于德国 Zirndorf 市(纽伦堡附近)的 Pfeiffer 公司成功塑造了 SINUMERIK,使其更具吸引力,并将其优化应用于车间。如今,双方早已将目光投向了下一个目标:将车间生产中的所有加工过程实现数字化。这是一个始于 20 多年前并延续至今的伙伴关系故事。
与 Karsten Schwarz 的合作接触,使我们成为了一家测试商。Andreas Pfeiffer,德国 W. Andreas Pfeiffer 机械设备公司总经理
讲述您的故事!
当第一台西门子 NC 系统革新加工技术时,您是否在场见证?您是否参与了 SINUMERIK 的进一步发展?2020 年,我们回顾了 SINUMERIK 60 年的成功故事。我们正在寻找故事的主角,让我们分享他们过去、现在和未来与 SINUMERIK 携手共度的历程。您的记忆是什么?帮助我们讲述完整的 SINUMERIK 故事。