通过 SINUMERIK MDynamics 实现一流铣削。

从 3 轴铣削到 5 轴联动加工到多任务加工
成套的铣削专门技术可确保取得理想工件表面。SINUMERIK MDynamics 代表着出色的路径控制和理想工件表面。尖端操作、独一无二的工艺循环、出色的编程方式以及高质量数控仿真组合在一个软件包中:这就是 SINUMERIK MDynamics 铣削系统。
SINUMERIK MDynamics
SINUMERIK MDynamics 代表着出色的路径控制和理想工件表面。它可带来最高表面质量、精度和速度。
SINUMERIK MDynamics 工艺软件包可让机床使用者自由访问数控程序和工件文档,支持无纸化生产、刀具几何形状可视化以及快速模具制造。直观的 SINUMERIK Operate 用户界面支持所有应用。
Advanced Surface 和 TopSurface
通过 Advanced Surface 和 Top Surface 智能路径控制功能,SINUMERIK 能够以极高的加工速度提供最优工件表面。Top Surface 可以优化 CAM 数据以实现后续的SINUMERIK 路径控制,从而带来更佳的工件表面。Advanced Surface 具有一种经过优化的“前瞻”算法。通过相邻铣削路径中的相同结果,实现理想表面质量。
防碰撞
SINUMERIK 中的防碰撞功能 (Collision Avoidance),可针对碰撞提供最佳保护,针对具有一个 NCU 的单通道机床以及复杂加工(如 5 轴同时加工)提供 3D 碰撞监视。所有操作模式下(JOG、MDA 和自动)均可使用碰撞监视功能。机床部件以及切削刀刃相互之间的碰撞监视可在 SINUMERIK Operate 中以 3D 形式实现可视化。
V4.8 及更高版本的软件对防碰撞功能进行了扩展,增加了新特性。
In our documentation selection on "Milling", you will find information about the operator commands and elements of SINUMERIK Operate, as required for the "Milling" machining technology. You can learn all about programming basics, how to handle program support functions, measuring functions, macro programs, etc..