SIMOSIM 软件模拟

未检测出的错误会增加价值链中每一步的成本。

为了在产品生命周期内提高效率,机器制造商必须在过程的早期阶段就确保软件的质量。通过 SIMOSIM,您可以在工程组态的较早阶段对用户程序进行模拟,并在没有硬件设备的情况下执行测试。 

SIMOSIM

不使用控制器进行软件测试

对于复杂软件项目,为了加快调试过程,应尽可能提早优化程序组件。 

在项目开发阶段就可以进行模拟

从 SIMOTION 软件版本 V5.1 起,SIMOSIM 已是 SIMOTION SCOUT 和 SCOUT TIA 工程组态系统不可分割的一部分,用于验证软件功能。

在连接实际硬件设备(包括组态的轴和运动机构)之前,您就可以直接在工程组态 PC 上使用该软件来测试应用程序。

测试如同使用实际控制器

SIMOSIM 提供经过证明的调试选项,如程序状态监控、断点调试和跟踪记录功能,并且提供用于控制外设的 IO 访问。

 

还提供完整的 Web 服务器功能。通过对虚拟 CF 卡进行直接文件访问,快速而高效地开发用户自定义网页。外部应用程序可通过OPC UA 来访问 SIMOTION。此外,还可以使用 WinCC Runtime 来模拟和优化人机界面。

如何获益于 SIMOSIM

工业技术支持

集成在 SCOUT 中的 SIMOSIM

SCOUT 现在包含模拟工具

SIMOSIM 集成在当前的 SCOUT 工程软件包以及 SCOUT TIA 中,因此可立即获得并使用。   我们的专家乐于就如何通过模拟来缩短调试时间并提高系统可用性为您提供建议。  

如果您仍有问题:请直接联系离您最近的西门子代表。

您的联系人