Picture of  Weisser Artery SINUMERIM ONE

SINUMERIK ONE 应用在德国 Weisser 公司

多功能精密车床和车削中心需要一种精度高且采用创新技术的控制系统。
获取有关 SINUMERIK ONE 的全部信息!

订阅新闻简讯

SINUMERIK ONE Key Visual

SINUMERIK ONE – 详情介绍

一手专业知识、实际经验和实践示例:SINUMERIK ONE 媒体中心集中了有关数字化原生数控系统的所有信息。

挑战

适合个性化解决方案的尖端技术

德国 Weisser 公司是多功能精密车床和车削中心的领先制造商之一,致力于开发针对过程进行优化的定制系统解决方案。

Weisser 公司是在其机床中采用 SINUMERIK ONE 的首批机床制造商之一。基于数字化双胞胎,Weisser 公司开发出 Artery M-2 MT 精密车削中心,以执行完整的虚拟机加工。

 

西门子对 Weisser 公司的首席技术官 (CTO) Thomas Rettich 进行的一次采访,有关采用 SINUMERIK ONE 的初步经验。

解决方案

通过数字化双胞胎,更快取得更佳结果

在较短项目时间、熟练工作人员短缺以及节省资源的工作之间实现平衡是一个重大挑战。解决方法是采用 SINUMERIK ONE。
借助于数字化双胞胎,可及早仿真和测试各流程,无需实际硬件或机器设备。这样就可以缩短项目时间并节约资源。
Thorsten Rettich,管理合伙人,Weisser 的首席技术官 (CTO)
底线

为今天和明天开辟更多机遇

SINUMERIK ONE 这一解决方案可以应对今天的各种挑战,同时也为 Weisser 公司迈向未来提供了新的机会。

数字化为机床用户提供了哪些机会?在未来几年里,像 SINUMERIK ONE 这样的产品会让工业生产发生怎样的变化以及开辟什么新的业务领域?

我们都对此感到兴奋。机器用户将会获得更丰富的信息。另外,知识更易于获取,文档将得到简化。从而可以简化今天有时十分复杂的过程,并可获得更多机器功能。仿真功能还将加快设置过程,结果将会更佳。

 

新的业务领域将会展现。尤其在生产服务领域,新的业务模型(如按使用量付费)会与云解决方案一起出现。