有关设施优化管理品牌的调查
请阅读“2018 智能楼宇技术全球调查:设施优化管理品牌”以了解西门子因具有高评级而独树一帜的原因。
通过由服务、产品和技术提供支撑并根据楼宇的生命周期进行调整的系统化方法,西门子可将楼宇建筑转变为一个节能型完美空间,不会影响舒适性或租户满意度。您将获益于提高的 OPEX 效率,腾出资金以投资于智能楼宇基础设施,同时通过现场的能源生成与储存来提供更大弹性。由于完美空间始终是一个可持续的空间,楼宇便拥有了更高价值和积极的公众形象。
您可以对楼宇自动化和控制系统进行认证,通过 eu.bac 认证使您在节能增效方面的努力为人所知。欧洲楼宇自动化和控制装置协会 eu.bac 是适用于全欧洲的系统认证指南。技术建议和检查清单有助于对现有的 BACS 或设计执行一次快速评估,并提供有针对性的改进建议,这些建议可节约能源与生命周期成本,同时提高舒适性水平。过程与方法基于欧洲标准 (EN 15232-1:2017),并由一所德国大学进行科学证明。由 eu.bac 组织认可的审核员将采用一种标准化的整体程序执行最初以及定期的检查。这将确保您的 BACS 正常工作并在最高可持续性水平上运转。您可以利用西门子的专门知识对楼宇自动化系统进行认证并采用西门子的认证产品。这些产品带有 eu.bac 认证标志,表示它们满足保证的节能性能与质量水平。
能效工具
为了发挥楼宇的全面节能潜力,西门子采取一种基于对能源节约进行深入分析和可靠估计的系统化方法。这种多层次规划由相互依赖的工具提供支持。
在项目前和项目规划阶段以及招标期间,能效计算工具 (EEC) 通过深入分析能源与二氧化碳节约潜力,为做出明智决策奠定基础。在运行及可能的升级改造期间,该工具了提供宝贵的洞察力,以实现高效和精确的规划。
能源性能分类 (EPC) 工具
借助于此工具,可快速分析已安装技术楼宇基础设施(暖通空调装置、照明、遮阳)的 BACS 功能,并估计节能潜力和投资回报时间。它将基于标准 EN 15232-1:2017 来评估楼宇建筑的 BACS 能源性能分类。
主要功能包括:
- 获取现有 BACS 的当前状态并将其控制功能分配给能源性能类别 A 至 D
- 升级改造之后确定 BACS 的新状态,并将改进的控制功能分配给能源性能类别 A 至 D
- 确定每年的节能潜力并用相应的货币表示
- 提供有关回报时间的信息
- 快速建立定制文档
让能效成为新的标准
ISO 50001 标准的重要优势包括对能量流和能源消耗的系统化评估以及采用可重现的关键性能指标进行的持续能效改进。它还允许公司基于经济标准更好地排定能效措施的优先顺序。透明度的提高有助于公司可更好地评价新节能技术是否成功。
西门子一路与您相伴
通过能源监测和能源控制使现有公司流程变得透明是十分重要的。借助于这种洞察力,可不断发现节能潜力、定义优化解决方案并采取相应措施。
能源管理系统和认证可确保能源平衡和积极的环境影响。西门子专家将在提高能效的整个征程中始终和您一起,不管企业规模大小,也不管细分市场是什么。通过由德国莱茵 TüV 集团于 2012 年根据 ISO 50001 认证的各种服务,西门子将帮助您创造理想之所。西门子可让您的能源数据变得透明,提高员工的节能意识,并部署执行旨在提高公司功效的措施。