输电线路

前瞻性输电解决方案

可再生能源日益发展的一个结果是发电结构的转变。这种转变反过来又导致对输电的新需求,从而也对电网基础设施有新的需求。由于目前从波动的可再生能源送入更多电力,并且产生的大部分电能远离负荷中心,因此,加强和扩展输电网就变得势在必行。推动电网扩展的其它关键因素包括国家之间跨边境电力交换的增加、常规发电厂位置的改变以及都市化程度的不断提高。增加架空线路不总是首选方法。人们的焦点日益放在地下输电解决方案上面。西门子在这个领域内提供了一系列解决方案:气体绝缘输电线路 (GIL) 以及针对高压电缆系统的大量服务。

与西门子专家联系

联系我们

气体绝缘输电线路 (GIL)

气体绝缘输电线路 (GIL)

气体绝缘输电线路 (GIL)

在需要在有限空间内输送高电压(高达 500 kV)以及最高 5000 A 电流且无法使用架空线路的场合,气体绝缘输电线路 (GIL) 可提供相应的技术、环境和运行特性,从而提供一种绝佳替代方案。

高压电缆系统

高压电缆系统

高压电缆系统

您是否正在规划一个新的中压或高压电缆系统或正在扩展或转换一个现有系统?您是否正在寻找在技术上和经济上都经过优化的解决方案?我们是专业的合作伙伴,可向您提供厂商中立建议,并承担从规划直至运行调试的全部项目责任。

架空线路的替代方案

用于实现高效输电的最佳解决方案

工业和住宅用户不断增长的电力需求、可再生能源电力的并网以及超大城市的不断发展,都需要将电力网进一步扩展。由于发电与用电分离,保证以环境友好及社会可接受的方式来安全可靠地输送电力变得日益复杂。

输电的未来

现有电力网需要输送不断增长的电能,数量常常接近电力网的负荷限制。同时,发电地点与用电地点之间的距离正在增加,尤其对于可再生能源。例如,在德国北部,正在出现越来越大的风电场;而南部的光伏发电系统已成为新的混合型能源的一部分。这种新型能源都需要进行输送。

另外,超大城市的发展以及新的用电设施的增长(例如在电动汽车领域),都需要城市中心地区具有更高输电能力,尽管可用的空间十分有限。在这样一种情况下,采用紧凑型地下输电解决方案正变得越来越重要。

 

地下输电

地下输电有助于保护城市景观,减小视觉影响。同时,地下输电会大大减少所需的土地面积。 

沿窄路线实现高性能

大功率输电给工程开发者和规划者带来很大挑战:他们的目标是保证电力供应安全可靠、价格合理且环境友好。在某些地区,可能还有一些社会难题:公众对大规模电力线路的接收度常常很小,而地下安排可能是一种更适当的解决方案。在大城市中以及中央基础设施复合建筑(如机场)附近,常常没有足够的空间用于敷设大量架空线路;此时,紧凑型地下输电解决方案证明是首选方法。 

成功案例

成功案例

如果不能采用架空线路来进行输电,那么必须将线路敷设在地下。西门子已为 20 多个国家中的客户成功实施众多输电线路项目,提供了全面的气体绝缘输电线路 (GIL) 和高压电缆系统解决方案。
下载、支持与服务

其它信息

在这里,您可以找到手册、具体咨询会谈的详细联系信息以及其它信息。

西门子中国热线

西门子(中国)有限公司

朝阳区 望京中环南路7号

100102 北京

中国

输电服务

西门子通过其强有力的专家团队和众多服务为输电和配电网的发展提供支持

联系方式

联系西门子客户服务部门

您可以随时与我们联系。 我们期待着您的来电或在线请求。 

Environmentally friendly electricity transmission