高压电缆系统

数字说话 – 成功实施超过
-
西门子是全世界的电力企业与公司可信赖的合作伙伴,过去 60 年来,成功实施了 110 kV 到 500 kV 范围内的大量高压电缆系统项目。
项目整个生命周期内的合作伙伴
空间限制以及约束电缆系统载流能力的其它外部影响都需要采取特别措施以及熟练配置,以保证经由高压电缆可靠传输电力。
在德国以及全球范围内,可再生能源电力的发展目前对输电网的扩展与有着十分独特的需求。作为您的合作伙伴,我们可以一站式提供高达 500 kV 高压电缆系统的所有服务 — 从电缆规格的制定,直至调试过程中的最终测试。西门子拥有将近 170 年的经验并成功实施了 100 多个项目,全面了解整个市场,可在附件方面为您提供建议并满足需求,使您不依赖于单一制造商。利用西门子的工程、采购和咨询服务 (EPC)。
针对每个任务,我们采用满足您需要的适当技术以及高质量的材料。我们将帮助您选择适当电缆类型和附件,选择正确的布线工具,并派遣经过考验的可靠员工来组装您的电缆系统,包括末端的密封和接口的连接。如果您希望对系统进行改装、转换或扩展,我们也随时为您提供帮助。如果您希望拆解现有系统,我们将负责照管拆解,以专业方式处置电缆和电缆附件并适当进行回收。毋庸置疑,我们将按照国内或国际规定与指南执行所有工作。
提供所需的支持
西门子针对每个项目提供定制服务。如果您需要,我们将承担项目的全面管理,并在整个项目周期内进行关照。服务范围覆盖了所有任务:从融资与项目管理咨询,到工程设计、交付、组装和调试以及售后服务、拆解和回收。
当然,根据具体项目,您可以从西门子仅购买部分服务,并自己进行项目管理,这种方式也许会是一种实用选项。西门子已完成许多项目,涉及到为广泛领域内的众多不同客户具体制定的解决方案。
交钥匙解决方案
我们可应请求为您提供高压电缆系统的交钥匙解决方案。在这些情况下,西门子可处理从初步咨询和可行性研究开始的所有项目必要阶段,包括对要求、本地情况和时间框架的精确分析。
由于西门子不与任何制造商关联,我们可制定出应对具体挑战的最佳解决方案。我们承担项目管理、工程设计、施工现场建设和施工工程以及材料采购等工作。我们负责监控制造商设施处的工厂测试,安排至施工现场的运输,并执行现场的安装和调试工作。售后服务、任何维护或拆解和回收工作都是西门子服务范围的一部分。如果需要,我们还可通过广泛的融资解决方案来提供援助。
节省时间,削减成本
为具体项目搜寻最佳供应商通常十分耗时。有西门子作为您的合作伙伴,您能够免于这种职责,并集中精力于您的实际业务。我们将根据您提出的要求来确定从技术角度来看最佳且价格最有力的供应商;我们将负责材料采购和运输以及本地工作。
由于拥有数十年的经验,我们深知质量和可靠性所涉及的内容,可以选择出最经济的方案,并根据项目的具体要求进行量身定制,其间并未与特定制造商或产品有关联。这意味着您既能节省时间,又能降低成本。
西门子在高压电缆系统领域的专业知识
西门子可处理高压电缆系统的整个技术计算过程。对于带电电缆系统,我们可计算在额定工况下运行时的载流能力(恒定和循环负载)、紧急负荷运行时的载流能力以及与瞬时加热有关的瞬时运行在载流能力。为了确定短路容量,将会评估导体、护套和屏蔽的热载流能力以及充分动态载流能力的短路力。
为了确定电缆系统的电气特性值,将会计算电容、充电电流、接地故障电流和充电容量。
还将计算接地线、金属护套和屏蔽的电感、感应电压和电流。通过测量,还将提供对称元件(零序、正序和负序阻抗)。
对于高负载连接,可以使用特殊连接方法(例如,金属层的单点或较长连接)来降低电缆损耗。在这些情况下,西门子会计算金属层中的感应电压,并选择电缆护套电压限制器的正确规格。
在一次现场考察期间,可对电缆系统的安装进行规划,包括电缆接口位置的选择以及敷设方案的制定。尤其在需要将电缆拉到较长电缆管中时,拉力计算有助于确定最优电缆长度。还可以执行电缆系统周围电场和磁场的计算。
如果存在低压充油式电缆或充气管式电缆,那么需要重新敷设这些电缆或者将它们进行接合。针对这些电缆的维修工作,西门子提供必要的熟练接线工和专用工具。